You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs à ultrasons
  2. Applications

Applications

Qu’il s’agisse de niveaux dans des cuves ou de distances par rapport à des objets: les détecteurs à ultrasons peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications.

Mesure de niveau continue et sans contact

La mesure de niveau dans des cuves ou des silos est un des domaines d’utilisation les plus importants des détecteurs à ultrasons. Indépendamment des liquides ou matières en vrac, la mesure fonctionne de manière fiable et précise. En particulier, les fluides agressifs et leurs vapeurs constituent dans de telles applications un véritable défi pour de nombreux détecteurs. Ce n’est pas le cas avec le détecteur à ultrasons tout inox d’ifm, qui est doté d’un boîtier complet en acier inoxydable résistant. Cela le rend insensible aux influences extérieures et prolonge sa durée de vie.

Détection d’objets transparents

Les objets transparents tels que les bouteilles en PET, les emballages de type blister ou les films fins constituent un grand défi pour les détecteurs optoélectroniques, en particulier. C’est ici que les détecteurs à ultrasons apportent une solution. L’onde sonore émise par le détecteur est reflétée par la surface de l’objet et détectée avec fiabilité. Il est ainsi possible de détecter avec précision et fiabilité des objets transparents et semi-transparents indépendamment de leurs propriétés matérielles.

Détection de fin de bobines

Films, étiquettes, papier, fil: tous ces produits sont habituellement stockés et amenés dans le process sous forme de bobines. Plus le produit embobiné est consommé, plus le diamètre total de la bobine diminue. Cette modification du diamètre peut être détectée au millimètre près au moyen d’un détecteur à ultrasons sans que la couleur, la transparence et la surface de l’objet ne jouent aucun rôle. Il est ainsi possible d’identifier à temps le besoin de remplacement et de préparer l’approvisionnement. Cela limite les temps d’arrêt onéreux et inutiles.

Détection d’objets absorbant le son

Avec les objets irréguliers ou absorbant le son, il peut arriver que le détecteur à ultrasons ne reçoive pas d’écho. Pour ces applications, il est possible d'utiliser des détecteurs reflex. Le son émis est renvoyé par un réflecteur défini puis reçu par le détecteur. Un objet est détecté dès qu’il interrompt le signal réfléchi.

Détection précise à travers de petites ouvertures

Les détecteurs à ultrasons se distinguent par leur large faisceau. C’est un avantage quand des objets irréguliers tels que des caisses grillagées doivent être détectés. Mais qu’en est-il quand, par exemple, le niveau de petites ampoules doit être détecté ou qu'une détection très précise est requise? Le réducteur de cône «Sound Tube» (E23000) a été développé précisément pour de telles applications. Il permet de focaliser le son et d’amincir le faisceau, rendant possible une détection à travers de petites ouvertures.