You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs tout inox
  2. Technologie

Technologie

Principe de courant de Foucault

En mettant la bobine (1) d’un détecteur de proximité inductif sous tension, celle-ci génère un champ électromagnétique (2) autour de la face active. Lorsqu’un objet métallique (3) pénètre dans ce champ, des courants de Foucault qui diminuent le champ magnétique se forment dans le métal (4). Dès que c’est le cas, le métal est détecté.

Avantages et applications :

  • Détection fiable même de petits objets
  • Portée maximale sur acier (St37). Facteurs de correction nécessaires pour d’autres métaux.

Technique par impulsions

Un courant continu passant par la bobine du détecteur y génère un champ électromagnétique. L’alimentation de ce courant de bobine est activée et désactivée avec une haute fréquence (impulsée) pour que le champs électromagnétique soit créé et supprimé de façon prévisible. Lorsqu’un objet métallique s’approche du détecteur, le comportement de décroissance change et la sortie du détecteur commute.

(1) Sortie du détecteur
(2) Tension induite
(3) Objet métallique
(4) Comportement de décroissance
(5) Fenêtre temporelle pour l’évaluation

Avantages et applications :

  • Portée supérieure à celle des détecteurs Kplus et des détecteurs selon le principe de courant de Foucault
  • Cette technologie n’est pas utilisée pour des détecteurs tout inox non encastrables.