You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube : le boîtier ifm à faible encombrement
  2. Technologie des détecteurs optoélectroniques

Introduction aux détecteurs optoélectroniques

Pour utiliser au mieux les détecteurs optoélectroniques, il est utile de comprendre le spectre de rayonnement électromagnétique. Les détecteurs optoélectroniques d'ifm fonctionnent dans la gamme de fréquence visible (rouge primaire) et infrarouge.

La lumière rouge visible
est le meilleur des types de lumière « actuellement disponibles » et est recommandée pour la plupart des applications. Les détecteurs d'ifm utilisent en majorité la lumière rouge visible.
Avantage Inconvénient

Facile à détecter sur de courtes portées, facilite la mise en service

Dépend de la couleur sur les longues portées

Lumière infrarouge
Avantages Inconvénient

Dépend de la couleur sur la majeure partie de la portée

Bon choix pour les environnements sales - dispose de la capacité de pénétrer la poussière, le brouillard, la vapeur, etc.

Invisible à l’œil humain, ce qui rend le réglage difficile

Lumière laser
Avantages Inconvénients

Capacité à détecter de petits objets à de grandes portées

Le spot lumineux plus petit permet des seuils de commutation précis

Un rayon de lumière rouge clair peut être utilisé comme aide au réglage

Les LED laser sont en général plus coûteuses que les LED visibles standards à lumière rouge ou infrarouge

Lexique

Faisceau efficace – la zone du faisceau lumineux qui doit être entièrement interrompue pour que la sortie du détecteur commute. Les détecteurs qui commutent lorsque le faisceau lumineux est interrompu (c'est-à-dire par des barrages optoélectroniques et des détecteurs reflex polarisés) disposent de faisceaux efficaces. Les détecteurs qui font réfléchir la lumière directement sur l'objet (c'est-à-dire les détecteurs réflexion directe) ne disposent pas de faisceaux efficaces.

Éclairement – la sortie change son état lorsque le récepteur détecte la lumière.

Obscurcissement – la sortie change son état lorsque le récepteur ne détecte pas de lumière.

Capacité de réserve – le rapport entre l'énergie lumineuse effectivement reçue par le détecteur et l'énergie lumineuse nécessaire pour modifier l'état de sortie. Une valeur de fonctionnement de 1 est au minimum nécessaire pour commuter la sortie. Tout ce qui se trouve au-dessus de ce seuil est considéré comme capacité de réserve. Il sert à déterminer le fonctionnement correct du détecteur dans les zones contaminées.

Capacité de réserve nécessaire maximale Environnement d'exploitation
1,5x Air frais : pas d'accumulation de saleté sur les lentilles ou les réflecteurs :
5x Souillure légère. Légère accumulation de poussière, de saleté, d'huile, d'humidité, etc. sur les lentilles et les réflecteurs ; les lentilles sont régulièrement nettoyées.
10x Souillure modérée : souillure apparente des lentilles et des réflecteurs, sans qu'ils en soient cependant recouverts ; les lentilles sont nettoyées occasionnellement ou selon le besoin.
50x Forte souillure : fort encrassement des lentilles ; forte occultation, buée, poussière, film de fumée ou d'huile, nettoyage minimal des lentilles

Barrages optoélectroniques

Le faisceau efficace présente un diamètre uniforme correspondant approximativement au diamètre de la lentille de l'émetteur et du récepteur. Tant que l'objet est au moins aussi grand que le faisceau efficace, la sortie est commutée dès que le faisceau est interrompu par l'objet.

Sorties pour une paire de barrages optoélectroniques :

  • Les sorties pour l'éclairement sont activées si l'objet n'est pas présent.
  • Les sorties pour l'obscurcissement sont activées si l'objet est présent.

Considérations de montage

En cas d'installation de plusieurs paires de barrages optoélectroniques, il faut s'assurer qu'un détecteur ne soit pas influencé par le faisceau lumineux émis par les autres récepteurs. Une solution simple à cet effet consiste à échanger les émetteurs et récepteurs comme illustré.

Un objet fortement réfléchissant qui se déplace à travers un faisceau peut renvoyer la lumière sur un récepteur non concerné et déclencher ainsi un signal erroné. Dans ce cas, une solution simple consiste à placer les barrages entre les détecteurs pour bloquer l'ensemble des reflets parasites.

Comme la lumière du soleil présente les mêmes longueurs d'onde que les émetteurs optoélectroniques, les récepteurs peuvent être fréquemment influencés par une lumière ambiante claire. Cela peut généralement être observé quand des détecteurs optoélectroniques sont utilisés dans le domaine domestique pour l'ouverture de portes de garage, où les rayons du soleil perturbent le fonctionnement de la porte sous un certain angle d'incidence de la lumière. Ce problème peut être résolu en réglant l'angle des détecteurs, en ajoutant un barrage ou en intervertissant émetteur et récepteur.

Détecteurs reflex polarisés

Avantages Inconvénients
  • Portée moyenne, car le chemin du faisceau est deux fois plus long que celui du barrage optoélectronique correspondant
  • Prix d'achat et de montage inférieurs car un seul boîtier est nécessaire
  • Détection fiable d'objets brillants grâce au filtre de polarisation intégré
  • Montage sans problème du réflecteur
  • Détection fiable d'objets opaques et non transparents
  • Absence de « zone morte » sur toute la portée
  • Faible capacité de réserve, même plus faible que pour les détecteurs réflexion directe en raison des pertes d'énergie du réflecteur
  • Détection peu fiable des objets transparents si des «modèles spéciaux pour objets transparents » ne sont pas utilisés
  • Diamètre non uniforme du faisceau efficace

Le faisceau efficace des détecteurs reflex à polarisation est conique. À proximité du détecteur, le faisceau a environ la taille de la lentille de l'émetteur. À proximité du réflecteur, il a la taille du réflecteur. Cela signifie que les objets plus petits peuvent être détectés s'il se trouvent à proximité du détecteur, mais pas forcément à proximité du récepteur.

Sorties pour détecteurs reflex polarisés :

  • Les sorties pour l'éclairement sont activées si l'objet n'est pas présent.
  • Les sorties pour l'obscurcissement sont activées si l'objet est présent.

Des réflecteurs prismatiques sont nécessaires pour les détecteurs reflex polarisés. Grâce à leur conception, ces réflecteurs tournent de 90 degrés le faisceau lumineux entrant. Les détecteurs sont équipés de filtres de polarisation au niveau des lentilles, de sorte que les ondes lumineuses ne se déplacent que dans une direction. Grâce au réflecteur, les ondes lumineuses sont tournée de 90° et ainsi adaptées à l'orientation du filtre sur le récepteur.

Les objets brillants peuvent renvoyer une lumière très intense au détecteur, mais comme cette lumière n'est pas bien orientée les objets brillants ne déclenchent pas de signal erroné.

Détecteur réflexion directe

Influences des objets :

Les objets plus grands reflètent davantage de lumière, ce qui mène à une plus grande portée.

Avec des détecteurs à lumière rouge visible, les couleurs plus claires peuvent être détectées avec une plus grande portée que les couleurs sombres. La couleur de l’objet a un effet très inférieur sur les détecteurs à infrarouge. Les surfaces brillantes peuvent être détectées avec une plus grande portée que les surfaces mates.

Les surfaces lisses ont une meilleure réflectivité que les surfaces rugueuses. Un objet bleu et lisse en plastique reflète par exemple davantage de lumière qu'un objet bleu en velours.

Les objets plats perpendiculaires au détecteur reflètent davantage de lumière que les objets plats se présentant de biais. En outre, les objets plats n'ont pas tendance à dévier la lumière du détecteur, ce qui mène à une perte d'énergie et à une portée plus réduite.

Perturbation par l'arrière-plan
Un détecteur réflexion directe détecte l'ensemble de la lumière renvoyée vers le récepteur sans égard à la source lumineuse. La lumière renvoyée par l'arrière-plan semble être la même que celle renvoyée par l'objet ; c'est particulièrement perturbant si l'arrière-plan reflète davantage de lumière que l'objet et si l'objet et l'arrière-plan sont très proches l'un de l'autre.

Pour réduire la détection de l'arrière-plan :

  1. le recouvrir d'une couche de peinture sombre uniforme.
  2. modifier l'angle du détecteur par rapport à l'arrière-plan.
  3. réduire la sensibilité du détecteur pour « supprimer » l'arrière-plan.
  4. utiliser un détecteur réflexion directe avec suppression intégrée de l'arrière-plan.

Détecteurs avec suppression de l'arrière-plan

Portées fixes
Les lentilles de l'émetteur et du récepteur sont disposées selon un angle formant une zone de détection. Pour les objets à l'intérieur de la zone de détection, la lumière est renvoyée et détectée dans la lentille du récepteur. Les objets à l'extérieur de la zone de détection (trop près ou trop loin) n'ont pas la géométrie correcte pour renvoyer la lumière vers le récepteur. Cette méthode est généralement utilisée pour les courtes portées et ne peut pas être adaptée.

Procédé de triangulation
Avec cette technologie, deux récepteurs sont utilisés pour la suppression de l'arrière-plan. En utilisant un potentiomètre à des fins de réglage, un miroir est positionné mécaniquement pour déterminer le point auquel un récepteur détecte l'objet et l'autre récepteur détecte l'arrière-plan. Le détecteur est alors installé à mi-chemin entre ces deux points. Le détecteur mesure l'angle de la lumière reçue pour déterminer si la lumière est renvoyée par l'objet ou par l'arrière-plan.

Bande de diodes
Cette méthode est comparable au principe de triangulation à l'exception de ce qu'elle utilise une bande de 63 diodes pour les récepteurs. Les récepteurs supplémentaires permettent une suppression précise de l'arrière-plan (c'est-à-dire que l'objet et l'arrière-plan peuvent être très près l'un de l'autre). Les détecteurs à bande de diodes sont équipés d'un microprocesseur et sont programmés électroniquement par bouton-poussoir.

PMD temps de vol
Le PMD (Photonic Mixer Device) détermine la distance entre le détecteur et l'objet (et entre le détecteur et l'arrière-plan) en mesurant le temps nécessaire à la lumière pour aller du détecteur à l'objet et en revenir.

Un rayon laser modulé est généré par une diode laser. La lumière réfléchie par l'objet est guidée par une lentille sur une puce photosensible (PMD Smart Pixel). La puce compare alors les ondes lumineuses entrantes et détermine la distance à l'objet.

Diagram of sensor using time of flight technology

Les ondes lumineuses se diffusent à partir de la source lumineuse laser. Dès que la lumière est renvoyée par l'objet, le modèle de phase se décale directement proportionnellement à la distance.

Cette technologie exclusive offre :

  • Détection robuste de petits objets réfléchissants
  • Installation rapide grâce à son indépendance à la couleur et à l'angle
  • Données de distance mesurées via IO-Link

Cette technologie est utilisée par tous les détecteurs de distance laser OGD, O1D, O5D et OID d'ifm.