You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube : le boîtier ifm à faible encombrement
  2. Détecteurs de distance PMD de la série OGD

La nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

Plus vite, plus loin, mieux

En utilisant la technologie innovante PMD (Photonic Mixer Device), le détecteur de distance optoélectronique OGD détecte des objets avec une extrême précision et une portée allant jusqu’à 2 mètres.

Grâce à ce puissant système de mesure du temps de vol de la lumière sur puce, la présence d’objets ou leur montage conforme sont détectés avec une extrême précision. Même les détections en séquences rapides et à grande vitesse, par exemple dans le domaine du convoyage ou de la manutention, constituent des applications typiques. Une bonne résistance aux réflexions et une bonne suppression de l’arrière-plan, en combinaison avec une haute capacité de réserve, permettent une détection fiable.

La technologie PMD des détecteurs OGD ne donne plus leur chance ni aux détecteurs laser à réflexion directe ni aux détecteurs à lumière rouge conventionnels. La portée indépendante de l’angle et de la couleur permet également la détection d’objets difficiles, comme les surfaces métalliques brillantes.

En complément de la valeur de distance, l’appareil fournit la valeur de réflectivité. Cela permet non seulement d’identifier les objets, mais aussi de tirer des conclusions sur les propriétés de la matière. La fourniture simultanée de la valeur de distance et de la réflectivité permet ainsi de différencier les pièces et augmente la sécurité du process.

Ce détecteur laser compact est facile à installer grâce à son filetage M18 et se règle via 3 boutons-poussoirs directement sur l’appareil ou bien via IO-Link. La visualisation s’effectue sur le détecteur via l’afficheur à 8 segments et à 2 couleurs intégré.

Le détecteur de distance optoélectronique OGD en détail

Avantages de l’OGD

Remplacement facile de générations précédentes grâce au mode « Compa »

Le mode Compa permet de remplacer les OGD des générations précédentes par des appareils de la nouvelle génération sans programmation complexe. Il suffit de raccorder votre nouveau détecteur à un maître IO-Link adapté, d’utiliser la fonction « Backup & Restore » et les OGD de la nouvelle génération fonctionneront exactement comme ceux de la génération précédente.

Transmission des données sans pertes

La transmission numérique par IO-Link assure une transmission des données des valeurs des détecteurs sans perte, car contrairement aux appareils analogiques, il n’y a pas de perte de signal. Cela garantit une grande précision des valeurs mesurées.

Simple et transparent

La sortie de l’état actuel de l’appareil, le paramétrage simple et rapide ainsi qu’une fourniture transparente des données permettent une surveillance et une commande efficaces de l’installation. Grâce au diagnostic continu et au paramétrage à distance via IO-Link, les temps d’arrêt et les coûts de maintenance sont considérablement réduits.

Multiples valeurs de mesure par un seul détecteur
Grâce à IO-Link, le détecteur peut transmettre simultanément la valeur de distance actuelle et la valeur de réflectivité actuelle.

Cas d’utilisation

Fonction d’arrêt d’un convoyeur en deux étapes

Pour la réalisation d’une fonction d’arrêt d’un convoyeur à la fin d’une bande, l’OGD offre l’avantage d’une suppression de l’arrière-plan efficace. Les réflexions des rouleaux métalliques n’affectent pas le détecteur. L’OGD détecte avec fiabilité même des objets de couleurs diverses. Dans cette application, le premier point de commutation déclenche un ralentissement de la bande. Lorsque l’objet atteint le deuxième point de commutation, la bande est stoppée.

L’avantage : l’OGD réduit les coûts d’acquisition, de montage et de câblage, car il remplace les deux appareils qui seraient autrement nécessaires pour un barrage photoélectrique. En outre, il est utilisable dans presque toutes les situations de montage car il peut être installé de manière oblique par rapport à la bande.

Assurance de la qualité en cours de production

L’OGD réalise avec précision et fiabilité des contrôles de qualité en ligne où il vérifie la position et l’état corrects de petits composants brillants ou peu réfléchissants, par exemple de joints toriques ou de roues dentées.

Il détecte les erreurs de montage comme une éventuelle absence de joints toriques à partir d’une épaisseur de 5 mm. Cette détection d’erreur en cours de production, avant même les vérifications finales de qualité, minimise le risque de dommages coûteux tels que l’arrêt des installations ou les lots défectueux. En outre, ce contrôle de qualité en ligne contribue à une assurance de la qualité efficace et durable. En effet, plus tôt les erreurs sont découvertes, plus faibles sont les coûts liés à la correction et plus simples sont les corrections à apporter.

Plus l’orientation est oblique, plus la lumière réfléchie diminue, ce qui réduit la précision de la valeur de réflexion.

Détection d’objets pendant la manutention du produit

L’OGD détecte les objets avec fiabilité même dans des conditions d’éclairage défavorables. Même les matériaux réfléchissants ou à surface inégale, tels que les films multicolores ou sombres, sont détectés.

Le détecteur identifie les encrassements de la lentille en fonction de la valeur de réflexion via IO-Link et signale qu’un nettoyage est nécessaire. Les mesures erronées sont ainsi limitées et la sécurité du process est renforcée.

Technologie de l’OGD

Les détecteurs de distance de la série de produits OGD d’ifm utilisent la technologie du temps de vol PMD pour une mesure de distance précise, robuste et à grande portée. Caractéristique de la technologie du temps de vol : des ondes lumineuses émises par la source lumineuse laser se diffusent. Dès que la lumière est renvoyée par l’objet cible, le modèle de phase se décale directement proportionnellement à la distance.

Avantages de la mesure du temps de vol de la lumière (technologie Time-of-Flight)

  • Détection fiable de petits objets réfléchissants, brillants ou noirs
  • La technologie PMD permet également de détecter de manière fiable les objets multicolores tels que les panneaux agglomérés ou les morceaux de viande
  • Grâce à la suppression de l’arrière-plan et la lumière laser, les détecteurs OGD sont extrêmement fiables même en cas de fortes interférences dans l’environnement, comme des mouvements, des réflexions et de la lumière parasite
  • Montage rapide grâce à l’indépendance aux couleurs et aux angles

Valeur ajoutée grâce à IO-Link

  • Fourniture transparente des données
  • Valeur de distance actuelle
  • Valeur de réflectivité actuelle
  • Etat actuel de l’appareil
  • Paramétrage facile et rapide
  • Transmission des données sans pertes

FAQ

Les produits