You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Wereldwijde watersituatie: Onze collega’s doen verslag

Challenge accepted! A hand holds a glass of pure water

ifm ondersteunt de wereldwijde inspanningen om verantwoord om te gaan met water.

De uitgangssituaties kunnen verschillend zijn, maar de uitdagingen en doelstellingen zijn hetzelfde: wereldwijd is waterschaarste een probleem dat de samenleving moet aanpakken. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een betrouwbare toegang hebben tot drinkwater van de best mogelijke kwaliteit, moet op veel plaatsen onder andere de nodige infrastructuur voor de drinkwatervoorziening worden aangelegd of gemoderniseerd. Bovendien zijn bedrijven in de waterindustrie afhankelijk van oplossingen voor water- en afvalwaterbehandeling die even betrouwbaar als efficiënt zijn. Daarvoor kunt u op ifm vertrouwen als uw automatiseringspartner. Altijd, op elke locatie.

Wilt u meer te weten komen over de uitdagingen van de waterwinning wereldwijd - en hoe wij die in de afzonderlijke landen ondersteunen? Onze collega's uit de hele wereld doen verslag van de situatie ter plaatse.


Klik op een land om meer te weten te komen:

"Voor de toekomst is het van het grootste belang dat ons land water blijft winnen en behouden als vitale hulpbron."

Nasr Mahmud
Managing Director VAE

Geen drinkwaterbron in de woestijnstaat

We leven in een woestijnstaat. Onze enige waterbron is de oceaan. Maar zelfs na de ontzilting is het water nog niet drinkbaar. Het moet door drinkwaterondernemingen verder worden behandeld en wordt dan beschikbaar gesteld in flessen en grote vaten voor waterdispensers. Het aantal waterleidingbedrijven is de laatste tien jaar gestegen, en hiermee ook de capaciteit voor het zuiveren van drinkwater in ons land. Als gevolg van deze ontwikkeling is de vraag naar geïmporteerd water gedaald van circa 35 procent tien jaar geleden naar circa 15 procent nu. Ook de kwaliteit van het leidingwater is in de VAE verbeterd. Voor de toekomst is het van het grootste belang dat ons land water blijft winnen en behouden als essentiële hulpbron.

In de industriesector is spaarzaam omgaan met water eveneens relevant geworden. Omdat water erg duur is, hechten ondernemingen veel belang aan een duurzaam verbruiksbeheer. In deze context zien ze Industrie 4.0 als een manier om het verbruik en het daaruit voortvloeiende optimalisatiepotentieel eenvoudiger te controleren, waardoor de waterbehoefte en de hiermee gepaard gaande kosten te verlagen.

ifm ondersteunt ondernemingen in deze regio met totaaloplossingen, bijv. met complete AS-i installaties voor de bewaking en aansturing van kleppen, gedeeltelijk ook met flow- en drukbewaking in de leidingen. Een ander belangrijk thema is de conditiebewaking van pompen en motoren evenals filtratiesysteemoplossingen.

Nasr Mahmud

"De regering, maar ook de industrie zelf, stimuleert duidelijk de ontwikkeling naar een duurzamer gebruik van water."

Rylance Sukdao
Sales Manager

Uitblijvende regen brengt de watervoorziening in gevaar

Zuid-Afrika is op het vlak van watervoorziening voornamelijk aangewezen op de winning uit rivieren en stuwmeren. Door de stijgende temperaturen, de afnemende neerslaghoeveelheden en de slechte staat van de bestaande water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties daalt het waterpeil in de rivieren en stuwmeren aanzienlijk, wat van permanente, betrouwbare drinkwatervoorziening een grote uitdaging maakt, omdat de vraag jaar na jaar stijgt.

De water- en afvalwaterbehandeling neemt een alsmaar belangrijkere plaats in. De regering geeft op dit vlak prioriteit aan institutionele hervormingen om de toekomstige waterzekerheid, investeringen in waterbronnen en het behoud van bestaande installaties te garanderen. Op veel plaatsen worden de bestaande installaties gemoderniseerd, en worden er talrijke nieuwbouwprojecten opgezet. Hetzelfde geldt voor filtratie- en omgekeerde osmose-installaties, voor de verbetering van de waterkwaliteit. De regering, maar ook influencers uit de industrie zelf, stimuleren duidelijk de ontwikkeling naar een duurzamer gebruik van water. We realiseren vooral realtime-maintenance-oplossingen met vibratietoestandsbewaking, IO-Link en AS-i, die de betrouwbare werking en een vroegtijdig onderhoud van de pompen mogelijk maken. Intelligente softwareoplossingen, zoals moneo, worden ingezet om de betrouwbaarheid en de totale capaciteit m.b.t. kwaliteit en beschikbaarheid van de installatie te verbeteren. Dit maakt het voor de exploitant van de installatie mogelijk om gefundeerde beslissingen op basis van vooruitziende data te treffen.

Rylance Sukdao

"Met sensoren voor de bewaking van doorstroming, temperatuur, druk en geleidbaarheid biedt ifm … de passende oplossingen voor een alsmaar efficiënter, duurzamer watergebruik."


 

Arjan van Nijhuis

Sales Engineer

Energiecentrales als grootste verbruiker

In Nederland wordt drinkwater voornamelijk uit duinwater gewonnen, en uit grondwater dat eveneens door de neerslag wordt aangevuld en deels al wordt gefilterd door de zanderige bodem. Het aanwezige water wordt met pompen naar de behandelingsinstallaties getransporteerd. Daarom is de bewaking van deze pompen enorm belangrijk. ifm biedt bijvoorbeeld oplossingen voor het bewaken van de toestand van pompen waarmee kostbare defecten en onverwachte stilstand zijn te vermijden. Daarnaast wordt met flow- en druksensoren het watertransport gecontroleerd.

De grootste afnemers van water zijn in Nederland de elektriciteitscentrales die water gebruiken om te koelen. Hier wordt proceswater gebruikt waarvan de kwaliteit eveneens moet worden gecontroleerd om bijvoorbeeld corrosie of schade door verontreinigingen te vermijden. Met sensoren voor de bewaking van doorstroming, temperatuur, druk en geleidbaarheid biedt ifm ook voor deze industrietak de juiste oplossing voor een alsmaar groter, efficiënter en duurzamer gebruik van water.

Arjan van Nijhuis

"Het toenemende tekort aan water heeft tot een verbetering van de voorzieningsinfrastructuur geleid. Met moderne automatiseringsoplossingen … wordt het waterverlies duidelijk gereduceerd."


Rajesh Hari
Sales Manager Bangalore

Toenemende bevolking verergert schaarste aan hulpbronnen

India haalt zijn water hoofdzakelijk uit rivieren en grondwaterbronnen. De grootste uitdaging is de waterschaarste, die door de groeiende bevolking nog wordt verergerd. In grote delen van India naderen we het absolute nulpunt – de watervoorraden zijn bijna uitgeput. Het water uit de leiding heeft geen drinkwaterkwaliteit. Vóór consumptie moet het in het eigen huishouden door een omgekeerde osmose-installatie worden gefilterd.

Het toenemende tekort aan water heeft tot een verbetering van de voorzieningsinfrastructuur geleid. Met moderne automatiseringsoplossingen aan toevoerleidingen en pompstations wordt het waterverlies duidelijk gereduceerd. ifm ondersteunt deze inspanningen bijvoorbeeld met condition-monitoring-oplossingen, die defecten aan pompen vroegtijdig kunnen herkennen en ongeplande stilstanden kunnen voorkomen. Bovendien is het bij wet voorgeschreven dat gebruikswater van particuliere huishoudens en industrie vandaag de dag voor hergebruik wordt gezuiverd.

Rajesh Hari

"Principieel bestaat voor ons land de grootste uitdaging om droge periodes door te komen – een uitdaging die met de klimaatverandering nog veel groter zal worden."

Jérôme Boussion
Vibration and Diagnostics Sales Engineer

Door droogte dalen de waterreserves

Spanje haalt het drinkwater voor particuliere huishoudens vooral uit rivieren, bronnen en putten. In geringe mate wordt ook ontzilt zeewater gebruikt. Volgens gegevens van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft ons leidingwater voor 99,5 procent drinkwaterkwaliteit. Toch gebruiken veel mensen ook water in flessen. In 2019 werd 2,84 miljard liter uit flessen geconsumeerd. De grootste uitdaging voor ons land is het doorkomen van droge periodes – een uitdaging die met de klimaatverandering nog veel groter zal worden. Nu al valt er duidelijk minder regen dan vroeger, soms slechts een derde van de hoeveelheden in vergelijking met 20 tot 40 jaar geleden. Als gevolg daarvan is in het zuiden van het land het peil van de waterreservoirs tot onder 40 procent gedaald.

In de industriële omgeving wordt, in tegenstelling tot de voorziening van huishoudens, in grote mate water uit ontziltingsinstallaties gebruikt. De branche die wij ondersteunen met totaaloplossingen om de best mogelijke waterkwaliteit te bereiken, is dienovereenkomstig onderscheidend. Daarvoor bieden we met totaaloplossingen het complete traject van de digitalisering aan: van het sensorsysteem en IO-Link-infrastructuur tot de IIoT-software moneo.

Jérôme Boussion

"De afgelopen jaren werden in Frankrijk nieuwe normen gesteld die vooral van invloed zijn op de waterbehandeling ."


Nicolas Beourgeot
Head of Key Industries and Key Accounts

Overschot aanbod aan drinkwater, maar…

De drinkwatervoorziening in Frankrijk is gegarandeerd. De behoefte wordt voor 65 procent door grondwater en voor 35 procent door oppervlaktewater gedekt, waarbij de bronnen de behoefte met 5,5 miljard kubieke meter drinkwater ruimschoots overtreffen. In de zomer heeft de droogte echter gevolgen voor de irrigatiecapaciteit. Hiervoor is jaarlijks 3 miljard kubieke meter water nodig. Bovendien vormt het lage waterpeil van de rivieren in de warme maanden een uitdaging bij de koeling van de kerncentrales.

De afgelopen jaren werden in Frankrijk nieuwe normen gezet die vooral de waterbehandeling betreffen. Grotere veiligheidsmaatregelen moeten bijvoorbeeld verhinderen dat zuiveringsinstallaties overstroomd worden. Ook de industrie wordt aangemoedigd efficiënter met water om te gaan en bedrijfswater te hergebruiken in eigen installaties en processen. ifm ondersteunt ondernemingen om de efficiëntie van de filtratie-installaties met totaaloplossingen te waarborgen. Hierbij worden sensoren voor druk, flow en geleidbaarheid ingezet, net zoals IO-Link-infrastructuur die de digitale overdracht van de data in onze IIoT-software moneo garandeert. In dit verband is er ook veel vraag naar de conditiebewaking van pompen met Condition Monitoring via trillingsanalyse.

Nicolas Beourgeot

"Om leidingverliezen door schade aan de oude, verwaarloosde infrastructuur in de toekomst te vermijden, is een nieuw instrument voor het bewaken van de uitgaven geïntroduceerd, Totex (total operating expenditure (totale kosten)), dat alle ondernemingen nu moeten gebruiken."

Richard Coates
Water Industry Manager

Tijd om het verlies te stoppen. Waterschaarste voorspeld voor uiterlijk 2050

Volgens prognoses van de Britse waterleveranciers zal het zuidoosten door de klimaatverandering uiterlijk in 2050 met watertekorten te kampen krijgen. Daarom wordt nagedacht over het opzetten van een leidingnetwerk voor heel Groot-Brittannië, dat droge gebieden met water uit regenrijke gebieden (Schotland, Wales, het noordwesten) kan bevoorraden. Een andere mogelijkheid is het bouwen van extra reservoirs, maar dit zou een grote invloed hebben op de natuur en is daarom moeilijk uitvoerbaar.

Om leidingverliezen door schade aan de oude, verwaarloosde infrastructuur in de toekomst te vermijden, isd een nieuw instrument voor het bewaken van de uitgaven geïntroduceerd, Totex (total operating expenditure (totale kosten)), dat alle ondernemingen nu moeten gebruiken. Voor alle activa is een levensduur van 15 jaar vereist. Om aan de eisen te voldoen, ondersteunt ifm waterleveranciers zoals South West Water met op condition-based bewakingsoplossingen.

Richard Coates

"De droogte en het zakken van het grondwater veroorzaakten de afgelopen jaren plaatselijk problemen."

Gerold Dieckmann
Senior Sales Engineer Water and Wastewater

ifm draagt actief bij aan het besparen van water

In Duitsland wordt het drinkwater voor het grootste deel uit het grondwater gewonnen. Bijna tweederde komt uit deze bron. In aanzienlijk kleinere hoeveelheden wordt water ook uit meren, stuwmeren, uit oeverfiltraat en bronnen gewonnen. De droogte en het zakken van het grondwater veroorzaakten de afgelopen jaren plaatselijk problemen.

Reden genoeg dus om ook als onderneming actief te worden en de eigen waterbehoefte te verminderen. De verantwoorde omgang met deze hulpbron komt al aan de orde in de ifm-filosofie. Er staat: "Water, als belangrijkste bestanddeel van het menselijk leven, moet voortdurend worden vernieuwd omdat het wordt verbruikt. Maar hoe lichtzinnig gaat de mens met deze belangrijkste grondstof om." De oprichters van ifm verzetten zich al tegen deze lichtzinnigheid: "Het vermijden van elke vorm van verspilling is daarom een principiële taak van de materiaalvoorziening."

Al sinds 1990 controleert ifm het waterverbruik op de wettelijke basis voor waterbehandeling/waterlozing. In het kader van ons duurzaamheidsprogramma monitoren we onze waterbehoefte op alle productielocaties en voeren we een water-risk-analyse uit. We werken voortdurend aan het verminderen van ons eigen waterverbruik – wat ook succesvol is: Het waterverbruik per geproduceerde eenheid werd van 2013 tot 2020 met 16 procent verlaagd.

ifm biedt dus bedrijven in de watersector niet alleen de juiste oplossingen om water te besparen en voor een efficiëntere waterbehandeling, maar neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het milieu, toekomstige generaties en de meest waardevolle hulpbron van onze planeet.

Gerold Dieckmann en Andreas Thürer

"Door het kleine landoppervlak heeft Singapore weinig capaciteit om water op te slaan. Daarom is het des te belangrijker dat de waterbehandeling op een effectieve en betrouwbare manier gebeurt."

Geraldine Pang
Key Industry Specialist – Water

Aangewezen op permanente innovatie

Singapore heeft geen natuurlijke zoetwatervoorraden. Daarom halen we ons water uit ontziltingsinstallaties en gebruiken we gezuiverd water opnieuw. Een hier gevestigd bedrijf voert een bijzonder intensieve vorm van uit. Hierbij wordt de kwaliteit van reeds gezuiverd water door een extra microfiltratie, omgekeerde osmose en UV-bestraling verhoogd. Door het kleine landoppervlak heeft Singapore weinig capaciteiten om water op te slaan. Daarom is het des te belangrijker dat de waterbehandeling op een effectieve en betrouwbare manier gebeurt.

Dit uitgangspunt stimuleert voortdurend innovatie in het land. De effectiviteit van membranen wordt continu verbeterd en innovaties worden getest in kleine proeffabrieken en bij succes in het groot toegepast. In deze innovatieve omgeving, zoals in de waterindustrie in het algemeen, is ifm vertegenwoordigd met sensoren voor druk, stroming, niveau en oplossingen voor condition monitoring. Om het tekort aan geschoold personeel tegen te gaan, worden ook onze oplossingen voor preventief onderhoud alsmaar belangrijker.

Geraldine Pang

"… sommige steden [worden] vandaag de dag al gedwongen om een zogenaamde waterrotatie te implementeren. Dit betekent simpelweg dat water alleen op bepaalde dagen beschikbaar is."

 
Olga Figueiredo
Application Engineer

Oswaldo Lopes
National Account Manager Water and Energy
 

Droge periodes zorgen ervoor dat de laatste reserves worden opgebruikt

De situatie in Brazilië wordt alsmaar ernstiger. Oorzaak hiervoor is dat neerslag steeds zeldzamer en minder frequent voorkomt. Nu al moeten we onze reserves overmatig belasten om aan de vraag naar water in droogteperiode te voldoen. Aan de ene kant heeft dit ertoe geleid dat veel mensen hun omgang met water heroverwegen en verantwoorder omgaan met de hulpbron. Aan de andere kant worden sommige steden echter al gedwongen om wat bekend staat als waterrotatie te implementeren. Dit betekent simpelweg dat water alleen op bepaalde dagen beschikbaar is.

Ook de industrie richt zich steeds meer op hergebruik en behandeling van proceswater. Met een algemene condition monitoring, waaronder trillingssensoren, analyse-units en de IIoT-Toolbox moneo, bieden wij digitaliseringsoplossingen die bedrijven in de waterindustrie helpen een probleemloze werking te garanderen van hun pompen en installaties . Stromingssensoren maken het verbruik inzichtelijk en traceerbaar en helpen ook om lekken te identificeren en waterverlies te vermijden.

Olga Figueiredo en Oswaldo Lopes

"De bevolking wordt aangemoedigd om spaarzaam met drinkwater om te gaan. Als het waterverbruik boven het gemiddelde ligt, dan stijgen de tarieven."


Yaniv Schmidt
Managing Director Israel

Kostbaar vanaf het begin

De natuurlijke drinkwatervoorziening van Israël berust in wezen op drie pijlers: Ongeveer een vijfde van het waterverbruik komt uit het meer van Galilea, de grondwaterlagen aan de kust en in de bergen leveren eveneens elk een vijfde deel. Omdat meer dan de helft van het land uit woestijn bestaat, is bescherming van de drinkwatervoorraden en ontwikkeling van nieuwe bronnen voor de watervoorziening sinds de oprichting van de staat Israël tot een van de belangrijkste taken van het land. De bevolking wordt aangemoedigd om spaarzaam met drinkwater om te gaan. Als het waterverbruik boven het gemiddelde ligt, dan stijgen de tarieven. Drinkwater is al een zeer kostbare hulpbron voor ons..

Om de snel groeiende bevolking te kunnen voorzien van drinkwater, moest de landbouw uitgebreid worden en moesten de gebieden worden geïrrigeerd. Vroeger was de watervoorziening gebaseerd op regenwater en reservoirs, van het noorden van het land werd water naar het droge zuiden gepompt.

Tegenwoordig staan grote ontziltingsinstallaties langs de kust die voor de watervoorziening zorgen. Israël exploiteert al tientallen jaren zeewaterontziltingsinstallaties en beschikt daardoor over veel ervaring op het vlak van het ontzilten van zeewater voor de zoetwatervoorziening. Het land wordt permanent met twee problemen geconfronteerd: Enerzijds is het ontziltingsproces zeer energie-intensief en daarom relatief duur – vooral omdat Israël slechts over kleine eigen voorraden fossiele brandstoffen beschikt. Aan de andere kant is het voor reiniging benodigde membraan herhaaldelijk verstopt door micro-organismen en moet het op een omslachtige manier met chemicaliën worden gereinigd. Het energieprobleem kan efficiënter worden aangepakt door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Daarnaast is Israël wereldleider op het vlak van de afvalwaterzuivering: ongeveer 87 procent van het afvalwater dat in het land wordt geproduceerd, wordt behandeld en opnieuw gebruikt. Dit gezuiverde water is echter niet geschikt als drinkwater en wordt daarom gebruikt voor de irrigatie van landbouwgronden.

ifm biedt talrijke oplossingen voor de waterindustrie in Israël. Er wordt gebruik gemaakt van trillingssystemen op grote pompen en motoren evenals stromingssensoren voor het doseren van chemicaliën en niveauschakelaars op tanks.

Yaniv Schmidt

"Om aan de behoefte van vandaag en morgen te voldoen, zijn ultramoderne en effectieve waterbehandelingsprocessen nodig."


Youssef Attallah
NSW Branch Manager

Droogste continent op aarde

Australië is het droogste bewoonde continent en heeft zeer beperkte zoetwatervoorraden. Ondanks deze schaarste behoort Australië tot de landen met het hoogste waterverbruik. In de meeste gebieden van Australië komt het grootste deel van de gemeentelijke watervoorziening uit oppervlaktereservoirs , en slechts een veel kleiner deel uit grondwater. Omdat de zoetwatervoorziening van Australië heel gevoelig is voor droge periodes, die vermoedelijk door klimaatverandering worden veroorzaakt, wordt veel belang gehecht aan zuinig verbruik van water. In sommige gebieden is het waterverbruik zelfs beperkt. Daarom is het een van de hoofdtaken om zuiver drinkwater ter beschikking te stellen. Om aan de behoefte van vandaag en morgen te voldoen, zijn ultramoderne en effectieve waterbehandelingsprocessen nodig.

Het onderhoud van onze leidingnetwerken is hierbij van doorslaggevend belang. ifm werkt daarom samen met ondernemingen en organisaties die het probleem van de waterschaarste oplossen, bijvoorbeeld met gemeentelijke watermaatschappijen, regionale overheden, exploitanten van ontziltingsinstallaties, fabrikanten en integratoren. Op basis van IO-Link en moneo ondersteunen we u vandaag ook op uw weg naar de digitale transformatie.

Youssef Attallah

"De waterschaarste dwingt bedrijven zich aan te passen aan de situatie – met slimmere systemen en real-time data die de prestaties en de reactietijd bij problemen verbeteren."

 
Chad Mosier
Process Automation Solutions

Josh Schaus
Product Manager
 

Het droogste continent op aarde

Wat het waterverbruik per hoofd van de bevolking betreft, staan de Verenigde Staten en één ander land wereldwijd bovenaan. En toch zien we water nog steeds niet als een waardevolle hulpbron. De belangrijkste uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zijn de vervallen infrastructuur, die meer dan 100 jaar oud is, en de droogte in meer dan 40% van het land.

Negen van de tien Amerikanen krijgen hun drinkwater van openbare zuiveringsinstallaties, dus het is van cruciaal belang dat wij onze infrastructuur onderhouden en moderniseren. Met de nieuwe ethernet-technologie en de gemakkelijkere toegang tot meer data, draagt ifm bij tot de opkomst van slimme waterzuiveringsinstallaties en helpt de exploitanten om weloverwogen beslissingen te nemen.

Chad Mosier en Josh Schaus

"Er is de laatste tijd veel geïnvesteerd, vooral in de prestaties van pompstations en in de automatisering van waterzuiveringsinstallaties door middel van parameterbewaking, zoals SCADA."


Razvan Catalin Popa
Business Development of Water and Strategic Key Accounts

De grootste uitdaging is de infrastructuur

In Roemenië is de watervoorziening nooit echt een probleem geweest. We hebben veel grotere en kleinere natuurlijke bronnen waaruit we zonder veel moeite goed en fris drinkwater kunnen halen. Afhankelijk van de regio zijn de belangrijkste drinkwaterbronnen meren, rivieren, ondergrondse bronnen die niet in contact komen met de lucht, diepe bronnen en grondwater. Ook industrie en energiecentrales vinden voldoende water bij meren, rivieren - vooral langs de Donau - en bij de Zwarte Zee.

Wat voor ons land echter een uitdaging is, is de infrastructuur. De systemen waarin we het water opvangen, filteren en behandelen zijn niet altijd state-of-the-art. Met name zijn de pijpleidingen onvoldoende gedimensioneerd met betrekking tot de toenemende eisen. Maar ook hier is het een en ander veranderd. Er is de laatste tijd veel geïnvesteerd, vooral in de prestaties van pompstations en in de automatisering van waterzuiveringsinstallaties door middel van parameterbewaking, zoals SCADA.

De Roemeense waterhuishouding gebruikt met name processensoren en oplossingen voor conditiebewaking, afkomstig van ifm. De belangstelling voor de voordelen van digitale gegevensoverdracht via IO-Link en de evaluatie ervan in de IIoT-software moneo groeit. Vooral omdat verdere uitdagingen kunnen worden opgelost met behulp van intelligente processensoren, klepsensoren of de analysesensoren.

Razvan Catalin Popa

"De laatste jaren is de sneeuwval sterk afgenomen, wat heeft geleid tot grote droogte en gedeeltelijke rantsoenering van drinkwater."


Roberto Mignolet
Industrial Process Engineer

Gebrek aan sneeuwval verergert het drinkwatertekort

De drinkwatervoorziening in Chili wordt hoofdzakelijk gedekt door het smelten van sneeuw in de Andes. De laatste jaren is de sneeuwval sterk afgenomen, wat heeft geleid tot grote droogte en gedeeltelijke rantsoenering van drinkwater. In sommige regio's van de noordelijke centrale zone moet de bevolking met tankwagens van drinkwater worden voorzien. Dit is ook het gevolg van de grotere waterbehoefte van de landbouw, vooral van de avocadoproductie.

Maar ook in andere industrieën neemt de vraag naar water toe. In de belangrijkste industrietak, de mijnbouw, zal het gebruik van zeewater tegen 2033 naar schatting verdrievoudigen en dan ongeveer 70 procent van het daar gebruikte water uitmaken. Het komt erop neer dat volgens prognoses de behoefte aan water in de mijnbouw in de komende tien jaar met meer dan 20 procent zal toenemen.

Met oplossingen voor conditiebewaking bij pompen ondersteunen we de watertransporterende industrieën bij een efficiënte en betrouwbare waterwinning. Ook klanten zien steeds vaker de voordelen in van digitale gegevensoverdracht via IO-Link en de verwerking en analyse daarvan in de IIoT-software moneo.

Roberto Mignolet