You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Danone – Digitalização de nova fábrica de bebidas de aveia

Indústria alimentícia
Indústria alimentícia Proteínas alternativas
Relatório de aplicação

Produção de bebidas de aveia: rumo ao futuro com AS-i e IO-Link

A Danone aposta nas soluções de digitalização da ifm para modernizar sua fábrica

A Danone é um dos principais fornecedores de produtos lácteos do mundo. A crescente demanda por bebidas à base de plantas, que a Danone também oferece no mercado global, levou a empresa a converter uma de suas maiores fábricas de produção de lácteos da França em uma fábrica de produção de bebidas de aveia.

Thierry Pasquet é diretor da fábrica da Danone em Villecomtal-sur-Arros e explica os motivos da conversão da fábrica: "80% de nossos clientes afirmam que gostariam de mudar sua dieta de proteínas de origem animal para proteínas de origem vegetal. E, claro, queremos corresponder a essa demanda com uma maior capacidade de produção de bebidas de aveia. Além disso, a decisão também contribui para os objetivos globais da Danone de reduzir em 80 por cento as emissões de CO2 e a necessidade de água." A empresa investiu cerca de 50 milhões de euros na fábrica no sudoeste da França. "Na modernização da linha de produção, escolhemos as melhores tecnologias disponíveis no mercado para garantir o retorno desse investimento e permitir que a fábrica continue a funcionar nas próximas décadas", afirmou Pasquet.

Digitalizando o futuro com a ifm

De tanques de armazenamento a tubulações, ilhas de válvulas e sistemas CIP: tudo foi convertido de leite para aveia em um período de doze meses. "Nesse período, todas as instalações antigas tiveram que ser desmontadas para serem instaladas em outras unidades da empresa", diz Sébastien Peres, responsável pela automação na fábrica.

"Ao mesmo tempo, as novas partes da instalação para a produção de bebida de aveia e sua tecnologia de automação foram reconstruídas passo a passo." Não foi por acaso que a ifm foi escolhida como parceira de automação para modernizar a fábrica. A Danone já mantém sua parceria com a ifm em Villecomtal-sur-Arros há cerca de vinte anos.

"Assim, foi natural que voltássemos a colaborar neste projeto." Na digitalização, a equipe de Peres, apoiada pelo integrador Boccard, utilizou duas tecnologias de automação: Interface AS (abreviatura: AS-i) e IO-Link. "Em comparação com um sistema de cabeamento tradicional, nós nos beneficiamos da fiação simplificada dos padrões AS-i e IO-Link. O AS-i permite estender os cabos por longas distâncias e conectar sensores de forma flexível onde precisarmos", disse Peres.

A Danone também usa o AS-i Safety para o gerenciamento completo dos sensores relacionados à segurança, encarregados, por exemplo, de monitorar se as portas de inspeção e outros pontos de acesso ao processo estão corretamente fechados.

AS-i – transmissão de dados digitais em longas distâncias

Um aspecto marcante do AS-i é o cabo plano amarelo de dois fios, que pode ser instalado em distâncias de até 1.000 metros e em topologias tanto lineares quanto em estrela. A adição de fibras ópticas permite cobrir distâncias de até 3.000 metros. Sensores e atuadores podem ser facilmente conectados aos módulos AS-i em qualquer ponto do cabo plano usando a técnica de penetração. Opcionalmente, atuadores com maior demanda de corrente podem ser alimentados com energia adicional através de um cabo plano de 24 volts, que corre paralelamente ao cabo de dados e passa pelos módulos. A tecnologia AS-i também se beneficia com a possibilidade de integração do IO-Link. Mestres IO-Link especiais, adequados para o uso em campo, agrupam os sinais digitais dos sensores IO-Link e os encaminham para o nível AS-i.

IO-Link: mais transparência e mais dados por ponto de medição

"A gente não conhecia a tecnologia IO-Link. Mas fizemos a transição para a transmissão digital de dados com muita satisfação, pois nos permitirá ser sustentáveis no futuro e operar a instalação da forma mais eficiente possível", disse Peres. "Os sensores IO-Link nos proporcionam mais opções de diagnóstico do que os sistemas de automação convencionais, o que confere aos processos um elevado grau de transparência. Além disso, também nos beneficiamos da facilidade de conexão com os conectores padronizados M12."

Além dos valores de medição, muitos sensores IO-Link também transmitem dados e informações adicionais. Por exemplo, um sensor de pressão também pode registrar a temperatura no ponto de medição. Os sensores de vazão transmitem a vazão atual, a pressão, a temperatura do fluido e a vazão total como valores de medição digitais via IO-Link. Outro recurso útil do IO-Link é a opção de gravar os parâmetros de um sensor no mestre IO-Link ao qual o sensor está conectado. "Isso facilita muito a substituição do sensor em caso de defeito. Graças à transferência automática dos parâmetros de configuração armazenados para o novo sensor, a eventual substituição de um sensor também pode ser realizada por colegas não especializados." Isso alivia a equipe, que pode se concentrar mais em suas tarefas principais, graças ao procedimento de substituição simples.

Na hora de selecionar os sensores, os responsáveis da Danone também buscaram know-how externo. "Junto com nosso integrador Boccard e a ifm como especialista em automação, definimos padrões para todos os sensores para medir pressão, temperatura, fluxo e condutividade", explica Peres. Interface entre OT e TI. O painel elétrico abriga a fonte de alimentação do AS-i, os módulos de saída AS-i seguros e os gateways AS-i EtherNet/IP. "Dessa forma, através da estreita colaboração com a ifm e da ampla gama de variantes de produtos, foi possível garantir que sempre fosse utilizada a variante de sensor mais adequada."

Graças à estreita colaboração de longa data entre a Definox e a ifm, também foi possível garantir a integração perfeita dos cabeças de válvula Sorio da Definox via AS-i e IO-Link, utilizados na fábrica modernizada.

Digitalização e transição para produtos de aveia concluídas com sucesso

A produção das bebidas à base de aveia já foi iniciada. Todos os dados podem ser monitorados em tempo real em um único local centralizado. "Graças à digitalização, somos informados sobre todos os processos e valores característicos. Dessa forma, podemos reagir rapidamente a qualquer desvio", afirma Peres. "Isso nos ajuda a produzir de forma eficiente, segura e com a alta qualidade exigida. No geral, estamos muito satisfeitos com a realização do projeto de digitalização. A excelente cooperação atendeu a todas as nossas expectativas e exigências para um projeto desse porte."

Os sensores IO-Link nos proporcionam muito mais opções de diagnóstico do que os sistemas de automação convencionais, o que confere um alto grau de transparência aos processos.

Sébastien Peres responsável pela automação na fábrica

Sobre a Danone

A empresa de alimentos Danone produz e vende globalmente produtos lácteos frescos e de base vegetal, águas minerais e alimentos especiais. A empresa foi fundada em Barcelona em 1919. A grupo Danone atual com sede em Paris, foi fundado em 1973. O grupo conta com mais de 100.000 colaboradores em suas 190 unidades de produção em todo o mundo.

Os sensores IO-Link nos proporcionam muito mais opções de diagnóstico do que os sistemas de automação convencionais, o que confere um alto grau de transparência aos processos.

Sébastien Peres responsável pela automação na fábrica

Sobre a Danone

A empresa de alimentos Danone produz e vende globalmente produtos lácteos frescos e de base vegetal, águas minerais e alimentos especiais. A empresa foi fundada em Barcelona em 1919. A grupo Danone atual com sede em Paris, foi fundado em 1973. O grupo conta com mais de 100.000 colaboradores em suas 190 unidades de produção em todo o mundo.

Conclusão

Como parceira de automação de longa data da fábrica em Villecomtal-sur-Arros, a ifm trouxe sua experiência na produção de alimentos para apoiar a Danone também na modernização e transição da produção de laticínios para a fabricação de bebidas de aveia. A proximidade com o cliente, enfatizada no slogan "ifm - close to you", reflete-se também neste projeto.

Baixe o relatório da aplicação (PDF)
Qual é a sua história de sucesso com a ifm?

Você realizou uma aplicação interessante com hardwares e softwares ifm? Como os nossos sensores ajudam a otimizar os seus processos? Então fale com a gente! Teremos prazer em apresentar sua solução e mostrar seu know-how a um amplo público. Gratuitamente, claro.

As mais novas histórias de sucesso

Os relatórios de aplicação inspiradores, estudos de caso e relatórios em vídeo de todas as indústrias mostram como nossos clientes economizam custos com sucesso com as soluções ifm. Ao mesmo tempo, a eficiência e a funcionalidade das máquinas podem ser aumentadas com frequência.