You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Aumentare l'efficienza nel porto

A container ship docks at the port terminal

Automazione e connettività del futuro

Il volume in costante aumento del commercio internazionale e le richieste dei clienti in relazione ai servizi logistici globali esigono un’elevata efficienza nelle operazioni portuali. Specialmente nel traffico merci intercontinentale, non c'è quasi nessuna merce che non venga trasportata per nave. Per questo motivo, i porti container rivestono un ruolo cruciale nella catena di fornitura internazionale. Nell'ambito della movimentazione dei container, tutto deve funzionare in modo sicuro e senza ritardi, altrimenti i tempi stretti degli attori interessati nella catena logistica globale non possono essere rispettati.

Per questo, non solo l'automazione ma anche un crescente Condition Monitoring delle risorse più importanti nelle operazioni portuali è essenziale per risparmiare costi e tempo pur mantenendo l’affidabilità e la competitività. Abbiamo la soluzione giusta e sicura per ogni applicazione portuale in modo da soddisfare esattamente questi requisiti.

Vantaggi delle nostre soluzioni di automazione

Per aumentare l'efficienza, il collegamento in rete di tutte le utenze onshore e offshore diventa sempre più importante e richiede uno scambio affidabile di dati tra le parti ma anche nel monitoraggio condizionale delle risorse essenziali. I porti devono diventare più intelligenti e la loro digitalizzazione riveste un ruolo primario. In questo contesto, offriamo soluzioni di sistema con sensori intelligenti che non solo funzionano in modo affidabile, ma consentono di trasferire dati anche al cloud, se richiesto, per operazioni portuali senza intoppi.

Disponibilità

I sensori IO-Link trasmettono i dati dei sistemi e delle macchine nell'area portuale ai sistemi di livello superiore in modo da rilevare precocemente i danni alle attrezzature portuali e quindi garantire un'elevata disponibilità di queste macchine.

Riduzione dei costi

Qualsiasi interruzione delle operazioni portuali non è solo costosa per l'operatore portuale, ma anche per tutti coloro che sono coinvolti nell'intera catena logistica. I tempi di fermo delle attrezzature portuali, dovuti ad es. all'usura meccanica, possono essere rilevati in una fase iniziale e quindi evitati. I sistemi di monitoraggio con sensori ad alta precisione possono rilevare dati relativi a danni ai cuscinetti, disequilibrio ecc. e trasmetterli digitalmente tramite IO Link, in modo da evitare costi elevati dovuti ai tempi di fermo.

Affidabilità

Grazie ad oltre 50 anni di esperienza, sappiamo come ottenere la massima disponibilità per gru, spreader, reach stacker, gru a cavaliere o AGV. Questi veicoli speciali sono esposti a urti e vibrazioni estreme, nonché alle condizioni atmosferiche costiere come precipitazioni e forte luce solare, vento e aria salmastra. I sensori e i sistemi di controllo di ifm non solo hanno un grado di protezione IP68 / IP69K contro l'ingresso di olio o acqua, ma anche una resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 120 g in un campo di temperatura da -40 a 85 °C. L'eccellente resistenza EMC combinata con la trasmissione digitale dei dati tramite IO Link assicura la registrazione e la trasmissione di tutti i dati rilevanti della macchina senza interferenze. Naturalmente sono disponibili tutte le certificazioni e i test rilevanti.