You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Robotics & Automation
  2. E-Mobility

Mobilità elettrica

Negli ultimi anni, il mondo automotive sta affrontando il più grande cambiamento da qualche tempo a questa parte. Il motore a combustione convenzionale è in competizione con i concetti di trazione ibrida ed elettrica. Le attuali previsioni delle principali società di consulenza aziendale mostrano una forte crescita dei veicoli elettrici. Si prevede che la quota di veicoli a batteria raggiungerà circa il 59% entro il 2035.

Soluzioni di automazione nella mobilità elettrica

ifm ti offre soluzioni innovative per l'automazione e la digitalizzazione

Che si tratti della produzione di batterie, della fabbricazione di un motore elettrico, del riciclaggio o della cella a combustibile e della tecnologia dell'idrogeno