Skip to main content
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Robot e tecnologia di automazione

Digitalizzazione intelligente da un’unica fonte

I robot e i sistemi di assemblaggio sono ormai da decenni parte integrante della produzione industriale. Consentono uno svolgimento efficiente dei processi e assicurano un alto standard di qualità, praticamente in ogni fase della catena del valore: i sistemi automatizzati vengono infatti utilizzati per la saldatura, la verniciatura, applicazioni di Pick & Place, l'assemblaggio, il confezionamento, l'etichettatura e il trasporto. Ma questa è solo una piccola parte di una gamma infinita di applicazioni.

Robot industriali: una costante in quasi tutti i rami produttivi dell'industria

Non c'è da stupirsi che i robot si trovino praticamente in ogni settore manifatturiero. Senza di loro, la produzione di automobili, la lavorazione dei metalli o anche la lavorazione della plastica sarebbero oggi impensabili. I robot si sono affermati anche nella tecnologia dei processi. L'industria alimentare in particolare sta beneficiando del progressivo sviluppo dei sistemi di presa sempre più potenti, di un design igienico e un’elaborazione intelligente delle immagini. Questo vale anche per l'industria farmaceutica, cosmetica e per il confezionamento.

Ruolo chiave nella fabbrica del futuro

Nella fabbrica del futuro, i robot hanno un ulteriore vantaggio: mobilità e flessibilità. I grandi nastri trasportatori e le linee di produzione statiche vengono sempre più spesso sostituiti da unità robotiche intelligenti che si muovono autonomamente e in modo interconnesso nello spazio mentre svolgono funzioni di servizio e di logistica.

Vantaggi con le soluzioni di automazione di ifm

Il livello di automazione industriale e di digitalizzazione sta crescendo in tutto il mondo. Le aziende che vogliono rimanere competitive a lungo termine devono tenere il passo con questo sviluppo che può rappresentare una grande sfida, soprattutto in termini di risorse specialistiche.

ifm supporta i clienti che sviluppano i robot industriali, i sistemi di assemblaggio e i robot autonomi (AGV / AMR) sulla strada dell'evoluzione industriale con soluzioni di automazione e digitalizzazione affidabili e innovative.

Le nostre soluzioni, che vanno da sensori, sistemi di identificazione e visione delle macchine fino alla tecnica di collegamento intelligente e al software, consentono di progettare e far funzionare macchine e impianti dal punto di vista della Overall Equipment Effectiveness (OEE).


Ridurre il tasso di errore - Aumentare la qualità


Risparmiare tempo - Ottimizzare l'efficienza


Ridurre i costi