You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Soluzioni di automazione nella mobilità elettrica

Finger push e-mobility start button

Negli ultimi anni, il mondo automotive sta affrontando il più grande cambiamento da qualche tempo a questa parte. Il motore a combustione convenzionale è in competizione con i concetti di trazione ibrida ed elettrica. Le attuali previsioni delle principali società di consulenza aziendale mostrano una forte crescita dei veicoli elettrici. Si prevede che la quota di veicoli a batteria raggiungerà circa il 59% entro il 2035.

Temi in primo piano


Batteria

Motore elettrico

Riciclaggio

Idrogeno e cella a combustibile

Tecnologia di ricarica

ifm sta affrontando, attualmente e a lungo termine, cinque temi centrali della mobilità elettrica. A tale riguardo, attualmente la produzione di una batteria agli ioni di litio e la fabbricazione di un motore elettrico sono in primo piano e i temi della tecnologia di ricarica, del riciclaggio delle batterie e della fabbricazione di celle a combustibile sono considerati in funzione del lungo periodo.

La batteria agli ioni di litio è il cuore di un'auto elettrica. Per resistere alla pressione della concorrenza e garantire un successo sostenibile, i produttori di batterie e i costruttori di macchine e impianti devono ottimizzare ove possibile i loro processi.

 

ifm offre un'ampia gamma di soluzioni in merito

Disponibilità dell'impianto
Con i nostri sistemi hai sempre sotto controllo la manutenzione necessaria del tuo impianto per l'analisi delle vibrazioni e la trasmissione precisa e digitale dei dati tramite IO-Link. Pianifica le manutenzioni periodiche a lungo termine e riduci al minimo il rischio di fermi macchina non programmati. Dal sensore all'infrastruttura, fino all’analisi informatizzata dei dati, ti offriamo tutto da un'unica fonte.
Performance
Che si tratti di telecamera 3D, sensore di distanza o sensore di posizione: ti offriamo una gamma completa di prodotti con cui puoi automatizzare - e soprattutto digitalizzare - in modo efficiente le fasi di lavoro e le transizioni nel tuo impianto. Grazie all’agevole tecnologia di comunicazione IO-Link, riesce facilmente anche sui sistemi esistenti. In questo modo mantieni alti i valori prestazionali, che puoi tutt’al più migliorare ulteriormente.
Qualità
La qualità del prodotto finale è il risultato dell'esecuzione precisa di ogni singola fase di lavorazione. Le nostre soluzioni di Condition Monitoring aiutano a tenere costantemente sotto controllo lo stato di salute dell'impianto e dei suoi componenti. In questo modo è possibile individuare e risolvere tempestivamente squilibri, usura degli utensili e altri fattori che possono influire sulla qualità.