You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. News
  3. Sensore pneumatico PQ

Il sensore di pressione per applicazioni pneumatiche

Il PQ Cube è la scelta ideale per applicazioni pneumatiche di ogni tipo. Sia nelle applicazioni di vuoto e presa che nelle unità di manutenzione, il PQ Cube garantisce prestazioni affidabili nel tempo.

Non sono solo i valori interni a convincere. Il display da 1 pollice visualizza chiaramente con diversi layout i valori di processo, mentre i punti di commutazione sono segnalati dai LED. Con la procedura guidata d’installazione è semplice e veloce anche la messa in servizio.

Il PQ Cube in dettaglio

I vantaggi del prodotto PQ Cube

Utilizzo universale

Grazie alla cella di misura, collaudata da anni sul mercato, il PQ Cube è adatto a un'ampia gamma di applicazioni pneumatiche. Viene utilizzato, tra l’altro, nelle unità di manutenzione, nei sistemi di presa e per il monitoraggio della pressione dei cilindri.

Display TFT grafico da 1 pollice e LED del punto di commutazione

Valori di processo, punti di commutazione e altre informazioni disponibili tramite IO-Link sono identificabili a colpo d’occhio sul display. Per la visualizzazione è possibile scegliere in modo flessibile diversi layout di visualizzazione con l'inconfondibile cambiamento di colore dal rosso al verde.

Procedura guidata d’installazione

Con la procedura guidata d’installazione la messa in servizio del sensore di pressione PQ è semplice e rapida. La procedura guida in 9 lingue diverse attraverso la messa in servizio e permette la parametrizzazione di tutti i dati rilevanti per la tua applicazione. Ulteriori modifiche successive possono essere effettuate in modo flessibile tramite IO-Link oppure sullo stesso dispositivo con i 3 pulsanti.

Il PQ virtuale come click dummy

Scopri il display e la procedura guidata d’installazione nel nostro click dummy. Il click dummy può differire dall’originale e non riflette tutte le funzionalità!

Richiamare il menu o la procedura d’installazione guidata / confermare l’input
Navigazione nel menu
Indietro

Applicazioni

Trattamento dell'aria compressa

Il trattamento dell'aria compressa è un fattore essenziale per la funzionalità e la durata dei sistemi pneumatici. Grazie alla specifica progettazione del sistema di montaggio, il sensore di pressione trova posto nel tuo impianto senza ricorrere ad alcun adattatore ed è un componente ideale per il trattamento dell'aria compressa.
Tramite il display grafico da 1 pollice è possibile vedere in ogni momento se i valori di processo rientrano nell'intervallo previsto.

Monitoraggio e funzionamento della pressione del sistema

Per un funzionamento regolare dell’impianto, il PQ Cube monitora la pressione del sistema in modo affidabile in un range di misura da -1 a 16 bar.
Il funzionamento e la messa in servizio del sensore sono semplici e veloci grazie ai 3 pulsanti e ad un intuitivo menu di navigazione. La configurazione è supportata da una procedura guidata, disponibile in 9 lingue diverse.

Applicazioni con vuoto e con sistemi di presa

Nelle applicazioni di vuoto e presa caratterizzate da rapidi cambi di direzione, il PQ Cube mantiene sempre la sua funzionalità grazie alla sua robustezza. Inoltre, i valori di processo vengono visualizzati sul display in rosso e verde consentendo una chiara indicazione. In questo modo, l’operatore riconosce immediatamente se l’oggetto è stato prelevato correttamente.

Per l’installazione dei sensori, è possibile scegliere tra montaggio a parete, su guida DIN e a pannello.

Possibilità di montaggio flessibile

Valore aggiunto con IO-Link

  • Processi trasparenti
    Tramite IO-Link. Oltre alla pressione attuale vengono trasmesse in modo aciclico anche la temperatura del dispositivo e quella del fluido. In questo modo è possibile tenere il processo sempre sotto controllo.
  • Registrazione e simulazione dei valori di processo e degli eventi
    Oltre alla visualizzazione e alla registrazione dei valori di processo, tramite IO-Link vengono registrati e simulati anche vari eventi, tra cui le ore di funzionamento dalla messa in servizio, il numero degli eventi di sovrapressione e i cicli di commutazione sulle due uscite.
  • Trasmissione dei dati senza perdite con la tecnologia di connessione senza schermatura
    IO-Link consente di trasmettere i dati senza perdite poiché la comunicazione digitale esclude le perdite di conversione e le influenze esterne, come i campi magnetici, non influiscono sulla trasmissione stessa dei dati.
  • Semplice parametrizzazione da remoto o direttamente sull’HMI
    Il sensore di pressione si può parametrizzare in modo semplice e rapido tramite IO-Link. È possibile effettuare impostazioni tramite IO-Link da remoto o con il processo in corso.

I prodotti