You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di analisi
  2. Sensori di conducibilità
  3. Novità

Sensore di conducibilità in polipropilene

Il sensore LDL400 è la versione in polipropilene del collaudato sensore di conducibilità induttivo LDL2xx. Le sue proprietà materiali lo rendono la scelta ideale per le applicazioni in cui i sensori metallici tendono a corrodersi: il sensore LDL400 è infatti resistente al contatto diretto con aria salata, nonché con altri fluidi aggressivi, acidi o alcalini. Il sensore soddisfa anche gli elevati requisiti del settore marittimo ed è certificato secondo gli Accordi di Mutuo Riconoscimento DNV EU RO.

Sensore di conducibilità in dettaglio

Vantaggi del prodotto

Involucro in polipropilene resistente in ambienti aggressivi
Grazie all’involucro in polipropilene, il sensore diventa la scelta ideale per le applicazioni in cui i sensori metallici tendono a corrodersi. Il contatto diretto con aria salata e con fluidi aggressivi, acidi o alcalini non costituisce un problema.

Ampio campo di misura per l’utilizzo in numerose applicazioni
Il sensore misura continuamente la conducibilità di un fluido in un campo compreso tra 100 e 2.000.000 µS/cm e la fornisce come valore digitale o analogico compensato in temperatura. Inoltre, la concentrazione percentuale di NaCl nell'acqua ultrapura può essere rilevata in modo aciclico.

Certificato per il settore marittimo
Grazie alle sue proprietà materiali, il sensore è ideale per l’uso nel settore marittimo ed è certificato in conformità agli Accordi di Mutuo Riconoscimento DNV EU RO. Ad esempio, il sensore è ideale per il trattamento dell’acqua sulle navi.

Design compatto senza amplificatore di controllo aggiuntivo
Il design compatto combina l’amplificatore di controllo e l’elemento di misura in un unico involucro. In questo modo si crea spazio nel quadro elettrico e si riducono notevolmente le operazioni di cablaggio. Inoltre, non è necessario un costoso cavo dati tra l’elemento di misura e l’amplificatore di controllo.

Possibili applicazioni

Trattamento dell’acqua - Filtrazione e demineralizzazione

Il sensore misura continuamente la conducibilità del fluido in un intervallo compreso tra 100 e 2.000.000 µS/cm. Ciò significa che il sensore LDL400 può essere utilizzato universalmente in quasi tutte le applicazioni di trattamento dell’acqua e come indicatore della sua qualità.
Il sensore soddisfa anche gli elevati requisiti nel settore del trasporto marittimo ed è certificato secondo gli Accordi di Mutuo Riconoscimento DNV EU RO.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Allevamento ittico - Mantenere l’ecosistema in equilibrio

Nell'allevamento ittico, gli ecosistemi sensibili devono essere controllati con precisione per consentire un processo sostenibile e di successo. Un eventuale squilibrio del sistema comporterebbe la perdita dell’intero stock riproduttivo e l’arresto dell’allevamento.
La concentrazione salina dell’acqua, come variabile di misura rilevante, può essere determinata dal sensore LDL400 in modo affidabile in qualsiasi momento attraverso la conducibilità.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Vertical farming - Controllo della concentrazione di minerali

Per ottimizzare la coltivazione di una pianta, non solo è necessario determinare e rispettare il fabbisogno idrico, ma anche controllare la concentrazione di minerali nell'acqua.
Il sensore LDL400 può essere utilizzato per misurare questa concentrazione e verificarne la corrispondenza ai requisiti. In questo modo si garantisce un approvvigionamento ottimale per le piante.

Collegamento del sistema

Valore aggiunto con IO-Link

  • Processi trasparenti
    Il monitoraggio costante della conducibilità e della temperatura consente di tenere sempre sotto controllo il processo. Anche la concentrazione di sale può essere trasmessa in modo aciclico.
  • Semplice messa in servizio, anche da remoto
    Il sensore di conducibilità può essere parametrizzato in modo rapido e semplice tramite IO-Link. È possibile effettuare impostazioni tramite IO-Link da remoto o con il processo in corso. Non sono necessari trasduttori di misura aggiuntivi.
  • Registrazione e simulazione dei valori di processo e degli eventi
    Oltre alla visualizzazione e alla registrazione dei valori di processo, tramite IO-Link vengono registrati e simulati anche vari eventi.
  • Backup & Restore
    È stata pianificata la sostituzione del dispositivo? Grazie alla funzione Backup & Restore, i set di parametri vengono salvati e ripristinati automaticamente, rendendo più semplice la sostituzione del dispositivo. Solo quest’ultimo dovrà essere sostituito.

I prodotti