You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Panoramica sensore di livello
  2. Novità: sensore di livello radar
  3. Sensore di livello radar per applicazioni igieniche

Sensore di livello radar: rapido e preciso fino a 10 m

Monitoraggio del livello in serbatoi, senza interferenze

Il nuovo sensore di livello radar LW2720 stabilisce nuovi standard in termini di velocità e precisione. Anche la messa in servizio è semplice e molto rapida. Un cavo M12 standard, la rapida parametrizzazione tramite IO-Link e l'ampia selezione di adattatori garantiscono un avvio semplice e preciso "out-of-the-box".

Se il sensore LW2720 viene installato, ad esempio, in serbatoi con un'altezza fino a 10 metri, la sua misurazione del livello continua ad essere precisa senza che agitatori e spray-ball o le caratteristiche mutevoli dei fluidi siano causa di interferenza. Il sensore radar rileva anche il riempimento o lo svuotamento ad alte velocità grazie alla tecnologia a 80GHz in modo molto rapido e preciso, senza zona morta.

LW27 in dettaglio

Vantaggi del prodotto

Ottima performance
La tecnologia a 80GHz consente una misurazione del livello mirata e precisa, anche in spazi ristretti.
Semplice messa in servizio con tempo e costi ridotti
La tecnica di collegamento M12 standard consente non solo di ridurre gli errori durante la messa in servizio. Anche l’impostazione dei parametri è rapida e semplice poiché è necessario configurare un solo valore. La parametrizzazione può essere effettuata comodamente anche tramite la nostra app gratuita moneo|blue e il nostro adattatore Bluetooth EIO330.
Principio di misura senza contatto
Il principio di misura senza contatto previene i malfunzionamenti causati dall'adesione dei fluidi o dai danni provocati dagli agitatori. Anche le condizioni di processo, come densità, viscosità, temperatura, pressione e valore del pH, non influiscono sulla misurazione.
Elementi interni ignorati grazie ad un algoritmo intelligente
Un algoritmo intelligente consente di ignorare automaticamente componenti interni (tubature, agitatori, spray ball), in modo da rendere possibile una misurazione del livello affidabile e senza interferenze, con minime operazioni di parametrizzazione.
Involucro in acciaio inossidabile in un unico pezzo, privo di guarnizioni, adatto ad applicazioni igieniche
Ottima resistenza a lungo termine anche con processi di pulizia regolari. Nessuna usura dovuta a guarnizioni fragili.Certificato per l’utilizzo in ambienti igienici, con grado di protezione IP66/68 e IP69K.

Applicazioni

Altri Use Case

Scopri di più sull’LW27 dai report dei nostri clienti. Clienti del settore Food & Beverage parlano dei vantaggi del sensore di livello radar in varie applicazioni igieniche.

Collegamento al sistema

Valore aggiunto con IO-Link

  • Trasmissione dei dati senza perdite
    Trasmissione digitale del valore del livello
  • Plug and Work
    Con IO-Link, il sensore radar può essere parametrizzato in modo rapido e semplice: è sufficiente impostare un solo parametro. Con la nostra app gratuita moneo|blue e il nostro adattatore Bluetooth EIO330, la parametrizzazione può essere effettuata in modo rapido e semplice anche tramite smartphone.
  • Manutenzione da remoto
    Manutenzione da remoto e parametrizzazione attraverso noti sistemi di bus di campo tramite IO-Link.
    • Non è necessaria alcuna sovrastruttura
    • Ottimizzazione dei costi e maggiore sicurezza

Grazie a IO-Link, i tecnici di controllo possono visualizzare il livello nel sistema di controllo, direttamente dopo l’installazione, da una distanza di diverse centinaia di chilometri in modo da consentire una manutenzione da remoto. Non è necessaria una programmazione complessa.

Dipendenti ifm

FAQ

Come funziona la tecnologia radar di misurazione del livello?

Panoramica della tecnologia

Il sensore di livello radar funziona secondo il metodo FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Impulsi elettromagnetici nella gamma da 77 a 81 GHz, emessi continuamente, vengono riflessi dalla superficie e rilevati dal ricevitore nel sensore. Poiché il trasmettitore cambia costantemente la frequenza del segnale trasmesso, c'è una differenza di frequenza tra il segnale trasmesso e quello riflesso, che può essere utilizzata per calcolare la distanza dalla superficie del fluido. La tecnologia è ideale per rilevare i livelli in modo rapido, affidabile e con elevata precisione.

Misurazione continua del livello sui serbatoi di un impianto CIP con moneo RTM e sensori radar

Il principio di misurazione del livello senza contatto con radar offre molti vantaggi per monitorare un impianto CIP. Non c’è contatto con i fluidi (acidi, alcali) né con le bobine di riscaldamento; la misurazione è indipendente dalla temperatura e dalla densità del fluido. Questi vantaggi completano la garanzia di qualità del processo di pulizia CIP.