You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Tecnologia AMR

La cella AMR è costituita da uno strato molto sottile di mu-metal: (ingl.: perm alloy).
Lo strato di lega di nichel e ferro ha, ad esempio, uno spessore di 20 nm. Se questo strato viene influenzato da un campo magnetico, la sua resistenza elettrica cambia (come nella cella GMR). La tecnologia AMR consente un campo di rilevamento stretto e un'isteresi ridotta. Pertanto, questa tecnologia è molto adatta per i cilindri a corsa breve o per le applicazioni di alta precisione.

Tecnologia GMR

Una cella GMR è composta da tre strati di materiale. Due di questi strati sono costituiti da cobalto (magnetizzabile) e uno da rame (non magnetizzabile).La resistenza elettrica di questi strati dipende dalla loro magnetizzazione.
La resistenza elettrica può quindi essere modificata applicando un campo magnetico esterno. Questa influenza sulla resistenza elettrica può essere rilevata e garantisce così la commutazione del sensore.

La tecnologia GMR è molto affidabile.
Nel peggiore dei casi, tuttavia, è possibile che si verifichino più punti di commutazione. Ciò può accadere se nel cilindro sono installati potenti magneti permanenti. Il campo di rilevamento (il campo in cui il sensore commuta attraverso il magnete) è molto ampio e anche l'isteresi è grande.

Tecnologia Reed

Un sensore Reed è costituito da due lamine di contatto metalliche che si sovrappongono. Se il campo magnetico non agisce su di loro, i contatti di commutazione si trovano nello stato di riposo. Ciò significa che nello stato normale il circuito è aperto e non può passare corrente. Non appena il campo di un magnete supera una certa intensità, le piastre di contatto si chiudono, permettendo così il passaggio della corrente. Se il campo magnetico si indebolisce di nuovo, le piastre si aprono e l'interruttore si trova di nuovo nello stato di riposo.
Queste piastre si trovano in un tubo di vetro.

Confronto tra AMR, GMR e sensori Reed meccanici

  AMR GMR Reed
 
Tipo Uscita a semiconduttore Uscita a semiconduttore Contatto Reed meccanico
Vita utile Cicli illimitati Cicli illimitati 1-2 milione di cicli
Ripetibilità
Tempo di risposta
Sensibilità
Stabilità della temperatura
Reazione a forti campi magnetici Più punti di commutazione possibili Più punti di commutazione possibili
Idoneità per i cilindri a corsa breve
Sensibilità alla
vibrazione del pistone

Trova il sensore per cilindri ideale: in modo preciso e semplice.

Inserisci le specifiche e il produttore del cilindro: avrai il sensore ifm appropriato. Certamente compatibile e con gli accessori necessari grazie al nostro Solution Builder.