You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di conducibilità in polipropilene

Sensore di conducibilità in polipropilene

Per impianti di filtraggio, trasporto marittimo o stazioni di dosaggio

Il sensore LDL400 è la versione in polipropilene del collaudato sensore di conducibilità induttivo LDL200 di ifm. Le sue proprietà materiali lo rendono la scelta ideale per le applicazioni in cui i sensori metallici tendono a corrodersi: il sensore LDL400 è infatti resistente al contatto diretto con l'aria ambiente salata o con altri fluidi aggressivi, acidi o alcalini, come i detergenti. Con un diametro di otto millimetri, il canale di misura assicura un flusso ottimale del fluido e riduce al minimo il rischio di ostruzioni.

Misurazione continua, compensata in temperatura

Il sensore misura continuamente la conducibilità di un fluido in un intervallo compreso tra 100 e 2 milioni di µS/cm e fornisce un valore digitale o analogico compensato in temperatura. Inoltre, la concentrazione percentuale di NaCl nell'acqua ultrapura può essere rilevata in modo aciclico. Ciò significa che il sensore LDL400 può essere utilizzato universalmente in quasi tutte le applicazioni per il trattamento dell'acqua. Il certificato EU RO MR semplifica l'integrazione del sensore LDL400 nelle applicazioni di automazione navale.