• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori completamente in metallo
  2. Tecnologia

Tecnologia

Principio delle correnti parassite

Quando la bobina (1) di un sensore di prossimità induttivo è collegata alla tensione, genera un campo elettromagnetico (2) intorno alla superficie del sensore. Se un oggetto metallico (3) si muove nel campo, nel metallo (4) si formano correnti parassite che indeboliscono il campo magnetico. Se ciò accade, il metallo viene rilevato.

Vantaggi e applicazioni:

  • Affidabile rilevamento anche di oggetti molto piccoli
  • Portata massima su acciaio (St37); sono necessari fattori di correzione per altri metalli

Tecnologia a impulsi

Una corrente continua scorre attraverso la bobina del sensore e vi genera un campo elettromagnetico. Questa corrente della bobina viene accesa e spenta (pulsata) ad alta frequenza in modo che il campo elettromagnetico si generi e si riduca in modo prevedibile. Se un oggetto metallico si avvicina al sensore, il comportamento di decadimento cambia e l'uscita del sensore commuta.

(1) Uscita del sensore
(2) Tensione indotta
(3) Oggetto metallico
(4) Comportamento al decadimento
(5) Finestra temporale per la valutazione

Vantaggi e applicazioni:

  • Maggiore portata rispetto ai sensori Kplus e ai sensori basati sul principio delle correnti parassite
  • Questa tecnologia viene utilizzata per i sensori completamente in metallo di ifm con montaggio non schermato.