Use Case per sensori Vortex
Nelle applicazioni con acqua e fluidi a base d'acqua, i sensori Vortex misurano in modo affidabile la portata. Non solo viene garantita la capacità di raffreddamento dell’acqua nelle rispettive applicazioni, ma è possibile anche regolare la corretta quantità di acqua per la coltivazione di piante in agricoltura indoor. Questi casi applicativi orniscono una visione delle applicazioni già risolte presso i nostri clienti.
Contenuti
Monitorare il flusso - Garantire il raffreddamento
Con oltre 135 anni di esperienza nell'industria del vetro, HORN Glass Industries AG offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni personalizzate relative alla produzione del vetro, compresi i forni in cui il vetro viene riscaldato con elettroni di molibdeno. Un circuito di raffreddamento per ogni elettrodo impedisce che i portaelettrodi vengano danneggiati dal surriscaldamento. Tra l'altro, ciò potrebbe comportare tempi di fermo della produzione o una riduzione della qualità. Nella stazione di controllo del flusso, da cui vengono distribuiti i singoli circuiti di raffreddamento, il flussimetro Vortex SV monitora la portata e la temperatura dell'acqua di raffreddamento. In combinazione con un'altra termocoppia nel portaelettrodi, è possibile monitorare e registrare il suo raffreddamento in modo continuo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_horn.png?v=586176683)
Tenere sotto controllo la capacità di raffreddamento e prevenire i danni
SCHOTT AG è un gruppo tecnologico internazionale specializzato nella produzione di vetro speciale e vetroceramica. Per il processo di fusione per la produzione di vetro speciale e vetroceramica sono necessarie temperature fino a 1700 °C. L'energia termica necessaria viene immessa nel forno fusorio tramite componenti interni raffreddati ad acqua. Il raffreddamento continuo dei componenti è estremamente importante, poiché un difetto nel sistema di raffreddamento dell'acqua può causare gravi danni agli impianti.
Un sensore di temperatura all'ingresso del sistema di raffreddamento e il flussimetro Vortex SV con misurazione della temperatura integrata nella linea di ritorno possono essere utilizzati per monitorare in modo permanente la capacità di raffreddamento attraverso un calcolo della perdita di potenza e garantire il funzionamento dell'impianto. Grazie alla misurazione della temperatura integrata, non è necessario un punto di misura aggiuntivo per rilevarne il valore. SV è una soluzione affidabile per le applicazioni con acqua di raffreddamento, in quanto può essere utilizzato sia in impianti nuovi con acqua demineralizzata sia in quelli esistenti con tubazioni in acciaio nero o in circuiti di raffreddamento aperti. La misura non è influenzata dalla diversa qualità dell'acqua di raffreddamento.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_schott.png?v=584245341)
Controllare i canali di mantenimento della temperatura nell’utensile e garantire la qualità
e.Braun realizza prodotti di alta qualità per la tecnologia di termoregolazione e quella di raffreddamento. Una corretta termoregolazione è fondamentale nel processo di stampaggio a iniezione, tra l'altro, per garantire la qualità desiderata del prodotto finale a lungo termine. Tuttavia, con il tempo, nei canali di termoregolazione possono ostruirsi a causa di sporcizia e calcare. Inoltre, i canali contengono ancora umidità residua una volta che si è arrestato l’impianto; questo favorisce la formazione di ruggine. La sezione trasversale rastremata dei canali può impedire il raggiungimento delle prestazioni di termoregolazione. Ne conseguono difetti della qualità nel prodotto da lavorare.
Il nuovo apparecchio di prova di e.Braun previene questo problema. In primo luogo, le condizioni dei canali vengono controllate prima di ogni utilizzo, misurando il flusso e la pressione per individuare eventuali depositi e perdite. In secondo luogo, i canali vengono soffiati a secco dopo l'uso per evitare la formazione di ruggine.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_e-braun.jpg?v=585123339)
Dissipazione ottimale del calore con un consumo energetico minimo
ALMiG è uno dei fornitori di sistemi leader nella tecnologia dell'aria compressa e offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate di alta qualità e servizi completi. In linea con i principi di efficienza e sostenibilità, i compressori vengono costantemente sviluppati per ridurre il consumo energetico degli impianti e raggiungere un livello di efficienza superiore. Il sensore Vortex SV viene utilizzato su un banco di prova per compressori a vite a iniezione d'acqua per determinare il flusso volumetrico dell'acqua nel circuito interno. In base alla portata e ai punti di misurazione della temperatura, è possibile creare un bilancio energetico per massimizzare l'efficienza dell’impianto. In questo caso specifico, la massima efficienza significa che durante la compressione dell'aria compressa, il calore di compressione viene dissipato con il minor apporto di energia possibile attraverso uno dei circuiti dell’acqua.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_almig.png?v=2053965515)
Efficiente trattamento dell'acqua
Da oltre 30 anni, EnviroFALK GmbH sviluppa, realizza e distribuisce impianti per la produzione di acqua pura e ultrapura, utilizzati in quasi tutti i settori industriali in tutto il mondo. Negli impianti, l'acqua dolce fornita viene trattata in varie fasi per produrre acqua ultrapura.
Oltre all'acqua parzialmente demineralizzata, il cosiddetto permeato, il processo di filtrazione produce anche un concentrato, una percentuale definita del quale viene reimmessa nel processo di filtrazione e fatta passare davanti alla membrana filtrante. Ciò garantisce un trabocco minimo e aumenta l'efficienza dell’impianto. La quantità totale di concentrato viene rilevata e trasmessa tramite il flussimetro Vortex SV, in modo che il controllo dell'afflusso possa essere controllato con precisione in ogni momento.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_enviro-falk.jpg?v=2125438381)