IO-Link 디바이스용 무료 툴
moneo configure free 스마트 IO-Link 관리
moneo|configure free를 사용하는 경우, 여러 IO-Link 센서의 파라메터를 동시에 쉽게 세팅할 수 있습니다. 또한, 전체 네트워크에서 IO-Link 마스터의 중앙 파라메터 세팅이 허용됩니다. IODD 데이터베이스와 함께 제조업체에 무관한 통합된 IODD 관리를 사용하면, 다른 제조업체의 센서를 IO-Link 네트워크에 통합할 수 있으며 해당 파라메터 세팅 또한 가능합니다.
이로 인하여 시간이 절약되고 생산 프로세스의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
셋업 또는 오류 분석 중, IO-Link 센서 당 최대 2개의 프로세스 데이터 값이 cockpit에 명확하게 표시될 수 있습니다. 또한, 제조업체에 무관합니다.
![]() |
웹 세미나에서 전문가가 moneo를 소개해 드립니다. |