IO-Link를 위한 모바일 데이터 메모리: 작은 크기, 큰 공간
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/headimage_p_fr_wh_w_190_0051.jpg?v=-1655858400)
- 128 kBytes로 관련 데이터 및 히스토리에 충분한 메모리 용량 제공
- 프로세스 관련 정보가 현장에서 제공됨
- 디지털 타입 라벨: PLC에 교체 가능한 구성요소를 간단하게 등록
IO-Link를 통해 향상된 성능
- COM3 인터페이스는 빠른 데이터 전송을 보장
공장 네트워크에서 현장 정보교환
외부 IO-Link 메모리 DSU는 현지 데이터 전송을 위한 모바일 다목적용 디바이스입니다. IO-Link 마스터에 연결된 소형 디바이스는 저장된 데이터를 연결된 모든 수신기에서 사용할 수 있도록 합니다. 교환되는 도구의 디지털 타입 레이블로 사용되는 경우, PLC는 예를 들어 독립적으로 오류없이 식별하고, 작동 시간에 대한 정보를 추출하며, 도구 또는 공작물의 손상을 방지하기 위해 유지보수가 필요한 경우 운전자에게 경고합니다. 작동 중, 데이터가 히스토리 메모리에 지속적으로 기록됩니다. 초당 230.4 kbit/s를 가진 COM3 인터페이스 덕분입니다. 총 128 kBytes로 모든 관련 데이터를 저장할 수 있는 충분한 공간이 제공됩니다.
Moneo|configure를 통한 데이터 설정 및 읽기
DSU100은 산업 환경에서 저장매체로 사용되는 128KB FRAM 데이터 캐리어입니다. 파라메터 세팅 및 데이터 교환은 내장된 IO-Link 인터페이스를 통하여 수행되며, 예를 들어 시스템이 작동하지 않는 동안 moneo|configure를 통하여 수행될 수 있습니다.
기술 설명
DSU100은 산업 환경에서 저장매체로 사용되는 128KB FRAM 데이터 캐리어입니다. 파라메터 세팅 및 데이터 교환은 내장된 IO-Link 인터페이스를 통하여 수행되며, 예를 들어 시스템이 작동하지 않는 동안 moneo|configure를 통하여 수행될 수 있습니다.
각 디바이스에 관한 정보
유닛 설정에 필요한 IODD, 프로세스 데이터 구조에 대한 자세한 정보, 진단 정보, 파라메터 주소, 그리고 필수 IO-Link 하드웨어 및 소프트웨어에 대해 필요한 정보: www.ifm.com
디바이스의 작동 모드
디바이스는 전세계적 고유한 디바이스별 UID 읽기, 하나의 IO-Link 주기에서 최대 28bytes의 데이터 읽기 및 쓰기 그리고 더 많은 데이터의 읽기 및 쓰기 등 다양한 작동 모드를 지원하며, 일반적으로 PLC에서만 적용되는 길이 제한이 있습니다. 작동 중, 메모리 스틱에 대한 자동 액세스는 읽기 및 쓰기 액세스를 제어하고 제어하는 수많은 명령을 사용하여 정의할 수 있습니다.