You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. AS-i 장점
  2. 시스템 통합

AS-Interface 시스템 통합

AS-Interface를 시작하려면 무엇이 필요합니까?

마스터, 파워서플라이 장치 및 다양한 표준 참여자가 모든 AS-i 시스템의 기초를 형성합니다. 안전하지 않은 참가자도 가능합니다 (혼합 작동). 마스터는 주기적 폴링 (polling)을 통해 참가자와 데이터 교환을 보장합니다. AS-Interface 파워서플라이는 참가자와 센서에 에너지를 공급합니다.

빠른 컨트롤러 통합

AS-Interface 시스템은 Siemens, Rockwell, Schneider 또는 Omron 등의 다양한 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.
하드웨어 외에도 ifm은 PLC로의 데이터 통합을 위한 스타트업 패키지도 제공합니다.

PLC 스타트업 패키지

당사의 스타트업 패키지를 사용하여 다양한 제조업체의 산업용 컨트롤러와 함께 AS-Interface 시스템을 셋업하십시오. ifm은 미리 준비된 프로그래밍 사례 및 앱을 제공합니다.설정 및 셋업이 상당히 용이하고 오류가 방지됩니다.
다음 콘텐츠를 무료로 다운로드하실 수 있습니다:

  • PLC (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)로의 신속한 통합을 위한 설치 안내문
  • 디바이스 설명 파일 (GSDML, ESI, EDS)
  • 사용 설명서
  • Siemens 컨트롤러에 대한 예제 프로그램
  • DTA-RFID, O3D 카메라, IO-Link와 같은 시스템 솔루션 앱

필요한 스타트업 패키지는 해당 제품 상세정보 페이지의 다운로드 섹션에 있습니다: