Hoppa till huvudinnehållet
You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Konduktivitetsgivare LDL
  2. Use cases

Filtrering av vatten

Användning vid vattenrening

EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat och tillverkat vattenreningssystem för ett stort antal industrier världen över. Olika ifm-givare används för att övervaka den komplexa behandlingsprocessen och säkerställa en permanent hög kvalitet på det ultrarena vattnet.
Konduktivitetsgivaren LDL101 är också en del av det hela. Den är det rätta valet när vattnets renhet är avgörande för produktkvalitet eller processäkerhet. I själva processen övervakar konduktivitetsgivaren koncentrationen av joner i vattnet och signalerar i tid när jonbytarpatronerna behöver bytas ut.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Väte

Applikationsrapport från H2Powercell

H2 Powercell ser vätgas som en del av en helhetsinriktad klimatlösning och har satt upp målet att göra vätgas tillgänglig för den stora massan. Det nystartade företaget utvecklar system för morgondagens energiförsörjning så att vi tillsammans kan gå mot en klimatneutral framtid.
Ett sådant system är H2PowerCube. Inne i kuben produceras vätgas med hjälp av vattenelektrolys och lagras i en tank. Om energi behövs används detta H2-lagringsmedium för att generera el och värme via en PEM-bränslecell med låg temperatur. Det enda som behövs för en miljövänlig energiförsörjning med Cube är grön el, som till exempel kan erhållas från ett fotovoltaiskt system. Allt annat sköts av systemet självt, med hjälp av ifm:s givarteknik. Konduktivitetsgivaren LDL101 övervakar t.ex. kvaliteten på det ultrarena vatten som krävs för H2-produktion. På så sätt kan ren vätgas produceras från det renaste vattnet på ett helt miljövänligt sätt.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Fri från restprodukter med ultrarent vatten

Vår kund Maschinenbau Silberhorn GmbH ingår i den internationellt verksamma Silberhorn-koncernen och är bland annat specialiserad på utveckling och konstruktion av system för industriell rengöring av delar.
I vissa system används ultrarent vatten i den slutliga sköljningsprocessen för bästa resultat och restfri rengöring. För en medveten och varsam användning av vatten som resurs lagras det ultrarena vattnet i en tank varifrån det tillförs till processen om och om igen. För att säkerställa en konstant kvalitet på det ultrarena vattnet används en jonbytare som kontinuerligt filtrerar vattnet. Konduktivitetsgivaren LDL101 övervakar filtrets prestanda och därmed kvaliteten på det ultrarena vattnet. Om givaren signalerar en ökning av konduktansen är detta ett tecken på försämrad filterprestanda och kan därför underlätta ett snabbt byte av jonbytarpatronen.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Hållbar rengöring och resurshushållning

MAFAC är specialiserade på vattenbaserad delrengöring inom industrin och erbjuder standardiserade enkammarmaskiner som kan anpassas till respektive rengöringskrav med hjälp av ett stort antal tillval.
Vår konduktivitetsgivare LDL220 finns i MAFAC Palma-modellen där den utför en viktig uppgift. För att uppnå resurseffektivitet återanvänds det rengöringsmedel som valts ut för rengöringsprocessen flera gånger och lagras tillfälligt i en tank. För att det ska kunna återanvändas får föroreningarna i rengöringsmedlet inte överstiga en viss nivå. Det är denna nivå av föroreningar som LDL220 övervakar. När en i förväg definierad konduktans uppnås byts rengöringsmedlet ut för att säkerställa en fortsatt grundlig rengöring.

Applikation LDL bei Mafac

Kylvatten

Användning i kylvattenapplikationer och kritiska försörjningssystem

Tidigare använde vår kund en glykol/vattenblandning för att kyla temperaturregleringsenheter. Salt- och kalkavlagringar resulterade dock i minskade diametrar vid kritiska punkter i temperaturregleringskanalen. Detta, i kombination med lägre flödeshastigheter, minskade kylkapaciteten vid dessa punkter, vilket resulterade i kvalitetsproblem med den del som kyldes.
I dag använder kunden ultrarent vatten. Med ultrarent vatten kan inga avlagringar bildas och rester spolas tillförlitligt ut ur röret. Med tiden ackumuleras dock rester i det ultrarena vattnet. Det är här konduktivitetsgivaren LDL101 kommer in i bilden och kontinuerligt övervakar kvaliteten på det ultrarena vattnet via konduktansen. Om konduktansen stiger kan kunden vidta tidiga åtgärder och tillföra nytt ultrarent vatten till processen.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Övervakning av salthalten i kylvatten

En kund inom köttindustrin brukade göra regelbundna manuella salinometeravläsningar i sina centralt placerade kylvattentankar. Baserat på dessa mätningar justerades saltkoncentrationen i enlighet med kraven på kylkapacitet och livsmedelssmak. Felaktiga mätningar ledde dock allt oftare till kostsamma feljusteringar.

I dag använder kunden LDL2xx-konduktivitetsgivare för att automatiskt mäta saltkoncentrationen. Via konduktansen kan de kontinuerligt övervaka koncentrationen och planera för justeringar av koncentrationen i ett tidigt skede.

CIP-processer

Tillståndsbaserad rengöring i CIP-processen

Vår kund i ostfabriken förlitar sig på modern teknik för bearbetning av färsk mjölk. ifm -konduktivitetsgivaren LDL220 är ett av de instrument som används.
Två processvärden står i fokus här: temperatur och konduktivitet. Temperaturen är ett kritiskt processvärde, eftersom rengöringscykeltiderna är kopplade till att nå en fördefinierad temperatur. Konduktans, å andra sidan, ger information om hur långt den senaste rengöringscykeln har kommit: sköljning av produktlinjerna med vatten. Givaren känner av när rengöringsmedlet har sköljts ur helt, vilket förhindrar kontaminering av produkten, t.ex. mjölk.

Resultatet: Genom införande av tillståndsbaserad rengöring har processen optimerats på ett hållbart sätt, vilket minskar vatten- och energiförbrukningen samtidigt som en jämn kvalitet bibehålls.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Ökad effektivitet med en tydlig fasseparation

En maskinleverantör, som huvudsakligen är verksam inom livsmedelsindustrin, har avsevärt ökat maskineffektiviteten i sina CIP-system med konduktivitetsgivaren LDL100. Eftersom givaren känner av förändringar i konduktansen kan processfaserna nu identifieras tydligt. På så sätt kan förbrukningen av kemikalier och vatten i rengöringsprocessen optimeras.

Med den IO-Link-kompatibla konduktivitetsgivaren kan vi när som helst visa och utvärdera processvärdena. Detta ger full transparens för att öka processeffektiviteten och minimera stilleståndstiden.

Anläggningsbyggare inom livsmedelsindustrin