You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Industrijska komunikacija
  3. Univerzalni modul IO za IO-Link

Univerzalni modul IO za IO-Link

Digitalna priključna vrata za IO-Link

Digitalna povezava IO-Link se je izkazala kot inteligenten vmesnik za integracijo pametnih senzorjev in naprav. Številni stroji in instalacije pa imajo še vedno konvencionalno ožičene enote, ki jih je treba povezati s centralnim krmilnikom. Primeri v tem kontekstu vključujejo module tipkovnic, nadzorne plošče in plošče, svetlobne stolpe ali ventilske terminale. Univerzalni modul, za katerega je značilna zmožnost priključitve 16 digitalnih vhodov ali izhodov neposredno na glavna vrata enote IO-Link master, nudi rešitev. Kompaktna in zaprta zasnova zahteva le malo prostora, hkrati pa omogoča prilagodljivo montažo, na primer neposredno zraven oddajnikov signala ali v ohišjih gumbov.

Preprosta priključitev

Vsako od 16 priključnih žic lahko uporabite kot vhod ali izhod.
Ker se stanje signala iz izhoda vedno vrne nazaj na vhod, posebna konfiguracija ni potrebna. Ko se ne uporablja kot izhod, je zunanji signal mogoče zaznati kot vhodni signal na povezavi.

Napajanje za zunanje aktuatorje

Modul se napaja z glavno enoto IO-Link A-port. Skupna poraba toka vseh IO-jev je lahko do 1 A, kar zagotavlja učinkovito napajanje zunanjih aktuatorjev.

Univerzalni modul je zasnovan tako, da se takoj prilega številnim običajnim ohišjem gumbov, kar omogoča povezavo krmilnih in signalnih naprav.