• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Vizualni senzorji
  2. Univerzalni senzor tipa O2U

Univerzalni senzor O2U: bralnik kod in zaznavanje predmetov v eni enoti

Prvi vizualni senzor z IO-Link

Vizualni sistemi so nepogrešljivi za številne aplikacije, zlasti pri pregledu kakovosti za identifikacijo kod ali pregledu komponent. O2U gradi na uspehu svojih predhodnikov, O2I5 in O2D5, ki sta že rešila številne industrijske aplikacije. Ta nova univerzalna naprava združuje zmogljivost svojih predhodnikov in tako ponuja naslednjo možnost: hkratno preverjanje različnih tipov kod, kot so 1D in 2D kode ali znaki (OCR)

  • zanesljivo zaznavanje površin in obrisov komponent ter preverjanje njihove kakovosti
  • dinamično sledenje predmetom zahvaljujoč sidrni funkciji
  • merjenje komponent ter zaznavanje položaja in orientacije
  • zahvaljujoč umerjanju robotskega senzorja se lahko položaji in rotacije predmetov pošljejo neposredno robotu v ustreznem koordinatnem sistemu.

To odpira množico novih možnosti za reševanje tako obstoječih kot novih uporab.

Podrobna predstavitev senzorja O2U

Prednosti izdelka O2U

Univerzalna naprava z vsemi obstoječimi funkcijami
Nova naprava ponuja kombinacijo pregledovanja površin, zaznavanja kontur, branja 1D in 2D kod, prepoznavanja znakov (OCR) in več sidrnih funkcij za sledenje komponentam.

Podpora za vse običajne vmesnike
Podprti so naslednji vmesniki: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP in IO-Link.

Enostavna nastavitev/upralvjanje z ifm Vision Assistantom
Upravljanje naših vizualnih senzorjev z »ifm Vision Assistant« je preprosto in intuitivno, saj ni potrebno znanje programiranja.

Vsestranske možnosti filtrov za zanesljivo zaznavanje predmetov
Različne barvne možnosti in polarizacijski filtri omogočajo prilagoditev senzorja širokemu naboru uporab in okoljskih scenarijev, da se zagotovi zanesljivo zaznavanje predmetov.

Učinkovito spremljanje v realnem času in zamenjava naprave
Zahvaljujoč spremljanju v realnem času s preverjanjem dejavnikov, kot so parametri slike, slika v živo ali območja iskanja (ROI-ji), je mogoče odstopanja odkriti čim hitreje in jih odpraviti s prenosom referenčne slike, ko je naprava zamenjana.

Robusten proti svetlobi iz okolice
Senzor je izjemno robusten proti učinkom svetlobe iz okolja, saj uporablja več slik z različnimi parametri zajema slike.

Uporabe za O2U

Avtomobilska industrija
Senzor hkrati prebere črtno kodo vrat vozila za identifikacijo predmeta in izvede analizo konture za preverjanje dimenzij.

Robotika in sestavljanje
Robot najprej prebere kodo. Nato izvede iskanje komponent, da v škatlo postavi pravi izdelek.

Intralogistika
Senzor beleži dimenzije palet ob odčitavanju nameščenih kod.

Dobavitelj za avtomobilsko industrijo/obdelava kovin
Medtem ko se na izsekanem delu izvaja analiza konture, se prebere pripeta 2D koda za nadaljnje sledenje komponentam.

Sistemi avtomatizacije in krmiljenja
Glede na prebrane kode se izvede pregled kakovosti posamezne komponente.

Embalažna industrija
Med odčitavanjem roka uporabnosti in serijske številke senzor vzporedno preverja, ali je etiketa pravilno nameščena.

Lastnosti senzorja O2U

Sprožitev in sistemska integracija

Zajem slike lahko sproži binarni senzor na sprožilnem vhodu (npr. svetlobni senzor) ali ukaz preko procesnega vmesnika (EtherNet/IP ali TCP/IP). Možno je tudi neprekinjeno snemanje s fiksno hitrostjo sličic.

ifm ponuja Y-razdelilnike za preprosto integracijo sprožilnih senzorjev in zunanjih svetlobnih elementov. Glejte EVC847 (za sprožilne senzorje) in EVC848 (za zunanjo osvetljavo).

  1. Vizualni senzor O2D5xx
  2. Računalnik za nastavljanje parametrov
  3. Industrijski računalnik ali PLC za ocenjevanje in nadzor
  4. Binarni sprožilni senzor
  5. Napajanje z napetostjo
  6. Izbirna dodatna osvetljava

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Preprosta integracija z IO-Link, ker je univerzalni senzor O2U mogoče integrirati neposredno v obstoječo infrastrukturo IO-Link
  • Enostavno učenje za nastavitve uporabe na senzorju
  • Programska oprema Vision Assistant za zapletene vizualne naloge
  • Podatki preko IO-Link v hitrem standardu COM3, samodejna delitev podatkovnih blokov
  • Parametre senzorja je mogoče nastaviti neposredno iz krmilnika, kar poenostavi prilagoditev na spreminjajoče se izdelke ali delovne procese

Cilj, razdalja in izbira izdelkov

Pogosta vprašanja o vizualnih senzorjih O2