• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. News
  3. Sensore di pressione industriale PL

Sensore di pressione con membrana affiorante per l'industria

La scelta giusta per gli ambienti più piccoli e i fluidi viscosi

Il trasmettitore di pressione compatto PL15 G 1/2 è la scelta ideale ovunque i fluidi viscosi come sostanze adesive, colla o sigillanti vengano convogliati attraverso tubazioni a pressione elevata e precisa.

Scopri i punti di forza del PL15 nel modello interattivo.

Vantaggi dal punto di vista dei nostri clienti

Design con membrana affiorante e sistema di tenuta flessibile
"Grazie al design con membrana affiorante del PL15, non ci sono più interstizi. Ciò significa che non si possono depositare residui di vernice o del liquido di risciacquo, che potrebbero ridurre la qualità delle nostre vernici"
Responsabile di manutenzione -Relius Farbenwerke GmbH
Robusta cella di misura in ceramica: la migliore del suo genere
"La cella di misura in ceramica è resistente a fluidi abrasivi e complessi e convince per la sua stabilità a lungo termine"
Cliente nella produzione di ceramica
Design piccolo e compatto
"Le piccole dimensioni del PL15 ci permettono di ridurre lo spazio necessario intorno ai punti di misura, rendendo il nostro sistema più compatto e consentendo comunque una facile installazione e rimozione dei sensori."
Riko Slodowitz - Product manager junior presso ABEL GmbH
IO-Link per informazioni dettagliate sui processi
"Tramite IO-Link, possiamo avere il valore della pressione nel sistema di controllo in qualsiasi momento, con precisione e senza perdite di conversione. Un altro vantaggio per noi è l'uscita aggiuntiva per il valore di temperatura, che ci permette di fare a meno di un altro punto di misura"
Maximilian Meurer - tecnico MSR presso EnviroFALK GmbH.

Casi applicativi

Nessun deposito, nessun guasto dovuto a collisione

RELIUS Farbenwerke GmbH è il principale produttore europeo di pitture, vernici e smalti. I colori vengono conservati in grandi serbatoi di stoccaggio e, se necessario, distribuite tramite un sistema "pig". Qui, il pig viene spinto dall’acqua dalla stazione di lancio fino a quella di ricezione dell'impianto di riempimento. Al termine del processo di riempimento, il pig viene spinto di nuovo nella stazione di lancio per mezzo di aria compressa, spingendo l’acqua di risciacquo fuori dalla tubazione. La posizione esatta del pig nella stazione di lancio e di ricezione viene determinata da sensori di pressione. Poiché lo spazio tra il sensore e il pig è minimo, di tanto in tanto entrano in contatto.

Sensore di pressione PL15 nella produzione di ceramica

Nella produzione di ceramica, lo smalto viene utilizzato per rifinire la superficie della maggior parte dei prodotti. Lo smalto in eccesso proveniente dal processo di spruzzatura viene raccolto tramite una barriera d'acqua e immesso in un processo di trattamento. Nelle sezioni dell'impianto a valle, l'acqua residua viene separata dai solidi ceramici mediante una filtropressa. La separazione completa può essere ottenuta solo se tutti i teli filtranti sono perfettamente funzionanti.
Il sensore di pressione PL15 determina la pressione di mantenimento della pressa, fornendo informazioni sulle condizioni dei teli filtranti. Il cliente può pianificare con precisione la manutenzione, garantendo una separazione efficiente e il riutilizzo di acqua e ceramica.

Minore spazio di installazione e minore necessità di punti di misura

ABEL GmbH è un produttore di pompe a membrana altamente efficienti, sviluppate appositamente per fluidi abrasivi e aggressivi, come quelli presenti nel settore minerario. I sensori vengono utilizzati per monitorare costantemente la pressione e la temperatura del fluido idraulico e del fluido pompato, al fine di evitare il surriscaldamento o il sovraccarico della pompa.

"Sviluppiamo le nostre pompe con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti pompe con la massima affidabilità e il minimo ingombro".

Aumentare la precisione, ridurre i punti di misura

Da oltre 30 anni, EnviroFALK GmbH sviluppa e distribuisce sistemi per il trattamento delle acque industriali, utilizzati in quasi tutti i settori industriali in tutto il mondo.
EnviroFALK utilizza il sensore di pressione PL15 per varie applicazioni, tra cui un impianto di filtrazione multistadio. In futuro, il sensore verrà utilizzato anche per la misurazione del livello idrostatico in varie applicazioni con serbatoi, riducendo così la varietà di tipi nel sistema e i costi di stoccaggio.

Altre applicazioni tipiche

  • Utilizzo e dosaggio di colle, adesivi, schiume e altri fluidi molto viscosi
  • Utilizzo nei generatori di neve: il design con membrana affiorante garantisce che l'acqua nel circuito ad alta pressione possa defluire e non si congeli nel raccordo a processo
  • Utilizzo in sistemi di pulizia dei pezzi: il design con membrana affiorante del PL15 impedisce l'intasamento del canale di pressione, ad esempio a causa di trucioli o schiume
  • Utilizzo in ambienti con sostanze contenenti solidi, ad esempio nel trattamento delle acque reflue

Collegamento del sistema

Sistema di tenuta

Il sistema di tenuta del sensore dipende dal modo in cui viene installato.

PL15 mounting
  1. Adattamento in un adattatore a saldare esistente
    In caso di adattamento in un adattatore a saldare esistente, il PL può essere utilizzato in combinazione con un O-ring sul bordo di tenuta fino a 60 bar. Con pressioni >60 bar, viene utilizzata la guarnizione tra sensore e raccordo sopra la filettatura.
  2. Utilizzo dell'adattatore a saldare ifm E30509
    Se si utilizza l'adattatore a saldare ifm, si forma un bordo di tenuta metallo su metallo direttamente sulla punta del sensore. Questa opzione impedisce ai fluidi come vernici o lacche di penetrare ad alta pressione nella superficie filettata del raccordo, di depositarsi o mescolarsi con altri fluidi nel processo successivo e addirittura di contaminarli.
  3. Installazione in un blocco o in un tubo
    Per l'installazione in un foro filettato standard da ½, si utilizza la guarnizione tra sensore e raccordo a processo.

Valore aggiunto con IO-Link

Trasmissione dei dati senza perdite
IO-Link permette una trasmissione dei dati senza errori poiché, grazie alla comunicazione digitale, sono escluse le perdite di conversione; le influenze esterne, ad es. i campi magnetici, non hanno alcun effetto sulla qualità del segnale.
Processi trasparenti
La lettura continua della curva di pressione consente di tenere sempre sotto controllo il processo. Inoltre, il trasmettitore fornisce il valore della temperatura del fluido, per cui non è necessario un secondo punto di misura.
Semplice messa in servizio
Il sensore di pressione può essere parametrizzato in modo rapido e semplice tramite IO-Link.

FAQ

Compatti, con membrana affiorante

Sensore di pressione miniaturizzato con membrana affiorante e filettatura G1/4