You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs pour vérins
  2. Technologie

Technologie AMR

La cellule AMR est constituée d’une très fine couche de mu-métal (en anglais : perm alloy).
La couche d’alliage nickel-fer a par exemple une épaisseur de 20 nm. Lorsque cette couche est influencée par un champ magnétique, sa résistance électrique change (comme pour la cellule GMR). La technologie AMR permet une plage de détection plus étroite ainsi qu’une faible hystérésis. C’est pourquoi cette technologie est très bien adaptée aux vérins faible course ou aux applications de haute précision.

Technologie GMR

Une cellule GMR se compose de trois couches de matériaux. Deux de ces couches sont constituées de cobalt (magnétisable) et une couche est en cuivre (non magnétisable).La résistance électrique de ces couches dépend de leur magnétisation.
Il est donc possible de modifier la résistance électrique en appliquant un champ magnétique externe. Cette influence sur la résistance électrique peut être détectée et assure ainsi la commutation du détecteur.

La technologie GMR est très fiable.
En situation défavorable, il existe toutefois la possibilité de points de commutation multiples. Cela peut se produire si de puissants aimants permanents sont utilisés dans les vérins. La zone de détection (la zone dans laquelle le détecteur commute par l’intermédiaire de l’aimant) est très large et l’hystérésis est plus importante.

Technologie Reed

Un interrupteur à lames se compose de deux plaquettes de contact métalliques qui se chevauchent. Lorsqu’aucun champ magnétique n’est appliqué, les contacts de commutation sont au repos. Cela signifie que le circuit électrique est normalement ouvert et que le courant ne peut pas circuler. Dès que le champ d’un aimant dépasse une certaine intensité, les plaquettes de contact se ferment. Le courant peut donc circuler. Si le champ magnétique diminue à nouveau, les plaquettes s’ouvrent et l’interrupteur se trouve à nouveau en état repos.
Ces plaquettes se trouvent dans une ampoule en verre.

Comparaison des détecteurs AMR, GMR et Reed mécaniques

  AMR GMR Reed
 
Type Sortie à semiconducteur Sortie à semiconducteur Contact Reed mécanique
Durée de vie Cycles illimités Cycles illimités 1-2 millions de cycles
Répétabilité
Temps de réponse
Sensibilité
Stabilité en température
Réaction aux champs magnétiques puissants Plusieurs points de commutation possibles Plusieurs points de commutation possibles
Adaptation aux vérins faible course
Sensibilité à la
vibration du piston