You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Analytiske sensorer
  2. Luftfugtighedssensor LDH
  3. Applikationer

Beskyttelse af styreskabe og servere

skabe i produktionen
Elektricitet og fugtighed skal adskilles helt fra hinanden – dette gælder også for styreskabe i automatiserede produktionssystemer. Særligt ved processer under hygiejniske betingelser som i levnedsmiddelindustrien kan der komme fugtighed ind i styreskabet på grund af hyppige rengøringsprocesser. Mulige årsager er PG-fittings, luftspalter, defekte tætninger eller døre, der ikke er blevet lukket korrekt. Hvis fugtigheden i styreskabet forbliver uopdaget, kan dette medføre korrosion. Et hus, der har været udsat for lækage kan ikke længere og kun utilstrækkeligt beskytte de indvendige elektroniske komponenter mod eksterne påvirkninger som vand, støv og snavs. Også elektronikken kan blive betydeligt beskadiget, når den udsættes for korrosion og kondensvand, hvilket medfører uplanlagt, omkostningskrævende nedetid.

Overophedning på grund af manglende varmeudskillelse kan også forårsage beskadigelse og efterfølgende nedetid. Ved anvendelse af en luftfugtighedssensor er det muligt løbende at overvåge betingelserne i kontaktskabet. Vedligeholdelsespersonale kan reagere, inden øget varme eller fugtighed medfører produktionstab.

Sikring af ydeevnen i serverrum
I serverrum findes der en omfattende mængde effektfuld elektronik. Den høje dataintensitet skaber varme. Hvis denne varme ikke fjernes korrekt, kan serveren blive overophedet. Dette kan medføre et fald i ydeevnen. I værst tænkelige tilfælde kan det betyde vedvarende beskadigelse af elektronikken, hvilket kan medføre serverfejl. En mulig årsag er usædvanlig høj fugtighed. Derfor skal denne værdi overvåges og reguleres.

Luftfugtighedssensoren overvåger værdierne for temperaturen og fugtigheden i serverrummet. Og sikrer at alle indgående data fortsat kan behandles pålideligt.

Beskyttelse af udendørs maskiner og systemer

Udendørs systemer og selvbetjeningsautomater
Du kan også finde styreskabe i maskiner, der udsættes for udendørsbetingelser: Billetautomater, snackautomater, radarsystemer eller pengeautomater udsættes for naturlige afvigelser i temperatur og regn. Luftfugtighedssensoren overfører de relevante data – temperatur og luftfugtighed – og forhindrer, at elektronikken overopheder eller kortslutter på grund af fugtighed ved at lukke systemet ned.

Tilkoblingsbeskyttelse på vindturbiner
Vindturbiner udsættes for kraftigt svingende betingelser. Hvis systemet ikke er i drift, køler det ned til -40 °C. For at forhindre skader på elektronikken, som forårsages af kondensdannelse, tændes der et varmesystem, der skal få elektronikken op på driftstemperatur. Opvarmningen fortsætter med henblik på at reducere kondensdannelsen, indtil luftfugtighedssensoren registrerer, at den ideelle temperatur er blevet nået, så systemet kan genstarte. Dette forhindrer kortslutning af højspændingssystemet, hvis det tændes for tidligt.

Sikring af konstant proces- og produktkvalitet

Produktion, behandling og lagring af klimafølsomme produkter
Ved nogle produktionsprocesser er det vigtigt at holde temperaturen og luftfugtigheden på et konstant niveau for at sikre produktkvaliteten og forhindre dyrt affald. Et eksempel er produktionen af papir. Papir er hygroskopisk, hvilket betyder, at det absorberer fugt fra fugtig luft, og hvis den omgivende luft er for tør, frigiver den fugten. Svingende miljøbetingelser under produktionen af papir betyder, at det kan være mere vanskeligt at skrive på papiret, eller at kvaliteten på rivestyrken forringes. Luftfugtighedssensoren måler temperaturen og luftfugtigheden i den direkte nærhed af produktionslinjen. Hvis der er afvigelser i forhold til de ideelle værdier, så er det muligt at reagere hurtigt og opretholde papirkvaliteten.

Luftfugtighedssensoren er også velegnet til brug i den fortsatte bearbejdning af papir, som f.eks. trykkeriarbejde eller lagerfaciliteter som arkiver eller biblioteker.

Nøjagtig registrering af miljøbetingelser for prøvestande
Prøvestande anvendes til at teste produkter under konstante betingelser eller under bevidst ændrede betingelser. Hvis resultaterne skal kunne sammenlignes, være reproducerbare og sandsynlige, er det nødvendigt at have en nøjagtig dokumentation af alle data. Luftfugtighedssensoren leverer de relevante værdier for luftfugtigheden og temperaturen, der er forekommet i løbet af testproceduren.