You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

moneo: 산업계 및 생산을 위한 IIoT 플랫폼

IIoT 플랫폼으로써, ifm moneo는 운영 기술 (OT) 레벨을 정보 기술 (IT) 레벨을 결합합니다. 생산 시설에서 생성된 센서 데이터는 쉽게 읽고 처리할 수 있으며, 지속 가능한 기업의 의사 결정을 위한 기반으로 사용될 수 있습니다.

moneo는 모듈식 구조를 가지고 있으며, 예를 들어 상태 모니터링 또는 IO-Link 센서 파라메터 세팅을 위한 어플리케이션 뿐만 아니라 기본 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 이를 통하여 모든 개별 요구 사항에 맞는 맞춤형 소프트웨어 패키지를 구성할 수 있습니다.

50년 이상, 우리는 자동화 솔루션의 선도적 공급업체로서 고객을 지원해 왔습니다. 센서 기술에 대한 경험과 소프트웨어 자회사에 대한 전문적인 지식을 결합했습니다 - "여러분을 위하여 단순하게 만들어진” moneo입니다.

moneo을 가진 여러분의 장점

디지털화는 매우 빠르고 간단할 수 있습니다. moneo와 함께

적합한 도구가 있는 경우에만 효율적이고 성공적으로 작업할 수 있습니다. 디지털화에도 동일한 사항이 적용됩니다. moneo를 디지털 도구 상자로 사용하면 IIoT 프로젝트를 성공적으로 구현하는 데 필요한 모든 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다. moneo는 모든 것을 개방하는 산업 및 제조업체에 무관한 독립형 IIoT 플랫폼입니다.

개방형 기술 플랫폼으로 통합 간소화

moneo는 모듈과 사용자 친화적인 인터페이스의 간단하고 빠른 구현에 의존합니다. IIoT 프로젝트가 즉시 준비되고 직원들은 디지털 지원에 매우 만족하게 될 것입니다.

moneo는 산업계에 독립적이며 제조업체에 독립적인 IIoT 플랫폼이므로 다양한 기존 디바이스를 통합하고 데이터를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.

설비의 효율성을 높이십시오!

moneo는 센서 데이터를 디지털 정보로 변환하고 평가하여 IT 세계에 전송합니다. 이 경우, 의사 결정을 위한 신뢰할 수 있는 기반으로 사용할 수 있습니다. moneo를 사용하면 예측하여 기계를 유지보수할 수 있으며, 계획되지 않은 다운타임 시간을 방지하므로 시스템 효율성을 높일 수 있습니다.

손상 조기 감지, 다운타임 방지

moneo는 센서 데이터를 분석하고 편차를 감지합니다. 기계가 평소와 다르게 작동하는 경우 이는 결함으로 이어질 수 있는 마모 또는 프로세스의 변화를 나타냅니다.
예측된 유지보수를 계획 할 수 있도록 첫번째 편차와 정지상태 사이에 충분한 시간이 있는 경우가 많습니다.

맞춤형 시스템 솔루션

moneo의 모듈식 접근 방식은 IIoT 프로젝트의 요구사항에 맞춰 조정할 때 특히 유연합니다. moneo는 다양한 어플리케이션과 산업에 적합한 모듈을 제공합니다 - 여러분의 디지털 도구 상자.

필요에 따라 moneo 모듈 예약이 가능합니다. 낮은 투자 비용과 매우 높은 유연성으로 편안한 사용을 제공합니다.

moneo는 요구사항에 따라 성장합니다. 여러분의 페이스로

기능 모듈은 모든 기계에 맞게 확장될 수 있습니다.

moneo starter kit는 디지털화의 완벽한 시작입니다. 다음 단계를 수행할 준비가 되면, 추가 모듈이나 디바이스 연결을 통해 쉽게 확장할 수 있습니다. Infopoint 라이센스의 경우, 비용은 사용되는 데이터 포인트 수에 따라 달라집니다. moneo는 성장하는 시스템입니다. moneo는 여러분의 요구사항에 따라 성장합니다.

 

추가 모듈이 계획 및 구현되고 있습니다. 이러한 확장으로 moneo 포트폴리오가 확장됩니다.

맞춤형 디지털화

단순히 여러분을 위하여 만들어졌습니다!

우리의 고객과 그들의 기업가적인 성공은 항상 우리의 초점이었습니다. 그래서 취급하기 쉬운 고성능 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이는 moneo에도 적용됩니다.

간단히 말해서: 새로운 단순성
재미가 없으면 최고의 소프트웨어를 왜 사용하겠습니까? 설치로 부터 일상적인 사용까지 현대적인 디자인과 사용자 친화성을 기대하실 수 있습니다. moneo는 그렇게 간단합니다!

made by ifm: 집중된 전문성
1969년 이래로 최고의 자동화 솔루션을 통하여 고객을 계속해서 확신시켜 드렸습니다. 성공의 핵심: 탁월한 역량과 고도의 고객 지향성 이 두가지를 moneo에 담았습니다!

for you: 여러분의 개별적인 솔루션
센서 설정, 정보 평가, 상태 모니터링, 예측된 유지보수 요구사항: moneo가 솔루션입니다. 전체용으로 모든 세부사항용으로 모듈화로 가능합니다. 필요한 만큼 정확하게 moneo를 사용하십시오. 여러분의 도구 상자입니다. 여러분의 moneo 입니다!

모듈식 시스템: 여러분의 moneo 크기는 항상 요구사항에 맞게 조정됩니다.

moneo로 IT 지원 프로세스 최적화의 간편함을 경험해 보십시오. moneo는 예측가능한 방식으로 자신의 시스템과 상호작용을 원하는 모든 것을 위한 all-in-one 플랫폼입니다. 정보를 평가하고 파라메터를 조정합니다. all-in-one 소프트웨어

"ifm-close to you"라는 기업 슬로건과 함께 전 세계 고객에게 프로세스 최적화를 위한 맞춤형 전체 솔루션을 제공합니다: "moneo - simply made for you”.

모듈식 디자인으로 소프트웨어가 전체 범위에서 강력 할뿐만 아니라 원하는 만큼만 커집니다. 여러분 단독으로 특정 상황에서 어떤 기능이 도움이 되는지를 알고 있고, 활성화할 moneo 모듈을 결정할 수 있기 때문입니다.

다시 말하자면: moneo는 개인용 디지털 도구 상자입니다. 아날로그 제품과 같이 쉽게 다룰 수 있습니다.

moneo 모듈의 개요 보기

moneo OS: IIoT 플랫폼

모든 moneo 앱을 위한 핵심이며 관리 도구입니다. 지능형 디바이스 통합은 시스템의 디지털 이미지를 가능하게 합니다. 데이터 흐름 모델을 계산하고 자동 알람 기능을 보유한 도구

Use cases

자동화 기술의 세계 시장 선두 주자로서 당사는 고객 요구사항을 면밀하게 따릅니다. moneo와 함께 장기적으로 성공적인 산업발전을 위한 미래 지향적인 디지털 도구를 제공해 드립니다.

여러분도 미래의 디지털 가능성으로 오늘을 시작하실 수 있습니다. 당사의 솔루션을 위한 많은 어플리케이션이 있습니다. 몇가지 Use cases를 해결하였습니다. 다른 아이디어나 요구 사항이 있습니까? 당사의 전문 지식과 조언을 제공해 드리겠습니다.

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.