SU Puresonic 초음파 유량 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
쉽고 영구적인 프로세스 품질 보장
SU Puresonic은 높은 정밀도로 유량을 감지합니다. 초음파 기술로 역삼투압 시스템에서 생산되는 초순수에도 적용됩니다. LDL101 전도도 센서와 함께 필터링 프로세스에서 신뢰성있는 품질 관리가 확립됩니다.
구조물이 없는 견고한 측정 파이프
SU Puresonic 측정 파이프는 스텐레스 스틸로 제조되었으며 측정요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 즉, 디자인에 의한 압력 강하와 마찬가지로 손상, 누출 또는 막힘으로 인한 결함이 처음부터 배제됨을 의미합니다.
간편한 상태 모니터링
IO-Link와 눈에 잘 띄는 상태 LED가 장착된 SU Puresonic은 프로세스 품질을 지속적으로 모니터링하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 이러한 방식으로 IT 레벨과 현장 모두에서 시그널 품질 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다. 값이 떨어지는 경우, 입자 밀도가 증가했거나 파이프 내벽에 침전물이 쌓였음을 의미할 수 있습니다.