- 전도도 센서 LDL
- 혁신
폴리프로필렌 (polypropylene)으로 제작된 전도도 센서
LDL400은 입증된 LDL2xx 유도형 전도도 센서의 폴리프로필렌 버전입니다. 소질 특성상 금속 센서가 부식되기 쉬운 어플리케이션에 이상적인 선택입니다: LDL400은 염분이 있는 주변공기나 자극적인 산성 또는 알칼리성 매체에 직접 접촉하는 경우에도, 아무런 문제가 없습니다. 또한 본 센서는 해양 산업의 높은 요구사항을 충족시키며, DNV EU RO 상호 인식 타입 승인에 따라 인증을 받았습니다.
전도도 센서 상세정보
제품 장점
열악한 환경을 견디는 폴리프로필렌 하우징
폴리프로필렌으로 제작된 하우징은 금속 센서가 부식되기 쉬운 어플리케이션 분야에 이상적인 선택입니다. 염분이 많은 주변공기 또는 기타 자극적인 산성 또는 알칼리성 매체와의 직접적인 접촉 또한 문제가 되지 않습니다.
측정 범위가 넓어 거의 모든 수처리 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
본 센서는 100에서 2,000,000 µS/cm 범위에서 유체의 전도도를 연속적으로 측정하고 이를 온도 보정된 디지털 또는 아날로그 값으로 출력합니다. 또한, 초순수에서의 NaCl의 농도 퍼센트를 비주기적으로 액세스할 수 있습니다.
해양 산업 인증
본 센서는 소재 특성에 근거하여 해양 산업에서 사용하기에 이상적이며, DNV EU RO 상호 인정 타입 승인에 따라 인증을 받았습니다. 따라서 이 센서는 선박의 수처리 어플리케이션에 이상적인 선택입니다.
추가 평가 장치가 없는 소형 디자인
하나의 하우징에 평가 장치와 측정 요소를 결합한 소형 디자인입니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛에 공간을 확보하고 배선 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 측정요소와 평가 장치 사이에 값비싼 데이터 케이블이 필요하지 않습니다.
어플리케이션

수처리 - 필터링 및 담수화
본 센서는 100에서 2,000,000 µS/cm 범위에서 매체의 전도도를 지속적으로 측정합니다. 즉, LDL400은 상상할 수 있는 거의 모든 수처리 어플리케이션과 수질 지표로 범용적으로 사용할 수 있습니다.
또한 본 센서는 해양 산업의 높은 요구사항을 충족시키며, DNV EU RO 상호 인식 타입 승인에 따라 인증을 받았습니다.

어류 양식 - 생태계 균형 유지
어류 양식에서는 성공적이고 지속 가능한 사육을 위해 민감한 생태계를 정밀하게 제어해야 합니다. 시스템이 불균형해지면 전체 종축의 손실과 번식 중단으로 이어질 수 있습니다.
관련 측정 변수인 물의 염분 농도는 전도도를 통해 LDL400으로 언제든지 신뢰성있게 측정할 수 있습니다.

수직 농업 - 미네랄 농도 확인
식물의 성장을 최적화하려면 물 요구량을 결정하고 준수해야 할 뿐만 아니라 물의 미네랄 농도 또한 확인해야 합니다.
LDL400을 사용하여 이 농도를 측정하고, 요구사항에 해당하는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 설비에 최적의 공급을 보장합니다.
시스템 연결
IO-Link로 인한 부가가치
- 투명한 프로세스
전도도 및 온도 곡선이 지속적으로 모니터링되며, 프로세스를 항상 주시할 수 있습니다. 또한, 초순수에서의 NaCl의 염분 농도 또한 비주기적으로 클릭할 수 있습니다. - 간편한 셋업, 원격 또한 가능
전도도 센서는 IO-Link를 통해 원격으로 또는 프로세스 중에 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 추가 트랜스듀서가 요구되지 않습니다. - 프로세스 값 및 이벤트의 로깅 및 시뮬레이션
프로세스 값을 디스플레이하고 로깅하는 것 외에도 IO-Link를 통해 다양한 이벤트를 기록 및 시뮬레이션할 수 있습니다. - 백업 및 복원
디바이스 교체를 계획 중이십니까? 백업 및 복원 기능은 파라메터 세팅을 자동으로 백업 및 복원하므로 디바이스를 더 쉽게 교체할 수 있습니다 - 디바이스만 교체하면 됩니다.