South Korea. United States
  1. 자체 모니터링 온도 센서 TCC
  2. Use cases

Use cases

증기 살균 및 CIP 모니터링

유럽 유제품 제조업체의 품질 관리부서는 예전에 과도한 진동 (g-force)으로 인하여 실패된 온도 계측기의 몇 가지 중요한 컨트롤 포인트를 식별하였습니다. 프로세스 단계와 숙성 탱크의 CIP 사이에 있는 파이프의 증기 살균

증기 살균

증기 온도는 80...140 °C 이며 TCC는 안전한 살균작업을 보장하기 위해 이 영역을 모니터링합니다.고객은 온도 측정 포인트를 증기 인젝터에 매우 가깝게 배치하고자 하였습니다. 위치로 인하여 계측기는 매우 심한 진동을 받게 되었습니다. 예전에는 진동 레벨이 알려지지 않았지만, ifm 진동 모니터링 장비를 통해 최대 360g의 스파이크가 측정되었습니다! TCC는 강한 쇼크 및 진동 조건을 견딜 수 있도록 디자인되었으므로, 이러한 어플리케이션에서 완벽하게 작동했습니다.

CIP 시스템

파이프 및 탱크는 가열 및 냉각주기를 사용하여 알칼리성 및 산성으로 세척됩니다. 열 충격은 종종 계측기 고장의 원인입니다. 그러나 TCC는 정확도나 측정 확실성에 영향을 받지 않으면서 열에 대한 쇼크를 견뎌냅니다.

치즈 저온 살균

저온 살균 치즈 제품의 주요 제조업자는 그들의 제품을 요리하고 분배하기 위해 프로세스 장비를 사용합니다. 적절한 저온 살균을 위하여 지정된 임계 온도가 유지되어야 합니다.이러한 절차가 실행되려면, 온도 계측기가 캘리브레이션된 정확도를 위하여 매주 확인되어야 합니다. 한 지점에서, 인적 오류로 인해 상당한 제품 손실과 국가적인 리콜이 발생했습니다.

TCC는 듀얼 온도요소를 활용하는 독특한 솔루션을 제공합니다. IO-Link 마스터와 함께 사용하는 경우, 두 요소는 설비의 EtherNet IP 컨트롤 네트워크를 통한 측정 불확실성 드리프트를 지속적으로 모니터링합니다.