주요 콘텐츠로 건너뛰기
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 자체 모니터링 온도 센서 TCC
  2. FAQs

FAQs

Q. TCC의 듀얼 RTD 요소 시스템은 전형적인 RTD 중복 시스템과 어떻게 다릅니까?

A. 일반적으로, 듀얼 RTD 시스템은 2개의 PTC (온도가 상승됨에 따라 저항이 증가됨) RTD로 구성됩니다. 아마도 이러한 요소는 동일한 생산 배치 (batch)로부터 오는것이며, 동일한 작동 조건에 노출되었습니다. 두 요소가 동일한 속도로 드리프트될 가능성이 높으므로, 측정값의 차이가 작습니다. 이는 알람이나 경고가 발생되지 않을 가능성이 있음을 의미합니다.

TCC의 듀얼 요소 시스템은 PTC와 NTC (온도가 증가함에 따라 저항이 감소됨)로 구성됩니다. 따라서, 드르프트가 발생하면 반대 방향이 됩니다. 통합된 캘리브레이션 점검 진단 기능이 이를 감지하여 사용자에게 경고해 줍니다.

Q. TCC의 캘리브레이션 점검은 퀴리점 (Curie point)캘리브레이션 온도 센서와 어떻게 비교됩니까?

A. 퀴리점 캘리브레이션 시스템은 단일 기준 포인트에서만 물리적 상태를 변경하는 재질을 사용합니다. 이때, 측정된 온도를 평가하고, 그에 따라 조정합니다. TCC의 캘리브레이션 점검은 센서의 전체 범위인 -13...320 °F (-25...160 °C)에 걸쳐 측정된 값을 평가합니다. 퀴리점 캘리브레이션 센서를 사용하는 경우, 프로세스 온도가 캘리브레이션 온도에 도달되지 않으면 점검되지 않습니다.

Q. TCC 센서에는 누름 버튼이 없습니다. 측정 스케일 또는 드리프트 경고 및 알람 한계를 어떻게 변경합니까?

A. LR 디바이스 (QA0011)는 ifm의 센서 설정 소프트웨어입니다. 노트북에 연결된 USB (E30390) 케이블과 함께 사용 가능합니다.IO-Link를 사용하여 원격으로 센서 설정 또한 가능합니다.

Q. 상이한 LED 색상은 무엇을 의미합니까?

A. 정상 작동시, TCC의 LED는 녹색입니다. 센서가 측정 오류를 감지하면, LED는 적색으로 변경됩니다. 측정된 온도가 예상 값을 이탈하는 경우, LED는 청색으로 변경됩니다. 이러한 상태의 출력 동작에 대한 자세한 내용은 여기에서 찾아 보실 수 있습니다.