You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Analytical sensors
  2. Senzor prevodnosti LDL
  3. Inovacije

Senzor prevodnosti iz polipropilena

Senzor LDL400 je polipropilenska različica preverjenega induktivnega senzorja prevodnosti LDL2xx. Zaradi lastnosti materiala je idealna izbira za uporabe, pri katerih so kovinski senzorji nagnjeni k koroziji: neposreden stik s slanim zunanjim zrakom ali drugimi agresivnimi, kislimi ali bazičnimi mediji, za LDL400 ne predstavlja težav. Senzor izpolnjuje tudi visoke zahteve pomorske industrije in je certificiran v skladu z odobritvijo tipa DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Senzor prevodnosti v podrobnostih

Prednosti izdelka

Ohišje iz polipropilena je odporno na agresivna okolja
Zaradi ohišja iz polipropilena je senzor idealna izbira za aplikacije, kjer so kovinski senzorji nagnjeni k koroziji. Neposreden stik s slanim zunanjim zrakom ali drugimi agresivnimi, kislimi ali bazičnimi mediji ni noben problem.

Široko merilno območje pomeni, da ga je mogoče uporabiti v skoraj vseh aplikacijah za pripravo vode
Senzor neprekinjeno meri prevodnost medija v območju od 100 do 2.000.000 µS/cm in to prikaže kot temperaturno kompenzirano digitalno ali analogno vrednost. Poleg tega je mogoče aciklično dostopati do odstotne koncentracije NaCl v ultra čisti vodi.

Certificiran za pomorsko industrijo
Zaradi svojih materialnih lastnosti je senzor idealen za uporabo v pomorski industriji in je certificiran v skladu z odobritvijo tipa DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Zaradi tega je senzor idealna izbira za aplikacije za čiščenje vode na ladjah.

Kompaktna zasnova brez dodatne enote za vrednotenje
Kompaktna zasnova združuje enoto za vrednotenje in senzorski element v enem ohišju. To prihrani prostor v krmilni omarici in znatno zmanjša zapletenost ožičenja. Odpravlja tudi potrebo po dragem podatkovnem kablu med merilnim elementom in enoto za vrednotenje.

Vrste uporabe

Priprava vode – filtracija in razsoljevanje

Senzor neprekinjeno meri prevodnost medija v območju od 100 do 2.000.000 µS/cm. To pomeni, da se lahko senzor LDL400 univerzalno uporablja v skoraj vseh možnih aplikacijah za čiščenje vode in kot indikator kakovosti vode.
Senzor izpolnjuje tudi visoke zahteve pomorske industrije in je certificiran v skladu z odobritvijo tipa DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Ribogojstvo – ohranjanje ravnovesja ekosistema

V ribogojstvu je treba občutljive ekosisteme natančno nadzorovati, da omogočajo uspešno in trajnostno vzrejo. Če bi prišlo do neuravnoteženosti sistema, bi to povzročilo izgubo celotnega matičnega staleža in zastoj v reji.
Koncentracijo soli v vodi, ki je pomembna merjena spremenljivka, je mogoče kadar koli zanesljivo določiti z LDL400 prek prevodnosti.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Vertikalno kmetovanje – preverjanje koncentracije mineralov

Za optimalno rast rastline ni treba samo določiti in upoštevati potreb po vodi, ampak tudi preveriti koncentracijo mineralov v vodi.
LDL400 se lahko uporablja za merjenje te koncentracije in preverjanje, ali ustreza zahtevam. To zagotavlja optimalno oskrbo rastlin.

Sistemski priključek

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Transparentni procesi
    Stalno spremljanje prevodnosti in temperature vam omogoča, da ves čas spremljate svoj proces. Koncentracija soli NaCl v ultra čisti vodi se lahko izloča tudi aciklično.
  • Enostavna nastavitev, tudi na daljavo
    Senzor prevodnosti je mogoče hitro in enostavno konfigurirati z IO-Link – na daljavo ali med postopkom. Dodaten pretvornik ni potreben.
  • Beleženje in simulacija procesnih vrednosti in dogodkov
    Poleg prikaza in beleženja procesnih vrednosti je mogoče različne dogodke tudi zabeležiti in simulirati z IO-Link.
  • Varnostno kopiranje in obnovitev
    Načrtujete zamenjavo naprave? Funkcija varnostnega kopiranja in obnovitve samodejno varnostno kopira in obnovi nize parametrov, kar olajša zamenjavo naprave – zamenjati je treba samo napravo.

Izdelki