You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detectores para cilindros
  2. Tecnología

Tecnología AMR

La célula AMR está formada por una capa muy fina de mu-metal (permalloy).
La capa de aleación de níquel-hierro tiene un espesor de, por ejemplo, 20 nm. Cuando esta capa se ve influenciada por un campo magnético, su resistencia eléctrica cambia (de forma similar a la célula GMR). La tecnología AMR permite un rango de detección reducido y una histéresis pequeña. Por lo tanto, esta tecnología es muy adecuada para cilindros de carrera corta o para aplicaciones de alta precisión.

Tecnología GMR

Una célula GMR está formada por tres capas de material. Dos de estas capas son de cobalto (magnetizable) y una de cobre (no magnetizable).La resistencia eléctrica de estas capas depende de su magnetización.
Por tanto, la resistencia eléctrica puede modificarse aplicando un campo magnético externo. Esta influencia en la resistencia eléctrica puede detectarse y, por tanto, hace que el sensor conmute.

La tecnología GMR es muy fiable.
Sin embargo, en casos poco favorables, es posible que se generen múltiples puntos de conmutación. Esto puede ocurrir si se instalan fuertes imanes permanentes en el cilindro. El rango de detección (el rango en el que el sensor conmuta a través del imán) es muy amplio y la histéresis también es grande.

Tecnología Reed

Un interruptor Reed está formado por dos placas de contacto metálicas que se superponen. Cuando no actúa ningún campo magnético sobre ellas, los contactos de conmutación están en estado de reposo. Esto significa que el circuito está abierto en el estado normal y no puede fluir la corriente. En cuanto el campo de un imán supera una determinada intensidad, las placas de contacto se cierran. Esto permite que la corriente fluya. Si el campo magnético se debilita de nuevo, las placas se abren y el interruptor vuelve a estar en estado de reposo.
Estas placas se encuentran en un cuerpo vítreo.

Comparativa entre los detectores AMR, GMR y Reed mecánicos

  AMR GMR Reed
 
Tipo Salidas de estado sólido Salidas de estado sólido Contacto mecánico Reed
Vida útil Ciclos ilimitados Ciclos ilimitados 1-2 millones de ciclos
Repetibilidad
Tiempo de reacción
Sensibilidad
Estabilidad térmica
Reacción a fuertes campos magnéticos Varios puntos de conmutación posibles Varios puntos de conmutación posibles
Apto para cilindros de carrera corta
Sensibilidad a
la vibración del pistón