You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de caudal
  2. Productos / Novedades
  3. Caudalímetro Vortex SV
  4. Casos de uso

Casos de uso de los sensores Vortex

En agua y fluidos a base de agua, los caudalímetros Vortex miden de forma fiable el caudal. De este modo, no solo se puede garantizar la capacidad de enfriamiento en las aplicaciones de agua de refrigeración, sino que también se puede regular con precisión la cantidad correcta de agua para el cultivo de plantas en espacios interiores. Estos casos de uso muestran un resumen de las aplicaciones que ya han solucionado nuestros clientes.

Contenidos

Caudal controlado y refrigeración asegurada

Con más de 135 años de experiencia en la industria del vidrio, HORN Glass Industries AG ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones a medida para cualquier aplicación relacionada con la producción de vidrio, incluso cubetas de fusión en las que el vidrio se calienta utilizando electrones de molibdeno. Un circuito de refrigeración por electrodo evita que un sobrecalentamiento dañe el portaelectrodos. Entre otras cosas, esto podría provocar interrupciones de la producción o una disminución de la calidad. En la estación de control de caudal, desde donde parten los distintos circuitos de refrigeración, el caudalímetro Vortex SV supervisa el caudal y la temperatura del agua de refrigeración. El trabajo conjunto con otro termopar en el portaelectrodos permite un control y registro continuos del enfriamiento del portaelectrodos.

Sin daños gracias al control continuo de la capacidad de enfriamiento

SCHOTT AG es un grupo tecnológico internacional especializado en la fabricación de vidrios especiales y vitrocerámicas. El proceso de fusión para producir vidrios especiales y vitrocerámicas requiere temperaturas de hasta 1700 °C. La energía térmica necesaria se aplica a la cubeta de fusión por medio de unos elementos refrigerados por agua. El enfriamiento continuo de estos elementos es sumamente importante, ya que un defecto en el sistema de agua de refrigeración puede provocar daños importantes en las instalaciones.

Gracias a un sensor de temperatura en la entrada del sistema de refrigeración y al caudalímetro Vortex SV con medición de temperatura integrada en la línea de retorno, es posible supervisar continuamente la capacidad de enfriamiento mediante un cálculo de pérdida de potencia y garantizar el funcionamiento de la instalación. Gracias a la medición de temperatura integrada, no es necesario un punto de medición adicional para medir la temperatura. El SV es una solución fiable para aplicaciones de agua de refrigeración, ya que se puede utilizar tanto en instalaciones nuevas con agua desmineralizada como en instalaciones existentes con tuberías de acero bruto o en circuitos de refrigeración abiertos. La medición no se ve afectada por las distintas calidades del agua de refrigeración.

Comprobación de los canales de regulación de la herramienta como garantía de calidad

e.Braun fabrica productos de alta calidad en el sector de la tecnología de refrigeración y la regulación de la temperatura. La regulación correcta de la temperatura es determinante en el proceso de moldeo por inyección, entre otras cosas, para garantizar la calidad deseada del producto final a largo plazo. Sin embargo, con el tiempo se pueden acumular suciedad y cal en los canales de regulación. Además, la humedad que permanece en los canales mientras la instalación está parada favorece la formación de óxido. Como resultado, se produce un estrechamiento en la sección transversal de los canales que puede impedir que se alcance el rendimiento necesario para la regulación de la temperatura, lo que conlleva defectos de calidad en el producto que se va a procesar.

El nuevo equipo de prueba de e.Braun soluciona este problema. En primer lugar, antes de cada uso se comprueba el estado de los canales midiendo la presión y el caudal para detectar posibles depósitos y fugas. En segundo lugar, los canales se secan por soplado después de su uso para evitar la formación de óxido.

Disipación óptima del calor con el mínimo consumo de energía

ALMiG es uno de los proveedores de sistemas líderes en tecnología de aire comprimido que ofrece a sus clientes soluciones a medida de alta calidad y servicios integrales. De acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad, la empresa lleva a cabo un constante perfeccionamiento de sus compresores para reducir el consumo de energía de las instalaciones y lograr un mayor nivel de eficiencia. El sensor Vortex SV se emplea en un banco de pruebas de compresores de tornillo con inyección de agua con el objetivo de determinar el caudal volumétrico en el circuito interno de agua. A partir del caudal y de los puntos de medición de la temperatura, se puede realizar un balance energético para maximizar la eficiencia de la instalación. En este caso concreto, la máxima eficiencia significa que, durante la compresión del aire comprimido, el calor de compresión se disipa con el menor consumo energético posible mediante un circuito de agua.

Tratamiento eficiente del agua

Desde hace más de 30 años, EnviroFALK GmbH diseña, fabrica y comercializa instalaciones destinadas a la obtención de agua pura y ultrapura para múltiples sectores industriales de todo el mundo. En sus instalaciones, el agua blanda suministrada se somete a un tratamiento de varias etapas hasta convertirse en agua ultrapura.
En el proceso de filtración, además de agua parcialmente desalinizada, lo que se conoce como permeado, también se produce concentrado, del cual se devuelve una cantidad definida al proceso de filtración y a la membrana filtrante. De este modo se garantiza un mínimo desbordamiento y se incrementa la eficiencia de la instalación. El caudalímetro Vortex SV detecta y transmite la cantidad total de concentrado, lo que permite un control preciso y permanente de la entrada de caudal.