You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de análise
  2. Sensor de umidade LDH
  3. Aplicações

Exemplos de aplicação

Segurança para painéis elétricos e servidores, graças ao sensor de umidade do ar

Painéis elétricos na produção
Eletricidade e umidade devem ser rigorosamente separadas. Isso vale também para painéis elétricos em instalações de produção automatizadas. Mas, especialmente nos processos com alto requisito de higiene, por exemplo, na indústria alimentícia, os frequentes processos de limpeza podem causar penetração de umidade nos painéis elétricos, através de uniões roscadas PG, aletas de ventilação, vedações defeituosas ou portas não completamente fechadas. Se a umidade interna ficar despercebida e não secar rapidamente, isso poderá causar corrosão. Consequência: Um invólucro cada vez menos estanque oferece proteção insuficiente aos componentes eletrônicos contra fatores externos, como água, poeira e sujeira. E a própria eletrônica pode sofrer danos consideráveis por corrosão ou umidade condensada, levando a onerosas paradas não planejadas.

Mas, o superaquecimento devido à falta de dissipação de calor também pode causar danos e paradas. Com o auxílio do sensor de umidade do ar é possível monitorar continuamente as condições internas do painel elétrico. Desta forma, a manutenção pode reagir antes que a geração de calor ou a umidade levem à perda de produção.

Segurança de funcionamento nas salas de servidores
Nas salas de servidores há muita eletrônica de potência. A alta intensidade de processamento gera calor intenso, o qual, se não dissipado de modo confiável pode causar o superaquecimento do processador. No melhor dos casos, a consequência seria uma redução do desempenho de processamento. No pior dos casos há risco de dano permanente da parte elétrica, portanto, inoperância dos servidores. Esta consequência também pode ser causada por umidade do ar alta demais. Por isso, este valor deve ser monitorado e controlado permanentemente.

O sensor de umidade do ar monitora tanto a temperatura quanto a umidade do ar na sala de servidores, assegurando que todos os dados que chegam aos servidores possam ser sempre processados de modo confiável.

Segurança para máquinas e instalações em áreas externas

Máquinas automáticas na área externa
Também existem painéis elétricos em máquinas expostas às intempéries: Máquinas de vendas de tíquetes, de lanches, instalações de radar ou caixas eletrônicos estão expostos às oscilações de temperatura e precipitações naturais. O sensor de umidade transmite os dados relevantes de temperatura e umidade, permitindo a proteção da parte eletrônica contra o superaquecimento e curtos-circuitos causados pela umidade, através do desligamento preventivo.

Proteção contra o ligamento em geradores eólicos
Geradores eólicos estão expostos a condições que variam intensamente. Se a instalação não está em funcionamento, ela resfria até -40 °C. Para evitar que no religamento da instalação haja danos à parte eletrônica devido à umidade condensada, inicialmente é ligado um dispositivo de aquecimento, para levar a parte eletrônica até a temperatura de operação. O processo de aquecimento para a redução da umidade do ar prossegue até que o sensor de umidade do ar verifique o valor ideal para a entrada em operação. Isso impede que o ligamento antecipado da instalação de alta tensão cause defeitos por curtos-circuitos.

Garantia da qualidade constante do processo e do produto

Produção, processamento e armazenamento de produtos sensíveis ao clima
Existem processos de fabricação nos quais a temperatura e a umidade do ar precisam ser mantidas constantes, para assegurar a qualidade do produto e evitar perdas por refugo. Um exemplo disso é a fabricação de papel. O papel é higroscópico, o que significa que ele absorve água do ar úmido e a cede novamente se o ar ficar seco. A oscilação das condições climáticas ao longo da produção do papel pode fazer com que seja mais difícil escrever no papel ou que este não tenha suficiente resistência ao rasgamento. O sensor de umidade do ar mede a temperatura e a umidade do ar junto à linha de produção. Assim, em caso de desvio dos valores ideais é possível reagir em tempo, de modo a manter a qualidade do papel.

O sensor de umidade do ar também é adequado para o uso em empresas de processamento, como gráficas e locais de armazenamento, como arquivos e bibliotecas.

Registro exato do clima no recinto de bancadas de teste
Bancadas de teste servem para realizar testes de produtos sob condições constantes ou intencionalmente variadas. Para que os resultados sejam comparáveis, reprodutíveis e compreensíveis é necessária uma documentação exata de todos os dados. O sensor de umidade do ar controla os valores relevantes de umidade do ar e temperatura durante o processo de teste.