- ifm mate
- Aplicações
- Montagem
Garantia de qualidade da montagem com o ifm mate
Quais são os desafios que a montagem apresenta?
- A grande variedade de etapas individuais de trabalho e de produtos aumenta a complexidade da atividade
- Diminuição da qualidade do produto ou retrabalho que requerem muito tempo e custo devido à uma montagem incorreta
Como o ifm mate ajuda?
- Instrução visual em processos manuais de pegar
- Visualização de informações de montagem digitais adequadas para a sequência atual de pegar
- NOVIDADE: Garantia de qualidade por meio de sensores em etapas de montagem
- Advertência em caso de não cumprimento da sequência de trabalho especificada
- Os colaboradores podem trabalhar de forma flexível em diferentes processos de trabalho
Quais são as vantagens concretas que o ifm mate oferece?
Uma variedade crescente de produtos apresenta sempre desafios novos desafios para muitas empresas, especialmente quando a montagem manual é indispensável, apesar da crescente digitalização. Mas como a diversidade de variantes pode se tornar administrável tanto para as empresas quanto para os colaboradores?
A resposta. Com o ifm mate. O sistema tem uma abordagem completamente nova e utiliza a experiência do setor de sensores e sistemas de visão: a própria mão humana torna-se um componente do sistema de câmera 2D/3D.
Acompanhamento da montagem em tempo real
Porque no campo de visão da câmera 2D/3D, o ifm mate pode rastrear a posição das mãos sem nenhuma outra ajuda técnica ou óptica. O operador é acompanhado em tempo real em sua atividade: As etapas de trabalho que já foram realizadas são marcadas na imagem em tempo real e a próxima etapa de trabalho é destacada em cores. Ao mesmo tempo, as instruções de trabalho podem ser fornecidas em forma de vídeos ou documentos que correspondem à respectiva etapa de trabalho. A partir da versão 1.3.0, também é possível fazer um controle das etapas de montagem com base em sensores. O colaborador dispõe sempre das informações apropriadas para produzir um produto de qualidade perfeita. Além disso, se houver uma diferença em relação às etapas de processo especificadas, aparece um aviso no monitor para que o colaborador possa reagir e corrigi-lo imediatamente.
ifm mate como uma solução autônoma
O ifm mate pode ser parte de um sistema de qualidade já existente: Graças à sua estrutura simples e fácil entrada em operação, o sistema pode ser integrado em praticamente qualquer estação de trabalho manual. Para as empresas é uma maneira de digitalizar os processos manuais com as vantagens do aumento da qualidade do produto, da flexibilidade dos colaboradores e do conhecimento disponível. Para os colaboradores é um alívio da rotina diária de trabalho e uma possibilidade de receber apoio em tempo real mesmo em etapas de produção complexas. O ifm mate é assim um valor agregado tanto para a organização, como para o colaborador!