You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Suporte técnico
  2. Serviço de calibração
  3. Quais calibrações a ifm oferece?

Quais calibrações a ifm oferece?

O laboratório de calibração oferece calibrações ISO, A2LA e DAkkS. Os sensores comprados novos podem ser calibrados para você diretamente no âmbito do seu pedido. Para isso, coloque o código de pedido correspondente no carrinho de compras: ver sensores de pressão, de temperatura, de fluxo ou de análise. Naturalmente, a ifm também oferece recalibrações para sensores já utilizados.

Calibration

Calibração ISO

A calibração ISO só pode ser efetuada por laboratórios que possuam um sistema de garantia de qualidade certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 9001:2015.

Somente assim podemos garantir uma calibração de alta qualidade.

Os equipamentos de medição utilizados para a calibração são recalibrados regularmente e podem ser rastreados de acordo com as normas nacionais do Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ou com outros padrões nacionais.

O que é documentado nos nossos certificados de calibração ISO?

  • Identificação (objeto, fabricante, tipo e número de série, cliente, número do certificado de calibração, data, assinatura)
  • Designação inequívoca dos padrões de calibração utilizados
  • Descrição das condições ambientes
  • Descrição da montagem e do processo de calibração
  • Todos os resultados de medição obtidos com indicação dos pontos de medição, unidade e incerteza de medição
  • Avaliação dos resultados de calibração
Calibration

Calibração A2LA

À semelhança do DAkkS, a American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) designa o instituto nacional dos Estados Unidos para a acreditação de laboratórios de calibração.

As calibrações efetuadas pelos laboratórios acreditados pela A2LA são, portanto, equivalentes aos certificados de calibração dos laboratórios acreditados pelo DAkkS e rastreáveis de acordo com os padrões NIST, o Instituto Nacional de Padrões Físicos dos Estados Unidos. Assim, uma calibração A2LA produz resultados de medição reconhecidos internacionalmente.

Calibration

Calibração DAkkS

A calibração DAkkS garante que os resultados da medição sejam comparáveis internacionalmente e que os riscos de responsabilidade do produto permaneçam pequenos, um pré-requisito importante para a competitividade nos mercados de hoje e de amanhã.

DAkkS é o Organismo de Acreditação Alemão (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH). Os certificados de calibração DAkkS podem ser rastreados de acordo com os padrões nacionais do Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ou outros padrões nacionais. A execução é feita somente por laboratórios de calibração acreditados.

Além disso, os procedimentos DAkkS são regularmente revistos pelo organismo de acreditação. Este teste garante o procedimento de calibração de acordo com um procedimento validado, obtendo reconhecimento internacional.

Recalibrações

Quase todos os sensores sofrem tensões ao longo do tempo. Sem a recalibração regular, estas influências não podem ser percebidas nem compensadas. Por outro lado, isto significa que já não existe garantia de qualidade constante.

Para evitar estas medições incorretas, os sensores devem ser verificados regularmente, para garantir a conformidade com os limites de tolerância especificados da grandeza a medir.

A Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML - International Organization of Legal Metrology) recomenda que o intervalo de calibração seja determinado pelos seguintes fatores influenciadores:

Características do meio de teste Condições de aplicação (tendência ao desgaste e desvio)
Recomendação do fabricante do dispositivo de teste Experiências com dispositivos de teste semelhantes (calibração individual ou geral)
Experiências do passado Requisitos de clientes, autoridades e normas
Dimensão dos danos subsequentes com
dispositivos de teste faltantes
Influências do ambiente (temperatura, umidade, vibração)
Tempo de uso Incerteza dos dispositivos de teste
Verde = primeira opção no intervalo de recalibração, Azul - métodos na verificação do intervalo de recalibração

Recomendamos a recalibração a cada 12 meses. Se houver pontos de controle críticos (CCPs), o intervalo de calibração pode ser encurtado.

Recalibrações só são possíveis se o dispositivo for devolvido limpo e sem nenhuma adaptação (estado de fornecimento). Além disso, para o envio de dispositivos para recalibração é necessário anexar uma declaração de descontaminação preenchida.

Comparação dos certificados

  Certificado de fábrica Calibração ISO Calibração DAkkS/A2LA
Certificado com precisão
Rastreabilidade aos padrões
Sim, de acordo com os padrões nacionais/internacionais
Declaração de conformidade
Parcialmente, dependendo do provedor

Sim, atestado por acreditação
Descrição das condições Padrões de calibração, condições ambientais Detalhado: padrões, condições ambientais, identificação do dispositivo Como ISO, documentação adicional de acordo com ISO/IEC 17025 ou A2LA
Avaliação dos resultados
Nenhuma avaliação completa

Sim, com base em critérios padronizados

Sim, incluindo o cálculo da incerteza de acordo com os padrões internacionais
Validade nacional Válido nacionalmente
(restrito)
Reconhecido nacionalmente
(por exemplo, para ISO 9001)
Reconhecido internacionalmente
(por exemplo, para FDA, ISO/IEC, homologações internacionais)
Opções de calibração Diretamente na compra,
disponível automaticamente
Opcional na compra ou posteriormente como um serviço,
no local
Opcional na compra ou por meio de laboratórios de calibração acreditados,
no local
Particularidades Rapidamente disponível, mas sem rastreabilidade Calibração rastreável com documentação detalhada O mais alto padrão, reconhecido internacionalmente
Complexidade Baixa Média Alta
(devido a padrões rígidos de documentação e de verificações)
Duração Imediatamente disponível
(por exemplo, download diretamente do site)
Até 10 dias úteis Até 15 dias úteis
Custos (valor de referência)
(geralmente incluído gratuitamente na compra)

(dependendo do dispositivo e do escopo da norma)

(custos mais altos, mas maior qualidade e segurança jurídica)

 

Empresas auditadas com frequência se beneficiam particularmente de calibrações com certificação ISO ou DAkkS. Os certificados de fábrica geralmente são suficientes para aplicações simples. O importante é escolher de acordo com a área de aplicação e os requisitos normativos.