You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de fluxo
  2. Produtos – Novidades
  3. Sensor de vazão Vortex SV
  4. Use Cases (aplicações de sucesso)

Use Cases dos sensores Vortex

Em água e fluidos à base de água, os sensores Vortex medem a vazão de forma confiável. Assim, eles permitem não apenas garantir a capacidade de refrigeração em aplicações de água de resfriamento, mas também regular a quantidade correta de água para o cultivo de plantas na agricultura indoor. Estes Use Cases dão um panorama das aplicações já implementadas por nossos clientes.

Conteúdos

Monitorar a vazão - garantir o resfriamento

Com mais de 135 anos de experiência no ramo de vidros, a Horn Glass Industries AG oferece a seus clientes em todo o mundo soluções personalizadas para todos os aspectos da produção de vidro, incluindo fornos de fusão que aquecem o vidro por meio de elétrons de molibdênio. Cada eletrodo tem um circuito de resfriamento que evita que os suportes dos eletrodos sejam danificados por superaquecimento. Entre outras coisas, isso pode levar à paralisação da produção ou a uma redução na qualidade. O sensor de vazão Vortex SV monitora a vazão e a temperatura da água de resfriamento na estação de controle de fluxo, a partir da qual cada circuito de resfriamento é distribuído. Em combinação com outro termopar no suporte do eletrodo, isso permite monitorar e registrar continuamente o resfriamento do suporte.

Monitoramento da capacidade de refrigeração e prevenção contra danos

A SCHOTT AG é uma grande empresa internacional de tecnologia especializada na fabricação de vidros especiais e cerâmicas de vidro. Na produção de vidros especiais e cerâmicas, o processo de fusão exige temperaturas de até 1700 °C. A energia térmica necessária é levada ao forno de fusão por meio de componentes internos resfriados a água. O resfriamento contínuo dos componentes é extremamente importante, pois um defeito no sistema de água de refrigeração pode causar grandes danos às instalações.

Um sensor de temperatura no fluxo do sistema de resfriamento e o sensor de vazão Vortex SV com medição de temperatura integrada no fluxo de retorno podem ser usados para monitorar continuamente a capacidade de refrigeração por meio do cálculo de perda de energia, garantindo assim o funcionamento da instalação. Graças à medição de temperatura integrada, não há necessidade de um ponto de medição adicional para esta medição. O SV é uma solução confiável para aplicações de água de resfriamento, uma vez que pode ser utilizado tanto em novas instalações com água desmineralizada quanto em instalações existentes com tubulação de aço preto ou em circuitos de refrigeração abertos. A medição não é afetada pelas diferentes qualidades da água de resfriamento.

Verificar canais de controle de temperatura na ferramenta e garantir qualidade

A e.Braun fabrica produtos de alta qualidade para controle de temperatura e tecnologia de refrigeração. O controle correto da temperatura é crucial no processo de moldagem por injeção, entre outros, para garantir a qualidade desejada do produto final a longo prazo. No entanto, sujeira e calcário podem se acumular nos canais de controle de temperatura com o tempo. Além disso, os canais têm umidade residual quando a instalação está parada, o que favorece a formação de ferrugem. A resultante redução do diâmetro dos canais pode acarretar uma diminuição da eficiência do controle da temperatura. O resultado são defeitos de qualidade no produto a ser processado.

O novo dispositivo de teste da e.Braun elimina esse problema. O dispositivo verifica a condição dos canais antes de cada uso, e mede a vazão e a pressão para detectar possíveis depósitos e vazamentos. Além disso, os canais são secos com jato de ar após o uso para evitar a formação de ferrugem.

Dissipação de calor ideal com consumo mínimo de energia

A ALMiG é um dos principais fornecedores de sistemas de ar comprimido e oferece a seus clientes soluções personalizadas de alta qualidade e assistência técnica abrangente. Com base em princípios de eficiência e sustentabilidade, os compressores são continuamente aprimorados para reduzir o consumo de energia das instalações e atingir um nível mais alto de eficiência. O sensor Vortex SV é usado em um equipamento de teste para compressores de parafuso com injeção de água para determinar o fluxo de água no circuito hidráulico interno. Com base na vazão e nos pontos de medição de temperatura, é possível criar um balanço energético que permite maximizar a eficiência da instalação. Neste caso específico, eficiência máxima significa que, durante a compressão do ar, o calor da compressão é dissipado com o mínimo de energia possível por meio de um dos circuitos de água.

Tratamento de água eficiente

Há mais de 30 anos, EnviroFALK GmbH desenvolve, fabrica e comercializa instalações para a produção de água pura e ultrapura que são utilizadas mundialmente em praticamente todos os setores indústrias. Nas instalações, a água mole fornecida é tratada em várias etapas para produzir água ultrapura.
Além da água parcialmente desmineralizada, o chamado permeado, o processo de filtragem também produz concentrado do qual uma determinada parte é devolvida ao processo de filtragem e transferida para a frente da membrana do filtro. Isso garante um mínimo de transbordamento e aumenta a eficiência da instalação. A quantidade total de concentrado é registrada e transmitida por meio do sensor de vazão Vortex SV para que a alimentação possa ser controlada com precisão em todos os momentos.