- Acqua e acque reflue
- Trattamento dell'acqua automatizzato come protezione contro la legionella
Trattamento dell'acqua automatizzato come protezione contro la legionella
I tuoi vantaggi con l'automazione digitale
Valori precisi dei sensori per un controllo esatto del processo | |
Acquisizione di più valori misurati con un solo sensore | |
Referente personale competente in caso di domande |
Protezione contro la legionella grazie ad un trattamento dell’acqua automatizzato
L’azienda olandese Holland Water ha sviluppato un sistema efficace contro i rischi dell'infestazione da legionella. HW Bifipro è un sistema brevettato di trattamento dell'acqua basato sulla tecnologia di ionizzazione del rame e dell'argento, composto da una piastra di trattamento dell'acqua facile da installare e da un'unità di controllo. Il sensore di flusso di ifm è l’elemento centrale.
L'importanza dell'acqua pulita è illustrata dall'esempio di un hotel e di un ospedale. I batteri, tra cui la legionella, possono diventare un pericolo per la salute a seguito di una moltiplicazione di massa. I batteri della legionella entrano nell'apparato respiratorio attraverso l'inalazione di piccole gocce o spruzzi d'acqua contaminati. Qui il sistema di Holland Water offre una protezione affidabile contro la legionella.