You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori di temperatura in base all’applicazione
  2. Tecnologia di costruzione

Tecnologia di costruzione

Design ifm monocomponente

Normalmente i termometri a resistenza sono realizzati in versione trasmettitori di testa. Segue la descrizione degli svantaggi di tale design. Numerosi strumenti di misura della temperatura di ifm hanno un corpo in inox saldato, a tenuta stagna secondo IP69K. I sensori monocomponenti completamente calibrati e pronti per l’installazione risolvono i tipici problemi di deriva dei trasmettitori di testa.

  • Non sono necessari adattamento, cablaggio o calibrazione.
  • Numerosi dispositivi offrono funzioni aggiuntive come ad es. un display numerico a 4 posizioni oppure un LED di stato per controllare sul posto lo stato di funzionamento.
  • Poiché i sensori vengono completamente montati, calibrati e testati in fabbrica, numerosi dispositivi hanno un certificato di calibrazione che si può scaricare. Da ifm siamo in grado di offrire gratuitamente questo servizio, dato che la sicurezza di calibrazione è parte integrante fissa dei nostri sistemi di produzione e di qualità.

Altri vantaggi del design ifm monocomponente:

  • essendo RTD e sistema elettronico integrati nel dispositivo, vengono calibrati insieme nella produzione. In questo modo, vi è un solo valore di precisione anziché tanti singoli valori per più componenti.
  • L’ordinazione è molto semplice e consiste in un solo codice articolo composto da 6 posizioni anziché lunghissimi codici dei pezzi molto lunghi, di minimo 20 posizioni, per ogni componente.

I dispositivi ifm con questo design fanno parte delle famiglie di prodotti TA, TD e TCC.

Dispositivi della concorrenza con camera di connessione

I trasmettitori di testa fanno parte delle versioni più frequenti degli strumenti di misura della temperatura. Sono composti da un corpo della sonda, un raccordo a processo, un dado, una camera e un terminale di connessione o un disco di connessione del trasmettitore. Questi singoli componenti vengono assemblati e cablati a mano su morsetti a vite.

Questa soluzione presenta diversi svantaggi:

  • Si tratta di un sistema aperto. Tutti i componenti sono esposti all’umidità. L’umidità può facilmente influenzare il sensibile segnale milliohm e causare la deriva.
  • Numerose applicazioni sono esposte a fluidi corrosivi. Tali fluidi amplificano gli effetti della deriva e peggiorano la precisione del segnale.
  • Poiché i sistemi con camera di connessione richiedono un montaggio, è molto difficile garantire una calibrazione corretta. Qualsiasi modifica, ad es. tirare morsetti o sostituire il trasmettitore, richiede la calibrazione dell’intero sistema. I sistemi aperti di questo genere devono essere calibrati permanentemente e causano elevati costi di esercizio per la manutenzione che si rende necessaria.