You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 새로운 세대의 ecomatBasic 컨트롤러

새로운 세대의 ecomatBasic 컨트롤러

두 개의 컨트롤러를 하나로

차세대 컨트롤 시스템인 ecomatBasic은 특수이동차량을 신뢰성있게 제어하는 데 필요한 성능과 유연성 측면에서 모든 것을 갖추고 있습니다. ecomatBasic은 표준 어플리케이션용 컨트롤러 외에도 안전 관련 기능을 위한 별도의 컨트롤러 또한 제공합니다.

더 강력한 성능 - 또한 개조용으로도 적합

각 최대 16개의 다기능 입력 및 출력을 갖춘 본 컨트롤러는 특히 1세대에 비해 컴퓨팅 성능이 두 배 이상 향상되어 고객의 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다. 기존 기계에서 이러한 성능 향상과 Codesys 3.5의 편리함을 활용하실 수 있습니다: CR403S의 크기가 BasicController 시리즈와 동일하기 때문입니다.