• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Applicazioni
  3. Assemblaggio

Assicurare la qualità dell’assemblaggio con ifm mate


Quali sono le sfide in fase di assemblaggio?

  • L'alta varietà delle singole fasi di lavoro e dei prodotti aumenta la complessità dell'attività
  • Diminuzione della qualità del prodotto o rilavorazione lunga e costosa dovuta ad un assemblaggio errato

In cosa consiste il supporto di ifm mate?

  • Istruzioni visive per i processi operativi manuali
  • Informazioni di assemblaggio riprodotte in digitale, corrispondenti alla sequenza operativa corrente+
  • NOVITÀ: controllo della qualità, basato su sensori, nelle fasi di assemblaggio
  • Avviso in caso di inosservanza della sequenza di lavoro specificata
  • Impiego flessibile del personale in diversi processi di assemblaggio

Quali sono i vantaggi concreti di ifm mate?

L’aumento della varietà di prodotti è una nuova sfida per tante aziende, soprattutto quando un assemblaggio manuale è ancora indispensabile nonostante la crescente digitalizzazione. Ma come possono le aziende e i dipendenti gestire efficacemente la diversità delle varianti disponibili?

La risposta: con ifm mate. Il sistema adotta un approccio completamente nuovo e sfrutta l’esperienza nel campo dei sensori e sistemi di visione: la stessa mano diventa parte integrante del sistema con telecamera 2D/3D.

Assistenza all’assemblaggio in tempo reale

Nel campo visivo di una telecamera 2D/3D, ifm mate è in grado di tracciare la posizione delle mani senza ulteriori ausili tecnici o ottici. L’operatore viene assistito, in tempo reale, nella sua attività. Le fasi di lavoro già eseguite vengono indicate nell’immagine in tempo reale mentre la fase di lavoro successiva viene evidenziata a colori. Allo stesso tempo è possibile fornire istruzioni sotto forma di video o documenti in corrispondenza alla rispettiva fase di lavoro. A partire dalla versione 1.3.0, è possibile anche il controllo delle fasi di assemblaggio supportato da sensori. In questo modo, l’operatore riceve sempre le informazioni giuste per realizzare un prodotto di alta qualità. Qualsiasi deviazione dalle fasi di processo specificate viene segnalata da un messaggio sul monitor, consentendo così all’operatore di reagire e adottare immediatamente un’azione correttiva.

ifm mate come soluzione stand-alone

ifm mate può essere parte di un sistema di qualità già esistente. Grazie al suo semplice design e alla rapida messa in servizio, il sistema può essere integrato in qualsiasi postazione di lavoro manuale. Per le aziende si tratta di una possibilità per digitalizzare i processi manuali con i vantaggi di una maggiore qualità dei prodotti, della flessibilità del personale e delle conoscenze disponibili. Per il personale si tratta di un alleggerimento del lavoro quotidiano e dell’opportunità di avere un assistente in tempo reale anche in caso di fasi di produzione complesse. ifm mate è quindi un valore aggiunto tanto per l’organizzazione quanto per il personale!