- Capteurs de pression selon l’application
- Nouveautés
- Capteur de pression PL pour applications industrielles
Capteur de pression à membrane affleurante pour l’industrie
Le bon choix pour des environnements les plus restreints et des fluides visqueux
Partout où des fluides visqueux tels que des adhésifs, colles ou mastics sont acheminés à une pression exacte et élevée, le transmetteur de pression compact G 1/2 PL 15 constitue la solution idéale.
Apprenez-en plus sur les points forts du PL15 dans le modèle interactif.
Les avantages du point de vue de nos clients
«Grâce au design affleurant du PL15, il n’y a plus de zones mortes. Ainsi, aucun résidu de peinture ou de rinçage pouvant diminuer la qualité de nos peintures ne peut se déposer»
Direction de la maintenance –Relius Farbenwerke GmbH
«La cellule de mesure céramique résiste durablement aux fluides exigeants et abrasifs et convainc par sa stabilité à long terme»
Client dans la fabrication de céramique
«Les dimensions réduites du PL15 nous permettent de diminuer l’espace libre nécessaire autour des points de mesure, ce qui rend notre installation plus compacte tout en permettant un montage et un démontage faciles des capteurs»
Riko Slodowitz – Chef de produit junior chez ABEL GmbH
«Grâce à IO-Link, nous pouvons transmettre la pression dans le système au contrôleur de manière précise et sans perte de conversion à tout moment. Un autre avantage pour nous est l’indication de la température, ce qui nous permet de nous passer d’un autre point de mesure»
Maximilian Meurer – Technicien MSR chez EnviroFALK GmbH.
Use Cases (cas d’utilisation)
Pas de dépôts, pas de défaillances dues à des collisions
RELIUS Farbenwerke GmbH est un fabricant leader en Europe de peintures, laques et lasures. Les peintures sont conservées dans de grandes cuves de stockage et, en cas de besoin, conditionnées en utilisant un racleur. Pour ce faire, le racleur est poussé au moyen d’eau sur l’installation de conditionnement depuis le point de départ jusqu’au point d’arrivée. Une fois le conditionnement terminé, le racleur est repoussé à l’aide d’air comprimé vers le point de départ du racleur, vidant ainsi le tube de l’eau de rinçage ajoutée. La position exacte du racleur est déterminée par des capteurs de pression au point de départ et d’arrivée. En raison du peu d’espace libre entre le capteur et le racleur, il peut arriver que ceux-ci se touchent.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-relius.png?v=1981150846)
Capteur de pression PL15 dans la fabrication de céramique
Dans le cadre de la fabrication de céramique, c’est le processus d’émaillage qui donne aux produits leur aspect typique. L’excédent d’émaillage issu du processus de pulvérisation est recueilli au moyen d’un rideau d’eau et acheminé vers un processus de traitement. Dans les parties de l’installation situées en aval, la partie résiduelle de l’eau est séparée des solides céramiques par un filtre-presse. Cette séparation ne peut se faire proprement que si toutes les tissus filtrants sont en bon état de fonctionnement.
Le capteur de pression PL15 permet de déterminer la pression de maintien de la presse, qui fournit des informations sur l’état des tissus filtrants. Ces informations sur l’état permettent au client de programmer précisément la maintenance, garantissant ainsi une séparation efficace de l’eau et de la céramique et permettant de réutiliser les fluides.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-keramik.png?v=1981149681)
Moins d’espace et moins de points de mesure nécessaires
La société ABEL GmbH est un fabricant de pompes à membrane haut rendement, spécialement conçues pour les fluides abrasifs et agressifs, tels qu’on les trouve notamment dans l’industrie minière. Afin de protéger la pompe contre la surchauffe ou la surcharge, les capteurs permettent de surveiller en permanence la pression et la température du fluide hydraulique et du fluide pompé.
«Notre exigence dans le développement de nos pompes est de proposer à nos clients des pompes d’une fiabilité maximale dans un espace minimal.»
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-abel.png?v=1981137769)
Augmenter la précision, réduire les points de mesure
Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe et commercialise des installations pour le traitement industriel de l’eau, qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier.
Le capteur de pression PL15 est utilisé chez EnviroFALK, entre autres, pour de différentes tâches dans une installation de filtration à plusieurs niveaux. À l’avenir, le capteur sera également utilisé pour la mesure de niveau hydrostatique dans diverses applications de cuve, ce qui réduira la multitude de types dans le système et diminuera les coûts de stockage.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-envirofalk.png?v=1981139394)
Autres applications typiques
- Utilisation et dosage de colles, adhésifs, mousses et autres produits à haute viscosité
- Utilisation dans les canons à neige : le design affleurant permet à l’eau de s’écouler dans le circuit haute pression et d’éviter ainsi qu’elle ne gèle dans le raccord process
- Application dans le nettoyage de pièces : l’affleurement du PL15 empêche l’obstruction du canal sous pression par des copeaux ou de la mousse, par exemple
- Utilisation dans des environnements avec des fluides chargés de particules solides, comme par exemple dans le traitement des eaux usées
Connexion système
Le concept d’étanchéité
Le concept d’étanchéité du capteur dépend de la manière dont il est installé.
- Adaptation dans un raccord à souder existant
En cas d’adaptation dans un raccord à souder existant, le PL peut être utilisé en combinaison avec un joint torique sur le chanfrein d’étanchéité jusqu’à 60 bar. Pour des pressions > 60 bar, le joint côté capteur sur le filetage est utilisé. - Utilisation du raccord à souder ifm E30509
En utilisant le raccord à souder ifm, un chanfrein d’étanchéité métal sur métal est formé directement sur le bout de la sonde. Cette option empêche les fluides liquides tels que les peintures et laques sous haute pression de s’infiltrer dans la zone du filetage du raccord de mesure et de s’y déposer. Dans la suite du process, elle empêche qu’ils se mélangent avec d’autres fluides ou qu’ils les contaminent. - Montage en bloc ou sur tube
En cas de montage dans un trou fileté ½ standard, le joint côté capteur est utilisé.
Polyvalent grâce à IO-Link
IO-Link permet une transmission des données sans pertes, car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.
La lecture continue de la courbe de pression vous permet de garder un œil sur votre process à tout moment. De plus, le transmetteur fournit la température du fluide, de sorte qu’un deuxième capteur n’est pas nécessaire.
Le capteur de température peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link.