- Acqua e acque reflue
- Riciclaggio dei rifiuti pericolosi grazie a filtropresse completamente automatiche
- Report di applicazione
I sensori sulla filtropressa automatica garantiscono un funzionamento completamente automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Da quasi 30 anni, l'azienda AQUACHEM GmbH Separationstechnik di Senden, nei pressi della cittadina tedesca Ulm, è specializzata nella produzione di filtropresse a membrana con funzionamento completamente automatico. Con l'aiuto di queste filtropresse, le ceneri di filtrazione contenenti metalli pesanti provenienti da impianti industriali vengono pressate in panetti riciclabili. AQUACHEM si affida ai sensori di ifm per il funzionamento affidabile degli impianti completamente automatici.
Chiresa AG in Svizzera utilizza ben quattro di queste filtropresse a membrana AF1200. L’azienda è specializzata nel riciclaggio ecologico ed economico di qualsiasi tipo di rifiuti pericolosi prodotti dall'industria, dal commercio e dai comuni. Ogni anno, circa 95.500 tonnellate di contenuto solido, detto fango, vengono convogliate attraverso le quattro filtropresse. Si tratta di quasi 37 autobotti in un solo giorno.
"Le filtropresse utilizzate presso Chiresa AG producono e comprimono di continuo panetti di fango per disidratarli completamente; questo 24 ore su 24", afferma James Babbé, Amministratore delegato di AQUACHEM.
"In questo caso non è necessaria la presenza di un operatore, perché possiamo garantire una disponibilità della macchina fino al 98%. Utilizzando piastre a camera e a membrana, i parametri operativi possono essere regolati in modo ottimale per raggiungere un equilibrio tra efficienza economica ed ecologia. Con questo sistema si evita anche la fuoriuscita del contenuto solido durante il ciclo di filtraggio. Le nostre filtropresse, infatti, sono completamente sigillate. Siamo molto orgogliosi di entrambe le prestazioni".
L’azienda svizzera Chiresa AG utilizza sistemi di filtraggio per trattare le ceneri di filtrazione contenenti metalli pesanti provenienti da impianti di incenerimento. Per questo le ceneri vengono prima sciolte in acido cloridrico. Con la successiva reazione detta di precipitazione, i componenti disciolti vengono separati in acqua e fanghi di idrossido di sedimentazione. Il fango risultante viene neutralizzato e smaltito o riciclato come un panetto di fango asciutto utilizzando le filtropresse completamente automatiche di Aquachem. L'acqua raccolta dalla filtrazione, invece, viene reimmessa nel ciclo.
Monitoraggio del processo mediante sensori
Sull'unità di filtraggio automatico, numerosi sensori ifm supportano sia la sequenza ottimale del processo che la gestione dell'energia. I sensori induttivi monitorano, ad esempio, la posizione finale della filtropressa. Ciò significa che, avvicinandosi alla serie di piastre, il motore viene azionato fino al raggiungimento della posizione finale preimpostata.
Sensori capacitivi
I sensori capacitivi, invece, vengono utilizzati per il monitoraggio dei valori di soglia nella stazione di lavaggio e risciacquo. La stazione di risciacquo da 700 litri viene utilizzata per pulire la filtropressa. Utilizzando acido per il riempimento, vengono sciolti i residui di contenuto solido e rigenerate le tele filtranti; aumentata così la vita utile. Nella stazione di lavaggio sono installati due sensori per il monitoraggio del livello limite e un sensore per il monitoraggio del livello. Il sensore sul fondo del serbatoio impedisce un funzionamento a secco della pompa qualora il serbatoio non fosse sufficientemente pieno. La tracimazione dell'acido nel serbatoio viene impedita dal sensore aggiuntivo posto nella parte superiore del serbatoio. Se il livello scende o supera la rispettiva posizione, viene inviato un segnale al centro di controllo. Il normale riempimento viene monitorato con un terzo sensore.
La stazione di lavaggio, con un volume di 3.000 litri, viene utilizzata per il lavaggio dei panetti e la pulizia della pressa dai residui di acido. Il lavaggio dei panetti avviene dopo la loro filtrazione per eliminare i cloruri ivi contenuti prima del loro smaltimento. Dopo l'acidificazione, invece, si usa l'acqua per sciacquare tutti i residui acidi dalla filtropressa. In questo modo, la pressa viene neutralizzata e il ciclo di filtrazione può ricominciare. Sulla stazione di lavaggio sono installati solo due sensori che monitorano la posizione minima e massima.
Inoltre, l'intera stazione di risciacquo e lavaggio si trova in una vasca, che è dotata di un sensore di perdite di ifm. Questo indica immediatamente se i serbatoi non sono stagni o se ci sono anomalie nelle due pompe di alimentazione.
Sensore di pressione PQ
Oltre a un sensore di pressione analogico che rileva la pressione di chiusura (fino a 350 bar) dell'impianto idraulico, un altro sensore di pressione digitale monitora l'alimentazione di aria compressa all'interno della filtropressa per garantirne un funzionamento adeguato e sicuro. Questo assicura che l'alimentazione dell'aria rientri nelle specifiche e che anche le valvole installate sulla filtropressa commutino correttamente. Il cosiddetto pressostato si trova nella stazione di risciacquo e lavaggio e in ogni singola filtropressa.
![A pressure sensor of the PQ series monitors the compressed air needed to switch the valves. / As part of the energy management, the SD6500 monitors the compressed air consumption and provides the plant controller with important processrelevant information. Pressure sensor on a pneumatic line / Pressure sensor for energy management](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/aquachem/ifm-application-report-aquachem-04-05.jpg?v=1434654083)
Figura 1: Un sensore di pressione PQ monitora l'aria compressa necessaria per la commutazione delle valvole. Figura 2: Nell'ambito della gestione dell'energia, l'SD6500 monitora il consumo di aria compressa e fornisce informazioni importanti e rilevanti per il processo al sistema di controllo dell’impianto.
Il misuratore di aria SD6500 misura l’attuale portata d'aria e il flusso d'aria totale consumato, la temperatura e la pressione. Ciò consente al sensore di svolgere più compiti contemporaneamente. La documentazione del consumo d'aria va a vantaggio della gestione energetica. Inoltre, il sensore può essere utilizzato anche per determinare il livello delle camere di filtraggio. Ciò contribuisce, tra l'altro, ad una vita utile più lunga delle piastre filtranti.
Controllo e monitoraggio del processo di riempimento del contenitore
Sotto le filtropresse si trovano piattaforme per due contenitori in cui vengono raccolti i panetti di fango da rimuovere. Sensori di distanza laser e sensori di inclinazione supportano un meccanismo basculante regolabile che assicura un riempimento uniforme del contenitore.
Su ogni contenitore sono installati cinque sensori laser. Due servono a controllare la presenza del contenitore, ossia che questo sia effettivamente pronto per il riempimento. Gli altri tre sensori monitorano il livello per allineare in modo ottimale il meccanismo basculante.
Inoltre, è stato installato un master IO-Link con interfaccia Modbus, tramite il quale è possibile effettuare la parametrizzazione dei sensori laser. Soprattutto durante la messa in servizio e per la successiva manutenzione da remoto o la risoluzione dei problemi, questi master sono di fondamentale importanza.
![An adjustable rocker beneath the filter press makes sure that the container is filled evenly / A robust ifm inclination sensor detects the angle of the rocker Discharge of the filter cake into a container / Inclination sensor to determine the deflection of the chute when filling the container IO-Link master in the control cabinet](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/aquachem/ifm-application-report-aquachem-08-09.jpg?v=1439498855)
Figura 1: Un meccanismo basculante regolabile sotto la filtropressa assicura un riempimento uniforme del contenitore. Figura 2: Un robusto sensore di inclinazione ifm rileva l'angolo del meccanismo basculante.
Collaborazione tra AQUACHEM e ifm
Aquachem e ifm collaborano già da molti anni. AQUACHEM rifornisce numerosi clienti con esigenze diverse. Una sfida particolare nel progetto realizzato per Chiresa AG è stata quella di predisporre lo scarico dei panetti di fango per mezzo di un meccanismo basculante e di salvaguardare correttamente la sala container per evitare di mettere in pericolo i dipendenti. AQUACHEM con le sue filtropresse opera da molti anni nel lavaggio dei gas di scarico e supporta numerosi impianti di incenerimento dei rifiuti. L'impostazione delle posizioni ideali, sia del meccanismo basculante che dei contenitori, è stato un compito affrontato con grande piacere. Collaborando con ifm e grazie ai suoi sensori, AQUACHEM è riuscita a vincere la sfida.