You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Supporto tecnico
  2. Servizio di calibrazione
  3. Sensori di pressione

Calibrazione dei sensori di pressione

Calibrazione ISO della pressione

La misurazione comparativa può essere eseguita in due modi: con un dispositivo di pressione di riferimento o con bilance manometriche ad alta precisione utilizzando determinati pesi.

I regolatori di pressione sono dispositivi di precisione e hanno un generatore di pressione elettrico incorporato. Sono quasi sempre dotati di touch screen e consentono comandi intuitivi. La regolazione viene avviata indicando un valore nominale concreto o selezionando livelli pre-programmati. In questo modo è possibile confrontare il campione di prova con il valore nominale del riferimento e documentarlo. I regolatori di pressione consentono un approccio preciso e automatizzato al valore di misura della pressione desiderato.

Con le bilance manometriche è possibile, invece, rappresentare pressioni definite esercitando una forza definita su un pistone con una determinata sezione. Nella pratica, a tale proposito sul pistone vengono applicati determinati pesi. Ne risulta una pressione comparativa che può essere misurata direttamente sul punto di misura.

La calibrazione viene eseguita sulla base di 6 punti di misura in intervalli del 20% del valore finale del campo di misura, in campi di misura da -1...1bar, -1...10 bar e 0...700 bar.La calibrazione viene eseguita di default nell’impostazione di fabbrica tramite un’uscita analogica (corrente), in alternativa visivamente tramite visualizzazione del dispositivo o uscita analogica (tensione).

Calibrazione DAkkS della pressione

La misurazione comparativa dei sensori di pressioneviene eseguita con bilance manometriche ad alta precisione utilizzando determinati pesi. Vengono applicati su un pistone con una determinata pressione ed esercitano una determinata forza. Ne risulta una pressione comparativa che può essere misurata direttamente sul punto di misura.

Secondo la procedura B degli iter di calibrazione, 11 punti di misura vengono raggiunti in modo crescente, decrescente e ancora crescente dopo precarichi concomitanti La calibrazione viene eseguita di default nell’impostazione di fabbrica tramite un’uscita analogica (corrente), in alternativa visivamente tramite visualizzazione del dispositivo o uscita analogica (tensione).