You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Supporto tecnico
  2. Servizio di calibrazione
  3. Sensori di temperatura

Calibrazione dei sensori di temperatura

Calibrazione ISO, DAkkS e A2LA della temperatura

La misurazione comparativa viene eseguita in bagni liquidi a ricircolo e temperatura controllata.Durante la calibrazione avviene l’accoppiamento termico del riferimento e del campione di prova nel rispettivo bagno liquido. Il riferimento misura il temperaggio della temperatura nel bagno liquido e viene comparato con la temperatura misurata dal campione di prova.

La calibrazione viene eseguita sulla base di 3 o 5 punti di misura, in alternativa 4 punti di misura a piacere nel campo -20...150°C (nelle calibrazioni A2LA -20...200°C) distribuiti nel campo di temperatura. La calibrazione viene eseguita di default nell’impostazione di fabbrica tramite un’uscita analogica (corrente), in alternativa visivamente tramite visualizzazione del dispositivo o uscita analogica (tensione).

Calibrazione di sensori di temperatura a infrarossi

La calibrazione viene eseguita alle temperature di radiazione specificate di fronte a un "radiatore a corpo nero" utilizzando un pirometro di riferimento come standard comparativo in conformità con gli standard internazionali di temperatura basati su ITS 90.

Calibration Check Technology

ifm offre un’alternativa alla calibrazione classica: il TCC.

Grazie alla Calibration Check Technology, il TCC controlla il proprio comportamento di deriva. Il sensore confronta il valore della temperatura con un valore di riferimento contemporaneamente misurato. Se la deriva si trova oltre il valore di tolleranza che può essere impostato da 0,5 a 3 K, il TCC trasmette un segnale ottico e un messaggio al sistema di controllo centrale tramite IO-Link e l'uscita di diagnosi. Lo stesso avviene nel caso di un grave malfunzionamento.

Inoltre, per verificare lo stato di calibrazione, vengono documentate le ore di servizio, il valore di temperatura e di deriva, il limite e lo stato, a vantaggio dell’adempimento dei requisiti di numerose norme.

Sistema di misura

I sensori della famiglia TCC hanno due elementi sensibili che si controllano da soli e danno un corrispondente avviso in caso di deriva del segnale.

La resistenza dell’elemento PTC (Positive Temperature Coefficient) aumenta con l’aumentare della temperatura. La resistenza dell’elemento NTC (Negative Temperature Coefficient) diminuisce con il diminuire della temperatura. Poiché gli elementi PTC e NTC reagiscono in direzione opposta alle variazioni di temperatura, il microprocessore misura la differenza tra loro e avvisa l'utente se la precisione diminuisce.

Guarda tu stesso e risparmia tempo e denaro.

Pozzetti

I pozzetti consentono di calibrare i sensori di temperatura durante il funzionamento con lunghezze della sonda di 30...330 mm.