- ecomatmobile
- 지원 도구
Support tools
소프트웨어 안정성을 높이고 프로그래밍 시간을 동시에 단축할 수 있다면 어떻겠습니까?
여러분의 PLC 및 HMI 플랫폼에 CODESYS 3.5를 사용하면 프로그래밍이 덜 필요합니다.
- 다양한 프로젝트에 쉽게 통합하기 위한 모듈 및 코드 패키지 개발
- 시각화 요소가 있는 라이브러리로 HMI 개발에 필요한 시간 단축
- J1939의 기본 지원으로 엔진 통신 설정이 용이함
ifm은 프로젝트 개발을 지원하는 공통 기능 모듈로 다양한 라이브러리를 개발했습니다.

충돌을 방지하거나 목초 감지용으로 3D 센서를 쉽게 프로그래밍할 수 있다면 어떻겠습니까?
ifm의 Vision Assistant는 직관적인 파라메터 세팅을 위한 사용자 친화적인 프로그래밍 소프트웨어입니다. 다양한 표준 어플리케이션에 대해 사전 설정 지원 기능 중 하나를 사용하고, 모니터링 모드에서 작동 중 세팅을 확인하고, 나중에 재생할 수 있도록 데이터를 기록합니다.