- Supply Chain Management
- Software für SAP
- Neues Release 24.0
- Manufacturing
Highlight Features aus dem Manufacturing
Bringen Sie Ihre Produktionsplanung auf ein neues Level
Das Release 24.0 beinhaltet ebenfalls viele Neuerungen und Verbesserungen für die Produktionsplanung und -steuerung. Neben der Weiterentwicklung des Optimierers Factory Optimization Excellence gibt es nun die Möglichkeit, bei der Produktionsplanung direkt die Verfügbarkeit der Fertigungshilfsmittel zu berücksichtigen. Neue Fiori-Apps unterstützen die Produktionsplaner bei der grafischen Feinplanung und die Werker bei der Durchführung von Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag.
Factory Optimization Excellence (FOX)
Produktionsoptimierung unter SAP S/4HANA
Der Optimierer im SCX on SAP S/4HANA hat einige neue Funktionen und Verbesserungen erhalten. Über die Administration lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen, um so die Optimierung weiter zu verfeinern. Arbeitsplätze können z. B. als infinit gekennzeichnet oder das Verhalten von angearbeiteten Aufträgen beeinflusst werden.
Ab sofort ist es zudem möglich, SAP oder ifm-Rüstmatritzen an den Optimierer zu übergeben und eine rüstoptimierte Einplanung zu berechnen. Ebenso können Auftragsprioritäten berücksichtigt werden.
Eine neue Transaktion mit statistischen Auswertungen zum Optimierungslauf sorgt für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Optimierung.
Auch der Optimierer selbst wurde in puncto Performance und Lösungssuche sowie in der Stabilität deutlich verbessert. Außerdem werden nun weitere Daten zum Optimierungslauf mit SAP ausgetauscht und dort visualisiert.
![Statistische Auswertung zur Liefertreue Screenshot FOX: Liefertermintreue statistisch auswerten](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxm-fox-statistik.png?v=-409551055)
Statistische Auswertung zur Liefertreue
Fertigungshilfsmittel-Verfügbarkeit
Fertigungshilfsmittel als planungsrelevante Ressource
Fertigungshilfsmittel (FHM) stellen für die Feinplanung meist wichtige Ressourcen dar, die bislang in der Planung nicht ausreichend betrachtet wurden. Mit der neuen Funktion ist es nun möglich, direkt bei der Feinplanung zu prüfen, ob das benötigte Equipment vom Typ FHM bereits parallel verplant wurde, ob die Reststandzeit für den Auftrag noch ausreicht oder ob der Transport des FHMs in die Produktion noch rechtzeitig möglich ist. Die Prüfungen können kundenindividuell aktiviert oder deaktiviert werden. Für die Nutzung der Funktion ist dabei nicht erforderlich, ein komplettes SAP PM im Einsatz zu haben – lediglich die FHM müssen als Equipment angelegt und im Arbeitsplan hinterlegt sein.
![Verfügbarkeit Fertigungshilfsmittel Screenshot: Berücksichtigung der verfügbaren Fertigungshilfsmittel bei der Produktionsplanung](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxm-verfuegbarkeit-fertigungshilfsmittel.png?v=-409788142)
Fertigungshilfsmittel-Verwendung im Planungsprozess
Grafische Planung
Produktionsfeinplanung – jetzt auch grafisch
Im SCX on SAP S/4HANA ist eine neue App verfügbar, die eine grafische Planung ermöglicht. So können nun die Vorgänge per Drag-and-drop eingeplant oder auch auf eine andere Position geschoben werden. Über ein objektabhängiges Kontextmenü wurden weitere Funktionen, z. B. Ausplanen oder Bearbeitung der Infotexte, implementiert. Zudem ist es möglich, mit der App eine Feinplanung für mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig durchzuführen. Die Änderungen werden direkt im SAP verarbeitet, sodass die Terminlage der Auftragsvorgänge immer korrekt ist.
![App Grafische Planung Screenshot: Neue Fiori-App zur grafischen Produktionsfeinplanung](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxm-grafische-plantafel.png?v=-409868881)
Fiori-Applikation: grafische Feinplanung
Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag
Ungeplante, zusätzliche oder nicht retrograde Komponenten direkt im Shopfloor für den Fertigungsauftrag entnehmen – einfach und intuitiv
Die neue App „Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag“ ist die perfekte Ergänzung zu den bestehenden Rückmelde-Apps für Zeitereignisse und Lohnschein sowie der Shopfloor-Terminal-App.
Die App ermöglicht die einfache Entnahme von Komponenten und schlägt die entsprechenden Positionen vor. Zusätzliche Komponenten lassen sich einfach ergänzen. Zudem werden chargengeführte und serialisierte Materialien unterstützt.
![App Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag Screenshot: Neue Fiori-App zur Durchführung von Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/supply-chain-management/loesungen/new-release-24.0/gxm-waren-entnahmen-zum-fertigungsauftrag.png?v=-410002151)
Fiori-Applikation: Warenentnahmen zum Fertigungsauftrag