• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Tlačni senzorji po vrstah uporabe
  2. Novice
  3. Tlačni senzor PQ

Tlačni senzor za pnevmatsko uporabo

PQ Cube je idealna izbira za vse vrste pnevmatskih uporab. Doslej uporabljena merilna celica, ki se je že v prejšnjih generacijah senzorjev PQ odlikovala z visoko odpornostjo na prah in umazanijo, se uporablja tudi v novi različici.

Prepričljive niso le notranje vrednosti. Na 1-palčnem zaslonu so jasno prikazane procesne vrednosti v različnih postavitvah, preklopne točke pa se signalizirajo s svetlečimi diodami. S čarovnikom za namestitev je nastavitev hitra in preprosta.

Podrobnosti o tlačnem senzorju PQ Cube

Prednosti tlačnega senzorja PQ Cube

Prevlečena merilna celica

Prevlečena in zatesnjena silicijeva merilna celica podjetja ifm je odlično odporna na medije in vedno zanesljivo deluje tudi v neugodnih okoljskih razmerah. Predvsem v industrijski uporabi z vakuumskimi prijemalniki je zrak pogosto onesnažen s prahom. To ne vpliva na merilno celico bolj kot komprimiran zrak, ki vsebuje olje.

Popolnoma grafični 1-palčni TFT zaslon in LED diode preklopnih točk

Procesne vrednosti, preklopne točke in druge informacije, ki so na voljo prek povezave IO-Link, lahko takoj preberete na zaslonu. Za vizualizacijo je mogoče izbrati različne postavitve zaslona z jasno spremembo rdeče-zelene barve.

Čarovnik za namestitev

Tlačni senzor PQ lahko hitro in enostavno nastavite s čarovnikom za namestitev. Čarovnik vas vodi skozi postopek nastavitve v devetih jezikih in zahteva vse ustrezne lastnosti za vašo uporabo. Naknadne in nadaljnje spremembe lahko izvedete prek povezave IO-Link ali na sami napravi s pomočjo treh gumbov.

Virtualni PQ kot testna aplikacija za klikanje

Oglejte si prikaz in čarovnika za namestitev v naši testni aplikaciji. Testna aplikacija se lahko razlikuje od originala in ne odraža vseh funkcij!

Odprite meni ali čarovnika za namestitev / potrdite vnos
Navigacija po meniju
Nazaj

Vrste uporabe

Obdelava komprimiranega zraka

Obdelava komprimiranega zraka je bistven dejavnik za delovanje in življenjsko dobo pnevmatskih sistemov. Zaradi dovršenega koncepta montaže lahko tlačni senzor namestite v vzdrževalno enoto, ne da bi za to potrebovali adapterje, zato je idealen sestavni del za obdelavo komprimiranega zraka.
Na popolnoma grafičnem 1-palčnem zaslonu lahko v vsakem trenutku vidite, ali so procesne vrednosti v ciljnem območju.

Spremljanje in merjenje sistemskega tlaka

Za nemoteno delovanje vašega obrata PQ Cube zanesljivo nadzoruje sistemski tlak v merilnem območju od -1 do 16 barov.
Upravljanje in nastavitev senzorja sta hitra in preprosta s pomočjo treh gumbov in intuitivne navigacije po meniju. Nastavitev je podprta s čarovnikom za namestitev, ki je na voljo v 9 različnih jezikih.

Uporaba pri vakuumiranju in prijemanju

Pri uporabi pri vakuumiranju in prijemanju se PQ Cube odlikuje z robustno merilno celico, ki je izjemno odporna na prah, umazanijo in vlago. Dodatna prednost senzorja je vizualizacija procesnih vrednosti in jasna sprememba rdeče-zelene barve.
Pri namestitvi senzorjev lahko izbirate med stensko montažo, montažo na DIN letev ali na ploščo.

Prilagodljive možnosti montaže

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Pregledni procesi
    Poleg trenutnega tlaka se prek IO-Link aciklično izpisujeta tudi temperatura naprave in medija. Zaradi tega je preprosto vedno spremljati procese.
  • Beleženje in simulacija procesnih vrednosti in dogodkov
    Poleg prikaza in beleženja procesnih vrednosti je mogoče različne dogodke tudi zabeležiti in simulirati z IO-Link. Ti vključujejo ure delovanja od zagona, število nadtlačnih dogodkov in preklopne cikle na obeh izhodih.
  • Prenos podatkov brez izgub s tehnologijo povezave brez ščitenja
    IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so pri digitalni komunikaciji izključene izgube pri pretvorbi, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.
  • Enostavna nastavitev na daljavo ali neposredno na vmesniku HMI
    Tlačni senzor je mogoče hitro in enostavno konfigurirati z IO-Link – na daljavo ali med postopkom.

Izdelki