You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soporte técnico
  2. Servicio de calibración
  3. Sensores de presión

Calibración de sensores de presión

Calibración ISO de presión

La medición comparativa puede realizarse de dos maneras: con un equipo de referencia de presión o con balanzas de presión de alta precisión utilizando las conocidas pesas calibradas.

Los presostatos son reguladores precisos de la presión con un generador de presión eléctrico incorporado. Suelen estar equipados con una pantalla táctil y permiten así un manejo intuitivo. El control se inicia especificando un valor de referencia concreto o seleccionando etapas preprogramadas. El valor del elemento de prueba puede compararse con el punto de referencia y documentarse. Los reguladores de presión permiten así una aproximación exacta y automatizada al valor de medición de presión deseado.

Las balanzas de presión, por el contrario, pueden utilizarse para mostrar presiones definidas aplicando una fuerza definida a un pistón con una sección transversal conocida. En la práctica, se colocan pesas calibradas en el pistón. Esto da lugar a una presión de referencia que se puede tomar directamente en el punto de medición.

La calibración se realiza a partir de 6 puntos de medición en pasos del 20% del valor final del rango de medición, en rangos de medición de -1...1 bares, -1...10 bares y 0...700 bares.La calibración se realiza de forma estándar en la configuración de fábrica a través de la salida analógica (corriente), o bien de forma visual a través de la pantalla del equipo o de la salida analógica (tensión).

Calibración DAkkS de presión

La medición comparativa de sensores de presiónse lleva a cabo con precisas balanzas de presión utilizando las conocidas pesas calibradas. Estas se colocan en un pistón de sección transversal conocida y ejercen una fuerza definida. Esto da lugar a una presión de referencia que se puede tomar directamente en el punto de medición.

Según el procedimiento B de los métodos de calibración, tras las precargas correspondientes se realiza una aproximación a 11 puntos de medición en ascenso, en descenso y de nuevo en ascenso. La calibración se realiza de forma estándar en la configuración de fábrica a través de la salida analógica (corriente), o bien de forma visual a través de la pantalla del equipo o de la salida analógica (tensión).